Skip to main content
Lindner

Linia automatizată de vopsire este de ultimă oră

În industria prelucrătoare, vopsirea și acoperirea sunt printre cele mai inconsistente procese de realizat manual. Viteza de aplicare, grosimea vopselei și distanța față de suprafață sunt extrem de dificil de realizat de către operatori fără abateri neintenționate. Răspunsul este adoptarea roboților, în special a roboților FANUC din seria P pentru vopsire, care au fost dezvoltați special pentru acest proces de producție dificil.
Case study video of Lindner FANUC Poland. Grinding and painting of coffins. Please do not use on social media!

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

În căutarea îmbunătățirii eficienței și a repetabilității, Lindner, producător lider de sicrie, dorea să introducă o linie automatizată de vopsire/șlefuire a suprafețelor la unitatea sa de producție din Polonia. Cu toate acestea, roboții specificați pentru aceste procese ar fi trebuit să îndeplinească o serie de cerințe specifice aplicațiilor care implică utilizarea de vopsele și coloranți pentru lemn.

Soluție

În colaborare cu specialistul sectorului de vopsire Wagner Service, roboții FANUC din seria P pentru vopsire au fost identificați ca fiind soluția optimă, datorită performanței ridicate, certificării ATEX și caracteristicilor de siguranță. Echipa a selectat, de asemenea, un robot FANUC R-2000𝑖C/125L industrial pe șase axe pentru procesul de rectificare a suprafeței.

Rezultat

Lindner se poate baza acum pe o consistență sporită în vopsirea și rectificarea suprafeței sicrielor sale, eliminând orice potențial de eroare umană. Linia de vopsire automată extrem de sigură oferă, de asemenea, o serie de avantaje suplimentare, inclusiv o productivitate mai mare. Lindner poate produce în prezent 7 000 de sicrie pe lună, față de 6 000 anterior. În special, compania a obținut acest rezultat în ciuda reducerii numărului de schimburi de la trei la două.

Lindner

Lindner, cu sediul în Polonia, este unul dintre principalii producători de sicrie și cel mai mare exportator de sicrie din Europa. Înființată în 1991, compania are 250 de angajați care ajută la producerea a aproximativ 200.000 de sicrie pe an în 400 de modele diferite. Clienții Lindner sunt angrosiști și alți producători de sicrie care doresc să își înfrumusețeze portofoliul. Succesul vânzărilor companiei se concentrează pe comenzile de loturi mari, pe baza premisei stabilite de Lindner privind calitatea de top și reputația mărcii.

Aflați mai multe despre Lindner
Lindner success story (FPL)

Finalizarea lucrării

"Ceea ce ne diferențiază de concurenții noștri este gândirea noastră out-of-the-box", afirmă Tomasz Kilarksi, specialist în vânzări la Lindner. "Încercăm să introducem noi inovații și să dezvoltăm constant idei noi. De asemenea, investim masiv în producția noastră pentru a ne asigura că rămânem competitivi."

De la înființare, Lindner s-a concentrat în principal pe tehnologie și pe ratele de producție în fiecare etapă de fabricație. Un exemplu în acest sens este cea mai recentă investiție a companiei, o linie de vopsire complet automatizată care este printre cele mai moderne de acest tip din Europa. Cele două noi cabine de vopsire automatizate de la sediul și unitatea de producție Lindner din Wągrowiec, Polonia, dispun de roboți FANUC.

Lindner success story (FPL)

Pentru a transforma ambiția companiei de a avea o linie de vopsire automatizată în realitate, Lindner a apelat la Wagner Service, un specialist de top în echipamente și sisteme avansate din punct de vedere tehnologic pentru aplicarea de acoperiri și vopsele pe suprafețe. Wagner Service a început să proiecteze un sistem robotic de aplicare ca răspuns la nevoile clientului și la provocările prezentate. În centrul ambelor cabine de vopsire, Wagner a amplasat un robot industrial FANUC P-250𝑖B/15 pe șase axe.

Roboții FANUC pentru vopsire (seria P) sunt fabricați în întregime din aluminiu pentru a evita orice potențial de scântei, cu toate firele integrate în articulația goală. Acești roboți inovatori au certificare ATEX, ceea ce le permite să lucreze cu vopsele pe bază de solvenți. În plus, robotul, în special articulația sa, imită cât mai mult posibil dexteritatea unui operator uman. Roboții FANUC din seria P pentru vopsire sunt sigilați la comandă cu aer comprimat, astfel încât să nu poată pătrunde praf sau lichide.

Lindner success story (FPL)

Fiecare robot FANUC de la Lindner are două sisteme de aplicare, permițând companiei să schimbe pistolul de vopsire de înaltă presiune cu unul de joasă presiune atunci când aplică vopsea pentru lemn și patină. Pulverizarea acestor produse vine cu provocări speciale, după cum explică Adam Leszczyński, director de vânzări la Wagner Service: "Vopseaua de lemn și patina sunt greu de aplicat automat, deoarece ochiul vopsitorului este de mare importanță. Ca urmare, a trebuit să imităm sensibilitatea unui vopsitor cu experiență în software și control."

El continuă: "O altă provocare lansată de Lindner a fost un pas suplimentar în proces: șlefuirea suprafețelor. Aici, am proiectat un cap de rectificare pe care l-am integrat într-un robot industrial FANUC R-2000𝑖C/125L pe șase axe."

Lindner success story (FPL)

Grație liniei automate de vopsire de la Lindner, compania a înregistrat o creștere semnificativă a calității și repetabilității produselor, de la 6.000 la 7.000 de unități pe lună. Un alt avantaj major este reducerea numărului de schimburi necesare, de la trei la două, economisind astfel costuri semnificative.

Krzysztof Bromberek, directorul  producție și organizare al Lindner, concluzionează: "Un robot poziționat și programat cu precizie nu face greșeli. Mai multă automatizare este inevitabilă în viitor și dorim să continuăm să ne îmbunătățim cu ajutorul roboților."

Krzysztof Bromberek, Lindner’s Proxy, Production and Organisation Director.
FANUC Success story about successful implementation of Robots in painting application and polishing application at a Lindner, a Polish coffins factory.

Automatizarea liniei de vopsire ne face munca mult mai rapidă, mai ergonomică și, mai presus de toate, mai sigură. De asemenea, vedem mai puține daune pe linia de producție, deoarece sicriele trec foarte ușor.

Citat declarație

Krzysztof Bromberek

Director de producție și organizare la Lindner

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.