În timp ce mecanizarea poate beneficia foarte mult de pe urma adoptării unui robot care se ocupă de mașini, adăugarea camerelor 3D introduce un nivel suplimentar de inteligență care duce la producția autonomă și la beneficii speciale pentru producători.
Accelerarea semnificativă a procesului de producție
Roboții FANUC cu funcție de vedere permit prelucrarea autonomă pe bază de celule.
Productivitate crescută cu mai puține resurse.
Perspective
Compania
Povestea
Produse
Perspective
Perspective cheie de la provocare la rezultat
Provocare
Când un producător internațional care deservește industria electrică a solicitat companiei ZAP-Mechanika să prelucreze un nou model de scule de prindere forjate, a existat o nevoie clară de o celulă de producție complet automatizată care să asigure un timp de ciclu constant și definit.
Soluția
ZAP-Mechanika a solicitat companiei surori ZAP-Robotyka să proiecteze și să creeze celula de prelucrare automatizată. Celula dispune de două centre de prelucrare FANUC ROBODRILL deservite de un singur robot industrial FANUC ROBODRILL pe șase axe, echipat cu două sisteme de vedere 3D FANUC 𝑖RVision.
Rezultat
Cu câmpul lor mare de vedere, senzorii de vedere 3D FANUC 3DV/1600 adăpostiți în sistemele 𝑖RVision recunosc și preiau piesele de lucru amplasate aleatoriu direct dintr-un container mare. Ulterior, robotul încarcă și descarcă piese de la cele două mașini ROBODRILL. În special, celula bazată pe vedere permite, de asemenea, companiei ZAP-Mechanika să lucreze autonom. Prin urmare, compania poate produce două componente diferite într-o singură celulă, accelerând semnificativ procesul de prelucrare cu mai puține resurse.
Compania
ZAP-Mechanika
Înființată în anul 2000, ZAP-Mechanika operează o fabrică de 5.800 m2 cu 173 de angajați în Ostrów Wielkopolski, Polonia. Deservind mărci importante din America de Nord, Europa și Asia, compania este un producător de top de sisteme hidraulice mobile și unelte de prindere. Ca expert în prelucrarea de precizie a metalelor, serviciile ZAP-Mechanika includ prelucrarea componentelor, tratamentul termic, măsurarea de precizie și metalurgia. Un punct forte deosebit al acestei companii este cooperarea strânsă cu clienții în stadiul incipient al proiectului, pentru a ajuta la dezvoltarea procesului optim de prelucrare.
Două componente diferite produse într-o singură celulă
"În cel mai recent proiect al nostru pentru un producător internațional de scule de prindere care operează în industria electrică, am fost însărcinați să creăm o linie de producție complet automatizată care să asigure un timp de ciclu constant și definit pentru prelucrarea pieselor forjate ale sculelor de prindere", explică Krystian Młynarczyk, tehnolog la ZAP-Mechanika. ZAP-Mechanika a apelat ulterior la serviciile companiei surori ZAP-Robotyka, un specialist cu experiență în dezvoltarea și integrarea stațiilor de lucru robotice și automate. Cu sediul tot în Ostrów Wielkopolski, ZAP-Robotyka a acceptat provocarea, proiectând, construind, livrând și implementând întreaga celulă de producție în numele ZAP-Mechanika.
Paweł Wróbel, specialist de proiect la ZAP-Robotyka, explică proiectarea și configurația: "În celula robotică se află un robot industrial FANUC M-20𝑖D/35 pe șase axe, echipat cu două sisteme de vedere FANUC 𝑖RVision 3D. Robotul cu sistem de vizibilitate deservește două centre de prelucrare ROBODRILL [𝛼-D21L𝑖modele A5 și 𝛼-D21L𝑖B5]. Fiecare sistem 𝑖RVision se conectează direct la robotică, astfel încât ZAP-Mechanika poate beneficia de o comunicare extrem de rapidă."
Grație câmpului vizual mare, sistemele FANUC 𝑖RVision sunt capabile să recunoască și să preia obiecte poziționate la întâmplare direct dintr-un coș de depozitare a pieselor de lucru, la fel de mare ca un palet. Ulterior, robotul încarcă și descarcă piese de la și către mașinile ROBODRILL. Dar asta nu este tot, există o inovație suplimentară în celula proiectată de ZAP-Robotyka.
"Sistemul permite ZAP-Mechanika să lucreze autonom", dezvăluie Marta Portasiak, Constructor la ZAP-Robotyka. "Această abordare non-standard face posibilă producerea a două componente diferite într-o singură celulă, cu un singur robot, accelerând semnificativ procesul de producție."
În cadrul proiectului, ZAP-Robotyka a dezvoltat, de asemenea, un sistem nou pentru prinderea și manipularea pieselor și a proiectat unelte speciale pentru stația de lucru.
"Aplicația ne-a crescut productivitatea cu mai puține resurse, facilitându-ne în același timp munca și asigurând continuitatea procesului", spune Tomasz Krazynski, CEO la ZAP-Mechanika.
O configurație tradițională pentru a prelucra piesele forjate ale sculei de prindere ar necesita trei mașini-unelte și trei operatori. În schimb, ZAP-Mechanika utilizează un singur operator, un robot FANUC, două mașini-unelte FANUC și două camere 3D FANUC.
"Această celulă stabilește clar obiectivele noastre pentru viitor", conchide Krazynski. "Vom continua să investim în automatizare în viitor și vom continua să dezvoltăm celule de producție robotice."
Le permitem roboților FANUC să vadă!
𝑖RVision este sistemul unic de detecție vizuală complet integrat al FANUC, care permite roboților FANUC să vadă - făcând producția mai rapidă, mai inteligentă...
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Automatizați asistarea mașinilor cu ajutorul roboților pentru a vă îmbunătăți semnificativ producția, oferind o precizie superioară și o funcționare continuă, spre deosebire de asistarea manuală. Creșteți eficiența, obțineți o producție constantă, reduceți costurile cu forța de muncă și adăugați valoare substanțială întregului proces de producție.
Tehnologia de inspecție vizuală vă îmbunătățește procesele de producție cu sisteme automate bazate pe imagini care inspectează și analizează cu precizie obiectele. Soluțiile avansate de inspecție vizuală utilizează camere, senzori de vedere și software de ultimă generație pentru a capta și procesa imagini, a detecta defecte, a măsura dimensiuni și a se asigura că produsele dvs. îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate.