SABO-DEMO

Automatizarea este cel mai bun medicament la DEMO

Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.
Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
in English with English subtitles.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

DEMO SA, un important producător de soluții farmaceutice situat în Grecia, dorea să automatizeze încărcarea și descărcarea proceselor care implică sterilizarea pe bază de tăvi a recipientelor și pungilor din plastic. Datorită diferențelor extreme în operațiunile de manipulare a tăvilor, pungilor și containerelor, compania știa că va fi necesară o mare varietate de dimensiuni și tipuri de roboți.

Soluție

DEMO SA a apelat la partenerul său pe termen lung pentru proiecte de automatizare, SABO SA, un furnizor de top de soluții industriale și un specialist în robotica liniilor de producție. FANUC este un partener strategic de lungă durată al SABO, furnizând roboți pentru multe proiecte anterioare, inclusiv la DEMO. Pentru cea mai recentă cerință, FANUC a furnizat un total de opt roboți cuprinzând patru modele diferite.

Rezultat

Punerea în aplicare a acestui sistem automatizat de mare succes înseamnă că DEMO SA este acum capabilă să desfășoare o producție neîntreruptă 24/7. În plus, randamentul este mai mare și costurile de producție sunt mai mici, în timp ce personalul beneficiază de o interfață operator flexibilă și ușor de utilizat și de un mediu de lucru modern, inspirat.

DEMO S.A.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

Înființată în 1965, DEMO SA este activă în producția și vânzarea de produse farmaceutice de la sediul său central din suburbiile Atenei. În prezent, compania dispune de un spațiu de producție de 66 000 m2 și are 1 300 de angajați, fiind un producător farmaceutic important, cu o prezență foarte puternică pe piața spitalelor. DEMO este principalul producător de produse injectabile din Grecia și un furnizor oficial al organizațiilor globale.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE DEMO S.A.

Roboții asigură cel mai înalt nivel de igienă în procesul de sterilizare

DEMO SA furnizează medicamente injectabile din diverse categorii, exportând în 85 de țări din întreaga lume. Această responsabilitate înseamnă, în cele din urmă, că spitalele și alte organizații medicale din întreaga lume se bazează pe DEMO pentru a furniza produse în timp util și în mod eficient, menținând în același timp cele mai înalte standarde de calitate.

Cu aceste gânduri în minte, DEMO consideră automatizarea ca fiind una dintre cele mai progresive și de succes strategii de afaceri ale sale. Compania a automatizat o serie de linii de producție și ambalare în ultimii ani, majoritatea cu ajutorul partenerului său pe termen lung pentru echipamente industriale, SABO SA.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

"Am ales SABO pentru noul nostru proiect de automatizare datorită experienței lor în acest domeniu și pentru că folosesc roboți FANUC", explică directorul tehnic al DEMO SA, Argyris Lellos. "Preferăm roboții FANUC: până în prezent am automatizat patru linii de producție cu un total de 12 roboți FANUC."

Cea mai recentă zonă de producție care a necesitat automatizare efectuează sterilizarea recipientelor și pungilor din plastic în sisteme pe bază de tăvi. După curățare, DEMO umple fiolele de plastic cu produse injectabile, în timp ce pungile transportă soluții sterile, astfel încât nevoia de cele mai înalte niveluri de igienă este primordială. În ceea ce privește automatizarea liniei, diferiții roboți ar trebui să efectueze o serie de operațiuni de încărcare, descărcare, preluare, plasare și transport care implică tăvi, containere și pungi.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

"Pentru încărcarea și descărcarea containerelor din plastic în și din tăvi am selectat un robot FANUC M-710𝑖C ușor cu 6 axe", spune Angelos Markou, director de vânzări pentru soluții industriale la SABO SA. Acest robot lucrează în ritm rapid, folosind un efector final proiectat de SABO pentru a transporta și a plasa/elimina mai multe recipiente din plastic într-o singură ridicare.

SABO a instalat, de asemenea, doi roboți FANUC mai mari cu 6 axe pentru manipularea tăvilor, modelele R-2000𝑖C/165F, care pot ridica sarcini utile de până la 165 kg și pot funcționa în spații înguste. Linia de producție nou automatizată are, de asemenea, două brațe robotice FANUC M-10𝑖D/12 mai mici și trei roboți delta FANUC DR-3𝑖B/8L. Aceștia din urmă utilizează ventuze cu efect de capăt pentru manipularea sacilor la viteze foarte mari.

"Roboții FANUC sunt produse fiabile", spune Markou. "De asemenea, este important suportul post-vânzare FANUC, care este foarte rapid și eficient."

Cuvântul final îi revine lui Lellos, care prezintă principalele beneficii ale acestui proiect de automatizare de mare succes.

"Acum avem o producție neîntreruptă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu o producție mai rapidă, costuri de producție reduse și mai puține timpi morți", spune el. "De asemenea, am economisit spațiu datorită amprentei reduse a roboților, în timp ce alte avantaje includ un mediu de lucru mai bun pentru angajații noștri și o interfață foarte flexibilă și ușoară pentru operator. Aici, la DEMO, ne bazăm acum pe SABO și FANUC pentru viitoarele proiecte de automatizare."

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.