Skip to main content
Tecnología Loop

La automatización de preformas de composite de alta producción se hace realidad.

Loop Technology utiliza robots industriales de la serie M-2000 de FANUC para apoyar el desarrollo de su sistema de automatización de preformas de composite FibreLINE, destinado al sector aeroespacial. Los robots manejan efectores finales grandes y complejos con una precisión excepcional, lo que contribuye a lograr velocidades de deposición sin precedentes, un mejor acceso a las celdas y una repetibilidad en la calidad para las estructuras de aeronaves de próxima generación.
Loop Technology case study video.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Conclusiones clave: de la tarea al resultado

TAREA

Ante la creciente demanda de una fabricación aeroespacial de materiales compuestos a mayores ritmos de producción, Loop Technology necesitaba una plataforma de automatización robótica capaz de manipular efectores finales extremadamente pesados y complejos dentro de una amplia área de trabajo. Alcanzar tolerancias de producción muy precisas y ofrecer una automatización flexible y rentable eran objetivos fundamentales.

SOLUCIÓN

Loop Technology seleccionó los robots industriales de la serie M-2000 de FANUC, incluidos el M-2000𝑖A/1700L, M-2000𝑖A/1200 y M-2000𝑖A/900L, para dar soporte a su sistema FibreLINE. Al combinar una capacidad de carga ultrapesada con un gran alcance y una elevada rigidez, los robots FANUC proporcionan el rendimiento necesario para maniobrar grandes efectores finales de alta precisión en las exigentes tareas de fabricación de estructuras compuestas.

RESULTADO

Los robots FANUC están permitiendo a Loop Technology dar un salto cualitativo en la fabricación automatizada de preformas de materiales compuestos. Al combinar una elevada capacidad de carga, un posicionamiento preciso y un acceso flexible a la célula de trabajo, FibreLINE puede alcanzar tasas de deposición significativamente superiores a las de los métodos de producción tradicionales. Además, los robots garantizan las estrictas tolerancias y la repetibilidad necesarias para los programas de desarrollo de aeronaves de pasillo único de nueva generación.

ACERCA DE Loop Technology

Loop Technology es una empresa especializada en soluciones de automatización industrial. Fundada en 1998 por Alun Reece, esta compañía acreditada con la certificación ISO 9001 opera instalaciones en el Reino Unido, ubicadas en Dorchester, Sheffield y Bristol, y cuenta con una plantilla de alrededor de 80 empleados.
Loop Technology desarrolla sistemas avanzados de fabricación que combinan robótica, visión artificial y control de movimiento para mejorar la eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones, incluidas las estructuras de materiales compuestos.
Su tecnología FibreLINE permite el corte, clasificación, colocación, inspección, fijación (tacking) y consolidación de materiales compuestos a tasas de producción ultraelevadas, dando soporte a programas aeroespaciales internacionales.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Loop Technology
Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Una solución innovadora para la fabricación de estructuras de materiales compuestos.

Para los fabricantes aeroespaciales que se centran en la producción de la próxima generación de aeronaves, acelerar el ritmo de producción de estructuras compuestas sin dejar de cumplir estrictos estándares de calidad supone un gran desafío. Es precisamente este desafío el que llevó a Loop Technology a desarrollar FibreLINE, un avanzado sistema automatizado de fabricación de preformas de materiales compuestos que cuenta con el apoyo de los robots industriales de gran capacidad de carga de FANUC.

FibreLINE está dedicado a la producción de estructuras primarias de materiales compuestos para el sector aeroespacial. Un elemento central del sistema es FibreFORM, un efector final conformable activo de tipo «pick-and-place». FibreFORM es capaz de manipular grandes capas de material compuesto de más de 20 m de longitud y colocarlas con precisión sobre perfiles 3D complejos de doble curvatura a alta velocidad. 

Sin embargo, aunque el material compuesto en sí es ligero, el efector final es a la vez grande y pesado. Por lo tanto, la empresa necesitaba robots capaces de manipular cargas pesadas en un amplio espacio volumétrico. Para Loop Technology, la serie M-2000 de FANUC resultó ser la solución ideal.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Loop Technology case study website quote element picture
Testimonios

Alun Reece

Director general

Ross Horrigan, director técnico de Loop Technology, añade: «Nuestra única alternativa era construir un pórtico a medida cada vez. En comparación, el uso de robots FANUC nos permite ser mucho más competitivos en cuanto a costes con nuestra oferta FibreLINE».

A diferencia de los sistemas de pórtico, que limitarían el acceso dentro de la célula de fabricación, los robots FANUC funcionan con una configuración de raíl de un solo eje que proporciona una mejor accesibilidad y una mayor flexibilidad para las operaciones de deposición e inspección.

La precisión sigue siendo fundamental a lo largo de todo el proceso. Las estructuras compuestas de aeronaves exigen tolerancias extremadamente ajustadas al manipular materiales delicados que pueden deformarse fácilmente durante la fabricación.

«Las estructuras que vuelan requieren normas de calidad verificadas para controlar la construcción», afirma Reece. «Deben estar dentro de las tolerancias de producción. Y esas tolerancias son muy ajustadas».

Para cumplir estos requisitos, Loop Technology combina la rigidez y la precisión de sus robots FANUC con tecnologías avanzadas que incluyen la guía por visión y la fotogrametría.

«Ahora estamos avanzando hacia una tolerancia de ±1 mm, incluso en estructuras grandes», afirma.

Las mejoras en la productividad también son significativas.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

“Los fabricantes aeronáuticos (OEM) están centrando sus esfuerzos en la próxima generación de aviones de pasillo único, con el objetivo de producir entre 80 y 100 aeronaves al mes”, explica Reece. “Eso supone una enorme cantidad de fibra de carbono que debe colocarse en un molde en muy poco tiempo. FibreLINE representa un cambio radical en este sentido gracias a las velocidades de deposición que podemos alcanzar. Con la ayuda de los robots FANUC, somos capaces de producir a un ritmo que podría sustituir, sin exagerar, entre cinco y diez máquinas tradicionales.”

Inspírese

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
HAGE Sondermaschinenbau

Una colaboración fluida ofrece resultados óptimos

HAGE Sondermaschinenbau se propuso desarrollar una máquina automatizada de soldadura por fricción-agitación para bandejas de baterías de vehículos eléctricos, lo que requería una capacidad multihusillo y multieje. Para ello, se asoció con FANUC, que le proporcionó el CNC 30𝑖-B Plus y el robot de seis ejes M-900𝑖B/330L, además de un amplio apoyo técnico. Gracias a la tecnología y la asistencia de FANUC, HAGE Sondermaschinenbau completó el avanzado sistema de soldadura en 10 meses. Los primeros sistemas ya están operativos en las instalaciones del cliente.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Descubra nuestra amplia gama de soluciones de automatización industrial, presentadas en casos prácticos detallados y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.