Skip to main content
Gnutti

Producción totalmente automatizada de piezas, de casete a casete

Una producción sin supervisión y una gestión remota sencilla es el sueño de muchas empresas . Gnutti Transfer asumió el desafío de crear una unidad de producción altamente automatizada con una arquitectura de unidad flexible.
Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

De la tarea al resultado

Tarea

La implantación de un sistema de producción IoT que incorporara todas las fases de trabajo necesarias para fabricar cajas de aluminio fundido a presión.

Solución

La instalación integra varias Máquinas, incluida la transferencia flexible a 10 estaciones y cinco robots que participan en la automatización de todas las fases del proceso. El control se realiza mediante dos unidades FANUC 30𝑖-B Plus NC.

Resultado

El sistema diseñado por Gnutti Transfer permite al cliente producir piezas de casete a casete de forma totalmente automática y segura.

Gnutti

En 1955, Quirino Gnutti fundó Gnutti Transfer en Brescia para la construcción de tornos y Máquinas transfer. A lo largo de los años, la empresa ha crecido y evolucionado, integrando nuevos conceptos flexibles, modulares e innovadores, al tiempo que prestaba especial atención al diseño de las Máquinas y a la sostenibilidad de la producción. Cada año, Gnutti Transfer envía entre 35 y 40 Máquinas desde sus instalaciones de Ospitaletto.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE GNUTTI
Image related to the success story Gnutti. FANUC Italy.

Collaboration between Gnutti and FANUC has been ongoing for 21 years and has seen the two companies combine their respective skills to implement large-scale projects and technical solutions. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus NC units.

Producción de piezas totalmente automatizada

Todo taller sueña con una producción de piezas totalmente vertical, automatizada e integrada, que garantice la máxima fiabilidad y flexibilidad, junto con la posibilidad de supervisar y controlar a distancia todo el proceso. Gracias a la habilidad y experiencia de Gnutti Transfer, el sueño se ha hecho realidad.

El proyecto era muy complejo, como explica Giovanni Gualco, Director del Área de Ventas de Gnutti Transfer: "El objetivo del cliente era comenzar con las piezas brutas en un casete y terminar con las piezas terminadas de nuevo en el casete en un solo ciclo." 

 

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti.

Al inicio del proceso, la carga se realiza mediante el reconocimiento, la división y el control automáticos de las piezas de los casetes, antes de que cada componente pase por una estación de control para el marcado por láser. A continuación, la máquina de transferencia realiza operaciones de mecanizado antes de la extracción para el lavado. Tras el lavado para eliminar cualquier residuo, el sistema devuelve las piezas al casete.

Los robots están presentes en todas las etapas: un robot equipado con un sistema de visión extrae las piezas en bruto del casete y las coloca en una cinta transportadora que alimenta la máquina láser para su marcado; a continuación, un segundo robot carga los componentes en la máquina de transferencia antes de que un tercer robot descargue la máquina y coloque las piezas en una estación intermedia. Un cuarto robot carga los componentes en la lavadora; y finalmente, un quinto robot saca las piezas de la lavadora y las vuelve a colocar en el casete, listas para su retransmisión automática al montaje.

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

La máquina de transferencia forma parte de la gama de transferencia flexible GR-MR de Gnutti Transfer. Consta de 10 estaciones con 11 unidades operativas montadas en un travesaño y comprende 45 ejes controlados en un único proceso, con un tiempo de ciclo de apenas 8 segundos. Los 33 ejes lineales y los 10 ejes giratorios están equipados con motorización FANUC con accionamientos digitales y conexiones de fibra óptica.

La complejidad del proyecto y el elevado número de ejes controlados requirieron una enorme inversión en tiempo y recursos humanos. Involucrar a un socio estratégico como FANUC ha sido esencialmente la clave para una contribución tecnológica ganadora."Estratégica porque FANUC es la única empresa capaz de ayudarnos en un proyecto tan complejo como éste; ganadora porque la tecnología de FANUC ofrece una funcionalidad perfecta del sistema", afirma Giovanni Gualco.

Giovanni Gualco

"Elegimos a FANUC por su experiencia, soporte y tecnología, FANUC es el único proveedor con la experiencia necesaria para ayudarnos a conseguir este resultado".

Testimonios

Giovanni Gualco

Responsable de ventas Gnutti Transfer

La unidad cuenta con la certificación Industria 4.0: los platos y todas las piezas están equipados con sensores que analizan los datos relativos a la funcionalidad de la unidad. Un PC industrial se dedica por completo a gestionar la máquina y controlar más de 12.000 variables, lo que permite personalizar funcionalidades que van desde el mantenimiento preventivo/predictivo hasta la regulación de los parámetros del proceso. El cliente puede conectarse a distancia, supervisar la máquina, iniciar ciclos y modificar toda la configuración del sistema para ejecutar diversos tipos de procesamiento.

 

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.