Mikron Plus

Automatización del mecanizado de grandes cojinetes anulares con robots

Se creó una célula robótica para mecanizar grandes rodamientos en forma de anillo. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, con una capacidad de 210 kg y un sensor de visión 3D, carga y descarga anillos en un torno CNC vertical. Mikron Plus utilizó CNC Servo Learning Oscillation de FANUC para romper las virutas largas en piezas más pequeñas. Esta solución aumentó la productividad, redujo los costes y garantizó una alta precisión y calidad, al tiempo que minimizó la dependencia de la mano de obra.
Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

De la tarea al resultado

Tarea

Esta tarea de automatización requería una célula robotizada para el mecanizado de rodamientos en forma de anillo de grandes dimensiones. Los anillos sin terminar se llevan en un palé a la célula, y el robot los carga en un torno CNC vertical. Una vez finalizada la operación de mecanizado, el brazo del robot descarga la pieza y la sustituye por otra sin terminar.

Solución

El integrador de sistemas Mikron Plus proporcionó una solución a su cliente construyendo una célula utilizando un robot FANUC R-2000𝑖C/210L con una capacidad de carga de 210 kilogramos. Mikron utilizó el sensor de visión 3D de FANUC para que el robot pudiera reconocer y recoger los anillos de materia prima. El desafío de las virutas largas generadas durante el proceso de mecanizado se superó con la función de oscilación de aprendizaje de servo CNC de FANUC. La función proporciona vibración durante el mecanizado que rompe las virutas en trozos más pequeños sin sacrificar la precisión.

Resultado

El cliente aumentó la productividad y redujo los costes de producción. La célula robótica funciona de forma muy autónoma, reduciendo la dependencia de la mano de obra. La precisión y la calidad están garantizadas.

 

Mikron Plus

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Mikron Plus, integrador de sistemas con más de 20 años de experiencia, tiene su sede en Liubliana (Eslovenia) y está especializado en máquinas CNC y automatización de procesos de producción. Sus experimentados ingenieros preparan soluciones de automatización llave en mano. Partiendo de un concepto inicial, Mikron diseña el sistema y lo implementa hasta la solución final aprobada por el cliente, incluyendo la instalación, la puesta en marcha y la formación.

A medida que continúa la escasez de mano de obra cualificada en todo el mundo, los fabricantes buscan formas de automatizar sus procesos. Mikron Plus ofrece soluciones completas de mecanizado CNC y sólo utiliza robots FANUC.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MIKRON

Integración de robótica y CNC de FANUC para optimizar la producción

Franc Zajec, director general de Mikron Plus, describe la relación de su empresa con FANUC.

"Somos integradores de sistemas para FANUC Adria, con quien llevamos colaborando desde el principio. Para los proyectos de robotización utilizamos exclusivamente robots FANUC, que han demostrado ser robustos, precisos y muy fiables. También utilizamos los sensores de visión 2D y 3D de FANUC, y nuestras máquinas CNC están equipadas en su mayoría con controles de FANUC."

Tomaž Peterlin, Director de ventas, describe el sistema que Mikron creó para su cliente.

"El cliente se puso en contacto con nosotros con la petición de preparar una célula robotizada para el mecanizado de anillos para rodamientos de mayores dimensiones. Preparamos una solución en cuyo centro se encuentra el robot R-2000𝑖C/210L de FANUC con una Capacidad de carga de 210 kg. Está diseñado de forma que el operario introduce en la célula las materias primas cargadas en el palé. Mediante el sensor de visión 3D de FANUC, el robot las reconoce y las recoge con pinzas dobles y las coloca en dos tornos verticales CNC y un centro de mecanizado. La célula está equipada con un sistema de medición que permite un control del 100% y garantiza que todas las piezas mecanizadas cumplen los requisitos."

La célula está equipada con un sistema de medición que permite un control del 100% y garantiza que todas las piezas mecanizadas cumplen los requisitos.

Mikron Plus testimonial. Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Durante el proceso de prueba de la solución, surgió un problema. Peterlin relata la historia.

"Mientras preparábamos la tecnología nos encontramos con un desafío con las virutas largas. Resolvimos este desafío utilizando la función Servo Learning Oscillation de FANUC, que resultó ser muy eficaz."

La función Servo Learning Oscillation es una función que proporciona el CNC de FANUC para solucionar el problema de las virutas más grandes y largas que se desprenden de una pieza durante el proceso de mecanizado. Estas virutas de gran tamaño pueden provocar tiempos de inactividad de la máquina y afectar a la calidad del producto acabado. La función de oscilación rompe las virutas en trozos pequeños, evitando estas dificultades y facilitando la eliminación de residuos, sin sacrificar la calidad del producto acabado.

El Sr. Peterlin expresó su satisfacción con los resultados.

"Con nuestra solución de la célula robótica, el cliente aumentó la productividad y redujo los costes de producción. Se garantiza una gran autonomía de las operaciones y todos los componentes están conectados como un todo de acuerdo con la Industria 4.0. Y con los componentes FANUC incorporados, la calidad y la fiabilidad están garantizadas."

 

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Detrás de la tecnología: Descubra productos relacionados

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.