brand new cars for the automotive industry

Moldeo por inyección avanzado para la industria del automóvil

Excelencia en moldeo por inyección para automoción con la tecnología de FANUC.

Precisión y versatilidad en la producción de automóviles

Equipada con funciones especializadas para hacer frente a desafíos como la ventilación de gas y las variaciones en el tiempo y el volumen de plastificación, ROBOSHOT de FANUC destaca en la producción de grandes volúmenes de componentes de automoción. Reconocida como la máquina más fiable del mercado, ROBOSHOT produce piezas impecables con rapidez y requiere un mantenimiento mínimo. Su adaptabilidad a los frecuentes cambios de producción en la industria del automóvil es inigualable, gracias a la disponibilidad de seis tamaños de husillo diferentes. Esta característica garantiza la inigualable versatilidad de ROBOSHOT, que permite a los fabricantes realizar una amplia gama de tareas con una sola máquina, agilizando las operaciones y mejorando la eficiencia. Además, la avanzada función de regeneración de energía de ROBOSHOT permite la recuperación inteligente de energía: Esto representa un enorme ahorro tanto en términos de emisiones de CO₂ como de facturas de energía.

 

Automotive Line Rendering for Advanced Injection Moulding for the automotive-industry page.
Notre: there are duplicates of this image. They are needed for the website. Do not delete!

Piezas de ingeniería de precisión

Máxima calidad de diseño

Componentes ópticos impecables

Moldeo multimaterial

Moldeo por inserción

Sobremoldeado

Etiquetado en molde

Moldeo LSR

Sostenibilidad y emisiones de CO₂

Piezas de ingeniería de precisión

FANUC ROBOSHOT es la solución adecuada para moldear piezas de ingeniería de precisión como engranajes, cojinetes y otros componentes críticos utilizados en el ensamblaje de automóviles. La alta velocidad y la precisión de ROBOSHOT contribuyen a la fiabilidad de la fabricación de estas piezas intrincadas y esenciales.

 

Máxima calidad de diseño

Los componentes del interior de los automóviles, como los embellecedores del salpicadero, los botones y los paneles, requieren un moldeado preciso para cumplir las especificaciones de diseño. Las avanzadas capacidades de control y supervisión de FANUC ROBOSHOT ayudan a conseguir una calidad uniforme en la producción de elementos interiores y piezas complejas, como conectores.

La tecnología de FANUC ROBOSHOT permite a los robots de la empresa producir piezas de alta calidad con una gran precisión.

Componentes ópticos impecables

Para aplicaciones que implican componentes ópticos como lentes y guías de luz en sistemas de iluminación de automóviles, la precisión de ROBOSHOT garantiza el moldeo de piezas con una claridad excepcional y defectos mínimos, cumpliendo con los estrictos estándares de calidad exigidos en la industria del automóvil.

Moldeo multimaterial

La versatilidad de ROBOSHOT se extiende al moldeo multimaterial, lo que permite fabricar componentes de automoción con distintos materiales en un solo molde. Esta capacidad resulta beneficiosa para crear piezas híbridas con distintas propiedades, como la combinación de materiales rígidos y flexibles.

 

Moldeo por inserción

 ROBOSHOT de FANUC destaca en aplicaciones de moldeo por inserción, ofreciendo precisión y fiabilidad para incrustar piezas metálicas en plástico moldeado con una precisión excepcional.

 

Sobremoldeado

 ROBOSHOT de FANUC ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones de sobremoldeo, uniendo a la perfección diferentes materiales para obtener componentes de automoción duraderos y de alta calidad.

 

Etiquetado en molde

 ROBOSHOT de FANUC mejora las aplicaciones de etiquetado en molde (IML), garantizando una integración precisa y eficaz de las etiquetas dentro de los componentes de plástico para obtener acabados de alta definición.

 

Moldeo LSR

ROBOSHOT de FANUC destaca en las aplicaciones de LSR, ofreciendo una precisión y consistencia sin precedentes en el moldeo de caucho de silicona líquida.

 

Sostenibilidad y emisiones de CO₂

Con la tecnología de ejes de accionamiento 100% eléctrico, FANUC ROBOSHOT le proporciona la máxima eficiencia energética y las mínimas emisiones de CO₂.

 

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Un taller de moldeo por inyección da forma a su futuro con FANUC

Existen numerosas máquinas de moldeo por inyección de plástico disponibles en el mercado, pero la mayoría de los fabricantes modernos buscan un conjunto básico de atributos clave basados en la flexibilidad, la eficiencia energética y el Rendimiento. Como resultado, el ROBOSHOT de FANUC, de gran capacidad, con su potencial de cambio rápido de herramientas y su bajo consumo de energía totalmente eléctrica, es una opción probada para cualquier fabricante de productos de plástico que busque ser más competitivo y ganar cuota de mercado. Entre los que pueden aportar su testimonio se encuentra la empresa húngara Viskiplast.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Las máquinas ROBOSHOT de FANUC simplifican las cosas para SIMON

Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.

Nuestras soluciones para otros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluciones de automatización de fábricas para cualquier proceso de fabricación

Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.