Erkul Cosmetics

Un fabricante de cosméticos descubre la belleza de la automatización de FANUC

Erkul Cosmetics, en Turquía, se beneficia de un sinfín de ventajas de calidad y eficiencia proporcionadas por varios productos de automatización de alto Rendimiento de FANUC. Esta empresa de cosméticos de rápido crecimiento busca establecer un punto de referencia para la fabricación en su sector, con el apoyo de las ventajas competitivas que ofrecen las soluciones de FANUC.
Success story video of FANUC Turkey with customer Erkul cosmetics. The company has production lines with ROBOSHOT and robot integration. Duration 02:26. Turkish with English subtitles.

De la tarea al resultado

Tarea

Como uno de los fabricantes de cosméticos de más rápido crecimiento del mundo, Erkul Cosmetics quería encontrar un socio tecnológico de automatización que llevara sus operaciones de producción a la vanguardia de la excelencia industrial.

Solución

Erkul Cosmetics cuenta hoy con una amplia gama de productos FANUC en su sede central de Turquía, incluidas máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas ROBOSHOT y robots industriales LR Mate 200𝑖D/7L. Estas soluciones son fundamentales para un espíritu de mejora continua, ya que la empresa busca captar aún más cuota de mercado.

Resultado

Los productos de automatización de FANUC mejoran actualmente la calidad y la eficiencia en esta empresa de fabricación progresiva. Además, las tecnologías de FANUC Industry 4.0 ofrecen capacidades de acceso remoto y una flexibilidad considerable, mientras que los productos también contribuyen a un ahorro en el consumo de energía de hasta el 70 %.

 

Erkul Cosmetics

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Erkul Cosmetics, con sede en Turquía, es un fabricante líder de bases de maquillaje en crema, colorete en polvo compacto, sombra de ojos, máscara de pestañas, pintalabios, brillo de labios y laca de uñas. Fundada en 1983, la empresa exporta hoy a más de 90 países de los cinco continentes y es uno de los cinco principales fabricantes mundiales de laca de uñas. Erkul Cosmetics produce sus cosméticos y envases de plástico en sus instalaciones integradas de 70.000 m2 en Estambul. Las tecnologías avanzadas y los procesos modernos son una premisa central del éxito de la empresa, de acuerdo con acreditaciones de calidad reconocidas internacionalmente.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Erkul Cosmetics

Mejorar la fabricación de cosméticos

Erkul Cosmetics tiene la clara visión de mejorar aún más en la fabricación al tiempo que satisface las necesidades de una infinita variedad de productos en diferentes mercados.

Mesut Erkul, miembro de la junta directiva de Erkul Cosmetics, afirma: "Cada día desde el comienzo de nuestra andadura nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿cómo podemos mejorar la calidad y la eficiencia?"

Para ayudar a la empresa a ofrecer una mejora continua, Erkul Cosmetics confía en las soluciones de máquinas herramienta y robots de FANUC, incluidas las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y los robots industriales LR Mate 200𝑖D/7L. ¿Por qué FANUC?

"La razón principal es la capacidad de FANUC para ofrecer varios productos que pueden comunicarse entre sí sin necesidad de equipos adicionales. Se trata de ONE FANUC: un único socio de soluciones", afirma Erkul.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Testimonios

Yavuz Zorlular

Director técnico de Erkul Cosmetics

El director técnico, Yavuz Zorlular, continúa: "Además, el soporte que proporciona FANUC representa el concepto de servir como un verdadero socio en automatización para las plantas de fabricación. También aprovechamos la garantía de por vida de FANUC para la asistencia de piezas de repuesto"

Erkul Cosmetics aplica operaciones sencillas y rápidas en todo su proceso de fabricación, gracias en gran medida a los robots FANUC fáciles de programar y a varias soluciones de software que ofrecen una adaptabilidad considerable en todas las operaciones de la fábrica. En muy poco tiempo, la empresa es capaz de asignar robots FANUC a diferentes tareas y hacer que funcionen sin problemas para lograr una producción ininterrumpida.

Programación de robots FANUC.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

"El índice de fiabilidad de los productos de FANUC del 99,9% se traduce en una eficiencia máxima, con una fabricación ininterrumpida y unos costes de mantenimiento bajos que proporcionan un retorno de la inversión [ROI] inigualable", explica Zorlular. "Con la Integración de las soluciones tecnológicas de 360° de FANUC podemos centrarnos en el diseño de productos más sofisticados y ofrecer 'mejor' a nuestros clientes."

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Testimonios

Mesut Erkul

Miembro del Consejo de Erkul Cosmetics

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.