Skip to main content
EUROEDIL

EUROEDIL disfruta de una mayor velocidad de corte y un mayor rendimiento con las máquinas FANUC

Con sus nuevas máquinas FANUC in situ, EUROEDIL ha aumentado su velocidad de corte y rendimiento para satisfacer la creciente demanda de los clientes. Además, la precisión y exactitud de las herramientas de troquelado de la empresa han mejorado notablemente.
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT α-C400iB wire-cut electric discharge machine and a FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertical machining centre at Euroedil. With the new FANUC machines, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

De la tarea al resultado

Tarea

A pesar de obtener un buen Rendimiento con una serie de máquinas FANUC antiguas, la creciente demanda de los clientes impulsó a EUROEDIL a poner en marcha un programa de modernización en sus instalaciones de Skopje. Para respaldar esta iniciativa, la empresa necesitaba un nuevo centro de mecanizado CNC y una máquina de corte por electroerosión por hilo (EDM)  para lograr los avances necesarios en su línea de producción de troquelado.

Solución
Basándose en la experiencia de EUROEDIL con sus máquinas FANUC existentes, que habían demostrado un bajo coste de propiedad durante muchos años, la empresa decidió dirigirse de nuevo a FANUC para sus nuevas inversiones, optando por un centro de mecanizado vertical ROBODRILL𝛼-D14L𝑖B  y una máquina de corte por electroerosión por hilo ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B.

Resultado
Con sus nuevas máquinas FANUC, EUROEDIL ha aumentado su velocidad de corte y rendimiento para satisfacer la creciente demanda de sus clientes. Además, la precisión y exactitud de las herramientas de troquelado de la empresa ha mejorado notablemente.

Euroedil Holding

EUROEDIL Holding Macedonia empezó a operar en 2004, tras su fundación por el director general Rakip Ramadanoski. En 2015, la empresa abrió unas nuevas instalaciones en Skopje, la capital y ciudad más grande del país. Aquí, el taller de herramientas de EUROEDIL fabrica herramientas para la industria de la construcción. Sus especialidades incluyen herramientas de troquelado progresivo para la estampación de chapas metálicas y para operaciones de extrusión y plegado. La empresa cuenta con varias certificaciones importantes, como la ISO 9001 de gestión de la calidad, la ISO 14001 de gestión medioambiental y la ISO 45001 de salud y seguridad en el trabajo.

Más información sobre Euroedil
Building of Euroedil. Success story FBG.

Fabricación de herramientas de troquelado más rápida y de mayor precisión con FANUC

De la idea al producto acabado: este es el espíritu sobre el que EUROEDIL construye su éxito. La innovación y la mejora continua son fundamentales para el crecimiento del negocio de esta empresa de fabricación progresiva.

Con estas ideas en mente, y ante una cartera de pedidos cada vez mayor y solicitudes de plazos  de entrega cada vez más cortos por parte de los clientes, EUROEDIL decidió que había llegado el momento de realizar nuevas inversiones en su taller. En concreto, la línea de producción de herramientas de troquelado progresivo de la empresa necesitaba una renovación para mejorar los niveles de producción.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at  EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.

"Hace casi 20 años, en 2003, adquirimos nuestra primera máquina FANUC, una EDM de corte por hilo de segunda mano fabricada en 1981", explica Toni Dimitrievski, director del taller de herramientas de EUROEDIL Holding. "Poco después, con la introducción de otros modelos de FANUC, estas máquinas proporcionaron muchos años de producción eficiente en EUROEDIL. Sin embargo, con el paso de los años, la empresa pensó que era prudente invertir en nuevas máquinas, un movimiento que también proporcionaría un impulso muy necesario a la productividad en línea con su creciente cartera de pedidos.

"Con un reciente aumento de los volúmenes de trabajo y nuestro plan de expansión, había una clara necesidad de invertir en nuevas máquinas", confirma el Sr. Dimitrievski. "Basándonos en nuestra experiencia positiva con las máquinas FANUC, decidimos realizar una nueva inversión: una máquina de electroerosión por hilo FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B y un centro de mecanizado vertical FANUC ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B."

 

EUROEDIL testimonial image for the website

Desde su instalación y puesta en marcha, hemos maximizado nuestro rendimiento con las nuevas máquinas FANUC, en gran medida gracias al aumento de la velocidad de corte. Ahora podemos fabricar herramientas de troquelado mucho más rápido y con mayor precisión".

Testimonios

Toni Dimitrievski

Director del taller de herramientas

Otro beneficio significativo para EUROEDIL es el reconocido bajo coste de propiedad que ofrecen todas las máquinas FANUC.

"Nuestros modelos FANUC más antiguos han demostrado ser rentables, ya que son bastante robustos y rara vez necesitan reparaciones, por lo que los costes de mantenimiento son bajos", explica el Sr. Dimitrievski. "Con nuestras nuevas máquinas FANUC, puedo afirmar que en los dos años transcurridos desde su instalación no hemos incurrido en ningún gasto de mantenimiento".

Añade que los modelos FANUC se distinguen de otras máquinas del taller  por ofrecer un funcionamiento y un mantenimiento más sencillos, respaldados por la respuesta local de FANUC en cuanto a servicio técnico y piezas de repuesto, en caso necesario.

"Gracias a nuestra modernización y a la instalación de nuestras dos nuevas máquinas FANUC, hemos mejorado considerablemente el proceso de producción de herramientas de troquelado", concluye el Sr. Dimitrievski.

EUROEDIL Success Story, image.
Image related to the the success story EUROEDIL. FANUC Bulgaria

Detrás de la tecnología: Descubra productos relacionados

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.