Skip to main content
Dovy Keukens

El fabricante de cocinas avanza a pasos agigantados con los robots FANUC

Dovy Keukens es una auténtica historia de éxito: desde sus inicios en un cobertizo de lino en 1980 hasta una instalación de producción de última generación de 55.000 m2 con unos 430 empleados. Este fabricante de cocinas a medida es uno de los más sofisticados del sector, y en el corazón de su planta de producción se encuentran varios robots industriales de seis ejes de FANUC.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

De la tarea al resultado

Tarea

Con una cartera de pedidos en crecimiento, un fabricante líder de cocinas a medida quería aumentar tanto la calidad como la cantidad de su producción. Dovy Keukens, con sede en Bélgica, decidió que la mejor forma de cumplir esta ambición era invertir en robots para diversas tareas de producción internas. Sólo quedaba una duda: ¿qué fabricante de robots elegir?

Solución

Hace unos 10 años, Dovy optó por asociarse con FANUC e instaló su primer robot industrial de seis ejes. En la actualidad, la fábrica de 55.000 m2 de Roeselare cuenta con varios robots FANUC, entre los que se incluyen los modelos M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 y M-710𝑖C/70. Algunos de ellos se asientan sobre un séptimo eje lineal. Algunos se asientan sobre un raíl lineal de séptimo eje.

Resultado

Con su funcionamiento rápido, eficaz y fiable, los robots FANUC están impulsando lo que Dovy describe como un "importante aumento tanto de la calidad como de la cantidad de la producción". Además, en los más de 10 años de colaboración, la empresa está totalmente satisfecha con el equipo de servicio de FANUC.

Dovy Keukens

En 1980, la primera cocina Dovy nació en un antiguo cobertizo de lino propiedad del fabricante de muebles Donald Muylle y su esposa Yvette Claeys. Familiares y amigos no tardaron en pedir a la pareja que crearan la cocina de sus sueños, y estos clientes satisfechos no tardaron en atraer a otros nuevos. Unos 44 años después, Dovy Keukens se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de cocinas a medida de alta calidad. Con unos 430 empleados en su sede y planta de fabricación de Roeselare (Bélgica), la empresa produce e instala unas 25 cocinas a medida cada día.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Dovy Keukens
Image related to the success story as Dovy Keukens

Robots de FANUC en un fabricante de cocinas

Dovy Keukens es una empresa familiar con más de 40 años de artesanía que han contribuido a dar forma a un fabricante de alta tecnología de cocinas a medida. La empresa lleva a cabo procesos de producción internos que incluyen serrado, fresado, montaje, pintura e instalación para clientes de toda Bélgica.

Controlar todo internamente ayuda a Dovy a garantizar que los precios sigan siendo asequibles para los clientes. En el transcurso de la última década, este espíritu ha llevado a la empresa a adoptar un número cada vez mayor de robots FANUC en sus procesos de producción, lo que ha impulsado tanto la calidad como la cantidad.

Christ Muylle, que dirige Dovy junto con su padre y su hermano, afirma que el crecimiento continuo a lo largo de los años está impulsando la necesidad de una fabricación más rápida y eficiente.

El control interno de todo ayuda a Dovy a garantizar que los precios sigan siendo asequibles para los clientes.

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial

Estamos satisfechos con el servicio. También con el hecho de que sólo lo hayamos necesitado una vez. El uso de robots en nuestra producción nos ha permitido aumentar considerablemente la calidad y la cantidad.

Testimonios

Chris Muylle

Propietario Dovy Keukens

"Elegimos los robots porque estábamos convencidos de que ofrecen la mejor y más eficaz solución a esta necesidad", afirma. "Me parece extraordinario cómo los robots pueden trabajar de forma rápida, eficaz y con una fiabilidad muy alta. Tenemos varias aplicaciones diferentes para nuestros robots. Por ejemplo, un robot de pintura FANUC aplica barniz de alto brillo a las puertas de nuestros armarios de cocina. Utilizamos otros tres robots de FANUC para facilitar un tipo de sistema de devolución, en el que las piezas de cocina que salen de las máquinas se colocan en la orientación correcta y se devuelven al operario."

Entre los varios robots industriales de seis ejes de FANUC que trabajan hoy en las instalaciones se encuentran los modelos M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 y M-710𝑖C/70. Algunos aprovechan un raíl lineal de séptimo eje.

 

Image related to the success story as Dovy Keukens

"El uso de robots en nuestra producción nos ha permitido aumentar considerablemente la calidad y las cantidades, por no mencionar el hecho de que los robots no necesitan salarios", afirma Muylle. "Un robot es un empleado ideal para Dovy, uno que nunca está enfermo ni ausente".

Para terminar, tras más de una década trabajando con estos robots, la empresa está totalmente satisfecha con el equipo de servicio de FANUC. De hecho, gracias a la adopción de estrategias de mantenimiento preventivo, Dovy sólo ha recurrido al servicio técnico de FANUC una vez en todo ese tiempo.

Servicio técnico de FANUC.

Detrás de la tecnología: Descubra productos relacionados

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.