WU Mechanische Werkstätte GmbH

El éxito de la célula robotizada de FANUC genera una nueva fuente de ingresos

¿Qué tienen en cuenta la mayoría de las empresas de mecanizado por contrata a la hora de alcanzar el siguiente nivel de eficacia, productividad y fiabilidad? La respuesta, por supuesto, es la automatización. Por esta misma razón, la empresa alemana WU Mechanische Werkstätte GmbH construyó una célula de automatización -con un robot industrial FANUC- para cargar y descargar una de sus propias máquinas herramienta. Dos años más tarde, a un visitante le gustó tanto el concepto que pidió a WU que le construyera uno. Esto marcó el comienzo de una fuente de ingresos adicional basada en el diseño y la construcción de células de automatización con robots industriales de alto rendimiento de FANUC.
Video WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL. English subtitles.

De la tarea al resultado

Tarea

La automatización de máquinas herramienta ofrece a los fabricantes claras ventajas en términos de utilización, procesos secundarios, recursos de mano de obra y productividad. Cuando una máquina está inactiva o no hay un operario disponible para ayudarla, se pierden productividad y beneficios. La tarea de una solución de asistencia de máquinas basada en robots es mejorar el rendimiento y la fiabilidad del proceso. Cuando se combina con una máquina herramienta de alto rendimiento, presenta la oportunidad de acceder a tiempos de ciclo rápidos y a una completa repetibilidad del proceso.

Solución

Después de investigar el mercado en busca de un socio de automatización adecuado, WU Mechanische Werkstätte GmbH decidió que ningún proveedor era comparable a FANUC. Eso fue en 2010. En la actualidad, las dos empresas construyen juntas soluciones de automatización completas, basadas en robots industriales como el FANUC LR-10𝑖A/10, un robot industrial totalmente cubierto para pequeñas células de automatización. La empresa ofrece ahora sistemas como la WU Robodrill RZ-1/10, especialmente para centros de mecanizado CNC FANUC ROBODRILL. Dos máquinas ROBODRILL funcionan a diario en WU como parte de sus propias operaciones de mecanizado por contrato.

Resultado

Con sus robots FANUC, las células de automatización construidas por WU ofrecen ventajas clave como la flexibilidad, al tiempo que aumentan la eficiencia y el rendimiento en un entorno de trabajo compacto. Con respecto a los dos centros de mecanizado automatizados FANUC ROBODRILL in situ, WU afirma que la dinámica de la máquina permite a la empresa ahorrar un 30% en algunos tiempos de ciclo. Además, las Máquinas ROBODRILL aseguran un coste por componente altamente competitivo, apoyando la retención de incluso el mecanizado de piezas simples dentro de Alemania.

Acerca de WU Mechanische Werkstätte GmbH

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

Desde su fundación en 1993, WU GmbH, con sede en Alemania, ha cosechado un notable éxito gracias a su combinación de conocimientos técnicos y experiencia en el campo del mecanizado CNC (fresado, taladrado y torneado). En sus modernas instalaciones de Waizendorf, cerca de Bechhofen, que cuentan con la certificación ISO9001, trabajan 25 empleados y disponen de una amplia gama de avanzadas máquinas herramienta CNC. Además del mecanizado por encargo de componentes de metal y plástico, WU cuenta con una división de ingeniería mecánica que diseña, construye y programa sistemas de automatización.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE WU Mechanische Werkstätte GmbH

La automatización del mecanizado evita que los contratos emigren al extranjero

Con competencia central en el campo del fresado CNC, WU Mechanische Werkstätte GmbH fabrica piezas de precisión según los requisitos de sus clientes.

"Tenemos dos áreas de negocio: el mecanizado clásico por encargo y la ingeniería mecánica", explica el director gerente Tobias Unger. "En esta última construimos sistemas robotizados para la carga y descarga automáticas de máquinas CNC. Desde hace algunos años, también construimos soluciones completas en colaboración con FANUC, como nuestra pequeña célula de automatización WU Robodrill RZ-1/10, que cuenta con un robot industrial FANUC LR-10𝑖A/10 totalmente cubierto."

La idea de diversificarse en la tecnología de automatización se le ocurrió a WU en 2010, simplemente porque la empresa quería avanzar en sus propios servicios de mecanizado.

"Tras investigar el mercado en busca de un socio robótico adecuado, no encontramos ningún proveedor comparable a FANUC", afirma Unger. "Entonces construimos nuestra propia célula de automatización para cargar/descargar una de nuestras máquinas. Dos años después, un visitante del sitio nos dijo que le gustaba tanto el concepto que él también quería uno."

Entre las principales ventajas que ofrecen los sistemas de automatización de WU se encuentra la flexibilidad, un atributo clave de los robots industriales diseñados y fabricados por FANUC.

 

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

"Con la WU Robodrill RZ-1/10, por ejemplo, los usuarios pueden beneficiarse de la manipulación automatizada de piezas de trabajo [inserción de piezas directamente en la mordaza], así como de la manipulación automatizada de palés y herramientas."

Según Unger, el centro de mecanizado CNC FANUC ROBODRILL (para el que se ha diseñado la WU Robodrill RZ-1/10) es una máquina muy infravalorada en Alemania.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

El funcionamiento automatizado y sin personal de las máquinas ayuda a WU a mantenerse por delante de sus competidores, incluso de aquellos que operan en el extranjero en economías de bajo coste.

"Trabajamos en un segmento de precios muy exigente, en el que confiamos en tecnologías como nuestros centros de mecanizado automatizados FANUC ROBODRILL para mantener nuestra competitividad", afirma Unger. "Esto significa que muchas piezas sencillas que normalmente emigrarían al extranjero, se quedan en Alemania".

Añade: "Elegir a FANUC fue una decisión absolutamente acertada. En 15 años todavía no hemos tenido ningún problema de mantenimiento. La fiabilidad de las máquinas, robots y software de FANUC es extraordinaria. También nos beneficiamos del soporte de producto de por vida de FANUC, lo que significa que siempre podemos mirar al futuro con total tranquilidad y confianza."

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
Testimonios

Tobias Unger

Director General de WU GmbH

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.