Skip to main content
Giuliani

El CNC y los robots de FANUC son la clave del éxito

Los procesos adecuados de control de máquinas y automatización de robots pueden impulsar importantes aumentos de eficiencia y conectividad para la Industria 4.0, como puede atestiguar Giuliani, especialista en máquinas de transferencia para el procesamiento de cerraduras y llaves. La empresa lleva más de 20 años colaborando con FANUC.
Giuliani Success Story ENG,

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

De la tarea al resultado

Tarea

Giuliani fabrica Máquinas de transferencia de alta productividad para el mercado de cerraduras y llaves. El objetivo es combinar grandes volúmenes con la máxima velocidad y fiabilidad, junto con un enfoque sencillo y la opción de interconectarse con el software de la empresa en el contexto de la Industria 4.0.

Solución

Equipada con CNC FANUC 31𝑖-B y el robot antropomórfico M-10, MCL -la máquina de transferencia en línea de varias estaciones- puede alcanzar una producción de hasta 700 llaves por hora. Consta de 18 estaciones y permite la producción completa de llaves, desde el desbaste hasta el producto acabado, sin la supervisión de ningún operario.

Resultado

Gracias a la colaboración con la tecnología FANUC y a la disponibilidad de un rápido y amplio servicio de asistencia global, durante más de 60 años Giuliani ha sido la referencia mundial en la producción de máquinas automatizadas para el procesamiento de llaves.

Giuliani

Giuliani se fundó en 1957, cuando el fundador de la empresa, Tonino Giuliani, inició una actividad pionera en el desarrollo de Máquinas para el procesamiento de cerraduras y llaves. En 1999, Giuliani pasó a formar parte del Grupo Bucci Industries, que se dedicaba al sector de la automatización y la robótica industrial y al de los nuevos materiales compuestos avanzados. En la actualidad, el Grupo emplea a más de 1.000 personas en 14 centros, 4 en Italia y 10 en el extranjero.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE GIULIANI
Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Producción de hasta 700 llaves por hora

Giuliani, de Faenza (Italia), fabrica Máquinas para la elaboración de llaves con proceso autónomo o proceso en línea de varias estaciones (elaboración completa desde el desbaste hasta el producto acabado). De particular interés es la nueva máquina MCL - una máquina de transferencia en línea multi-estación de alta productividad para la producción completa de llaves.

De hecho, la MCL es capaz de combinar en una sola línea los procedimientos de: acuñado del arco, marcado por láser, fresado del perfil, backrounding y ranurado de la hoja, brochado de los tapones, biselado de la punta, entallado de la muesca, entallado del tapón, entallado de la onda, desbarbado, marcado del código, cepillado, control de calidad al 100% y anillado.

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Equipada con CNC FANUC 31𝑖-B, que permite controlar hasta 72 ejes, la máquina consta de 18 estaciones. Se puede alcanzar una producción de hasta 700 llaves por hora y un timbrado de hasta 6 llaves.

Todas las Máquinas fabricadas por Giuliani están diseñadas para interconectarse con el software empresarial en línea con los últimos requisitos de la Industria 4.0. "El sistema recibe las órdenes directamente de la red de la empresa cliente y las traduce en un programa de procesamiento dedicado a cada código del proceso, encaminándolo a lo largo de todo su proceso de producción", declaró Malavolti.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys.

La automatización de la máquina se ve reforzada por la presencia de un robot FANUC M-10 para alimentar la entrada de la línea. "Uno de los puntos fuertes de las transferencias en línea es el cambio de producto y equipo sin que esté presente ningún operario", explica Malavolti.

"Todo ello es posible gracias a la alimentación múltiple del producto desbastado mediante un cambio de equipo automático y robotizado: de hecho, nuestras mordazas se adaptan automáticamente al perfil del producto, gracias al sistema CNC incorporado en estas transferencias".

 

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Incluso en las transferencias rotativas dedicadas a la producción de gran volumen con tiempos de ciclo reducidos, la automatización desempeña un papel fundamental en la optimización de la eficacia de la producción. La máquina de transferencia compacta TDRILL, por ejemplo, cuenta con el apoyo de un robot SCARA FANUC SR, que opera en la sección situada al final de la línea.

Giuliani y FANUC llevan colaborando 20 años. "Esto nos ha permitido mantenernos constantemente a la vanguardia del mercado tecnológico," subrayó Cusumano.

Las dos empresas también comparten una visión global en lo que se refiere a la atención al cliente, ya que ambas pueden contar con un servicio mundial preparado para responder rápidamente a cualquier solicitud de asistencia.

 

FANUC CNC and robot success story. Testimonial of Managing Director of Giuliani
Testimonios

Dario Cusumano

Director General de Giuliani

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.