Skip to main content
Erdrich

Control total con la tecnología CNC de FANUC

Para operar con éxito como taller mecánico en un mercado competitivo a escala mundial, existe una auténtica necesidad de diferenciación. Los talleres mecánicos recurren cada vez más a la automatización y la digitalización para diferenciarse. Roland Erdrich GmbH, con sede en Alemania, es un buen ejemplo. Gracias a la estandarización de FANUC para sus requisitos de CNC, robots y protocolos de comunicación, la empresa se está haciendo cada vez más fuerte.
Erdrich Case Study video: increasing success by standardising on FANUC for CNC, robot and communication protocol requirements 32i Model B

De la tarea al resultado

Tarea

Roland Erdrich GmbH, una empresa de mecanizado CNC de piezas torneadas y fresadas, quería destacar en un mercado cada vez más saturado. Para alcanzar esta ambición, la empresa decidió   centrarse en altos niveles de automatización y digitalización. Pero, ¿qué productos de automatización estarían a la altura?

Solución

Hace más de cinco décadas que Erdrich instaló su primera máquina con un control FANUC. En la actualidad, la empresa cuenta con 60 máquinas herramienta CNC, casi todas ellas con controles FANUC. Además, el protocolo de comunicaciones FOCAS de FANUC conecta las máquinas al software de producción propio de Erdrich. Esta empresa de fabricación con visión de futuro también cuenta con 20 robots FANUC que realizan tareas  de manipulación de componentes en las células de mecanizado.

Resultado

La homogeneidad del control en toda la fábrica facilita la familiaridad del operario, lo que a su vez se traduce en una mayor flexibilidad para Erdrich. Además, FANUC FOCAS proporciona un vínculo perfecto entre las Máquinas y el software de producción desarrollado internamente por la empresa. La fiabilidad y durabilidad de los controles de FANUC es otro punto importante, ya que Erdrich no ha experimentado ni un solo fallo de control de FANUC en más de 50 años.

 

Acerca de Roland Erdrich GmbH

Roland Erdrich GmbH, una empresa familiar fundada en 1974, ha crecido hasta emplear a 140 personas en la fabricación de sofisticados componentes torneados CNC, piezas fresadas CNC y ensamblajes. Con sede en Oppenau, cerca de Stuttgart (Alemania), la empresa, que cuenta con la certificación ISO9001, mecaniza alrededor de un millón de piezas al año con una calidad incondicional y una óptima relación precio-rendimiento. Erdrich produce componentes de 25 a 400 mm de diámetro y trabaja en sectores como la tecnología de accionamiento, la ingeniería mecánica y de instalaciones, la tecnología láser, la tecnología médica, la hidráulica y neumática, la energía y los vehículos y maquinaria de construcción.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Erdrich
Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Ni un solo fallo de los controles de FANUC en más de 50 años

Como uno de los muchos fabricantes especializados en el mecanizado de piezas torneadas y fresadas complejas, la diferenciación en el mercado es clave. En el caso de Roland Erdrich GmbH, la empresa se distingue por su alto grado de automatización y digitalización. En el centro de esta oferta se encuentra un parque de máquinas que cuenta con 60 máquinas herramienta CNC.

"Cuando compramos una nueva máquina herramienta, es muy importante que la máquina tenga un control FANUC: es un criterio de compra clave", afirma el director general Steve Erdrich, quien, junto con su hermano Ken y su hermana Nelly, forma el equipo de gestión familiar de segunda generación de esta empresa de fabricación progresiva.

"Mi padre compró nuestra primera máquina con control FANUC hace más de 50 años y nosotros también estamos convencidos de la tecnología CNC de FANUC. Por eso, casi todas nuestras 60 máquinas  CNC tienen un control FANUC."

 

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Los CNC de FANUC instalados en Erdrich incluyen las series 30𝑖/31𝑖/32𝑖/35𝑖-Modelo B para mecanizado de alta velocidad y gran precisión. La empresa también cuenta con 20 robots industriales FANUC, incluidos los modelos R-2000𝑖C y M-710𝑖C, que operan en varias células de mecanizado en posiciones de montaje en el suelo y boca abajo.

 

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

"Los productos de FANUC son muy duraderos y fiables: nunca nos ha fallado un control. Tener casi todas las máquinas herramienta CNC con el mismo sistema de control ofrece grandes ventajas. Garantiza que nuestras operaciones sigan siendo muy flexibles, ya que los trabajadores están familiarizados con el sistema. También nos gusta la coherencia que se aprecia en muchas generaciones de productos FANUC, lo que permite a los operarios orientarse en los controladores heredados."

Testimonios

Steve Erdrich

Director General

Erdrich cuenta con un equipo informático interno y utiliza un software de producción propio. El software se comunica con las máquinas herramienta CNC in situ a través del protocolo de comunicaciones FOCAS (Factory Automation Communication Library) de FANUC, que permite a las aplicaciones externas acceder a los datos de los controles de FANUC. FOCAS utiliza archivos DLL (Dynamic Link Library) para comunicarse con el CNC, normalmente a través de Ethernet o bus serie de alta velocidad (HSSB).

"Un buen ejemplo de cómo utilizamos FOCAS tiene que ver con la medición de piezas fuera de las máquinas", explica Steve Erdrich. "Los valores medidos se transfieren a nuestro software, que proporciona propuestas de corrección. A partir de estas sugerencias, podemos decir "máquina correcta" en el software con un simple clic de ratón. Esta capacidad nos ahorra tener que realizar cálculos y teclear manualmente en el sistema de control. FOCAS funciona de maravilla y es muy estable"

Concluye: "Echando la vista atrás, permanecer fieles a la tecnología de FANUC fue sin duda el paso correcto para el éxito de nuestro negocio. La fiabilidad y durabilidad de los controles nos motiva a seguir trabajando con FANUC."

 

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Descubra nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.