Il portfolio di robot articolati a 6 assi leader nel settore di FANUC ti permette di rivoluzionare ogni fase della tua linea di produzione. Dalla gestione fluida di movimenti complessi di materiali all’automazione senza interruzioni del carico e scarico macchine, questi robot offrono velocità e precisione impareggiabili.
Per la saldatura a punti e ad arco, i nostri robot garantiscono qualità e costanza superiori. Hai bisogno di tagli puliti e ripetibili? L’accuratezza robotica minimizza gli sprechi di materiale. Anche le operazioni di assemblaggio delicate possono essere automatizzate grazie a robot FANUC progettati per elevata destrezza e ripetibilità.
Assicurare la qualità del prodotto diventa semplice con robot programmati per test e ispezioni rigorosi e costanti. La dosatura precisa e controllata dei materiali, con sprechi minimi, è un ulteriore vantaggio. E per ottenere finiture di alta qualità e costanti, i robot FANUC offrono un controllo preciso per operazioni di levigatura e lucidatura.
Utilizzando questo portfolio completo, puoi automatizzare praticamente qualsiasi attività, massimizzando efficienza, produttività e qualità in tutta la tua produzione.
Mentre la lavorazione può trarre grandi benefici dall'adozione di un robot che si occupa della macchina, l'aggiunta di telecamere 3D introduce un ulteriore livello di intelligenza che porta alla produzione autonoma e a particolari vantaggi per le macchine.
Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.
Affronta compiti di pallettizzazione impegnativi è un gioco da ragazzi per i robot. Per le applicazioni complesse, uno sviluppo e un progetto ben studiati garantiscono l'efficienza e la competitività della produzione.
Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.
Il sollevamento di carichi pesanti e lo sforzo fisico sono ormai un lontano ricordo alla Green Services. Il sistema di pallettizzazione automatizzato con robot FANUC garantisce oggi un funzionamento sicuro e produttivo.
Automatizzare l'intero processo di coniazione, dalle singole monete alle scatole finite e pallettizzate, non è un'impresa da poco. Tuttavia, questo era il compito di Swissmint, la Zecca Federale della Svizzera. Per trasformare questo complesso concetto in realtà, Swissmint impiega robot FANUC ad alte prestazioni in attività che comprendono il pick and place, l'assemblaggio di scatole e la pallettizzazione.