medical industry with clinical instruments

Robotica e automazione per il settore medicale

Miglioriamo l'efficienza dell'industria medica attraverso la robotica e l'automazione!

Produrre dispositivi medici con la robotica e l'automazione

Nel settore critico della produzione di dispositivi medici, le tecnologie robotiche e di automazione di FANUC stanno definendo nuovi standard nell'assemblaggio di dispositivi per la somministrazione di farmaci, tra cui siringhe, inalatori e penne per autoiniezione. Le soluzioni FANUC esemplificano l'innovazione nella produzione medica, fornendo l'agilità e l'accuratezza necessarie in un settore altamente regolamentato.

3D image about  pick, pack and palletising in the pharmaceutical industry. Larger background.

Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices

Parts Picking & Placing

Loading & Unloading, Handling & Machine Tending

Surface Polishing and Sanding

Packing & Palletising

Assemblaggio di dispositivi medici e di somministrazione di farmaci

I robot assemblano con precisione dispositivi medici complessi e di alta precisione, assicurando la massima precisione e una qualità costante, nel rispetto di rigorosi standard igienici.

Prelievo e posizionamento delle parti

Equipaggiati con 𝑖RVision e sensore di visione 3D, i robot FANUC prelevano, selezionano, posizionano e sistemano i prodotti su un nastro trasportatore in movimento. Ad esempio, i robot Delta e i robot SCARA sono la scelta perfetta per prelevare, smistare, ispezionare, posizionare e inserire pezzi. Queste operazioni possono essere eseguite ad alta velocità su nastri trasportatori in movimento.

Carico e scarico, movimentazione e assistenza alle macchine

Gestendo materiali delicati, caricando e scaricando macchine e svolgendo prestazioni come la manipolazione di parti sterili e la gestione dello stampaggio ad iniezione, i robot FANUC assicurano efficienza, precisione e una produzione priva di contaminazioni nella produzione di dispositivi medici.

Pulitura e levigatura delle superfici

FANUC offre una varietà di modelli di robot adatti ad applicazioni di trattamento superficiale di impianti e strumenti medicali per sbavare, lucidare e sabbiare vari materiali e superfici con sensori di forza FANUC completamente integrati.

Imballaggio e pallettizzazione

Organizza i tuoi prodotti per la consegna con i nostri robot.
Automatizzare i processi di fine linea, come avvolgimento, etichettatura, confezionamento e pallettizzazione, contribuisce a ridurre il lavoro manuale ripetitivo e gravoso, tipico della produzione di dispositivi e forniture medicali.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Applicazioni in camera bianca

I robot FANUC per camere bianche sono stati progettati specificamente per lavorare nella produzione di dispositivi medici.
Costruiti per soddisfare i requisiti standard (standard IP67) degli ambienti di laboratorio e dei dispositivi medici altamente esigenti, possono raggiungere la classe ISO 5 della camera bianca (in conformità alla norma ISO 14644), senza compromettere la velocità e la ripetibilità del robot.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alfa Robotica

I robot FANUC aiutano un produttore di mascherine ad affrontare la sfida

Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

L'automazione è la migliore medicina in DEMO

Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.

Le nostre soluzioni per altri settori

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluzioni di automazione di fabbrica per qualsiasi processo produttivo

Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarti a risolvere le tue sfide di automazione.