Factory Digitalization: Two Industrial Engineers Use Tablet Computer, Big Data Statistics Visualization, Optimization of High-Tech Electronics Facility. Industry 4.0 Machinery Manufacturing Products
1481351201
advanced, assembly, cyber, information technology, machine vision, process, smart, stats, virtualization, visualization
Innovative Production line in a fully automated industry with IiOT applications

Soluzioni di fabbrica intelligente per aumentare l'efficienza produttiva

Ridefinite l'eccellenza produttiva con le soluzioni IoT FANUC per il tuo settore.
Service engineer is using FANUC FAR on a tablet

IoT industriale per l'assistenza

Scopri come le soluzioni IIoT possono consentire la diagnosi remota dei problemi e ridurre al minimo gli spostamenti fisici non necessari e le assegnazioni alla cieca, supportando i tecnici dell'assistenza sul campo nel migliorare i tassi di riparazione al primo tentativo.

FAQ

Industria 4.0 è il nome dato alla quarta rivoluzione industriale. Basata sull'utilizzo pratico dei più recenti progressi tecnologici, ogni rivoluzione industriale rappresenta un grande cambiamento per il settore manifatturiero con l'intento di apportare miglioramenti significativi e diffusi. Per fornire una breve panoramica storica, la prima rivoluzione industriale, basata sul vapore e sull'energia idrica, risale al 1760. È passato più di un secolo prima che la fine del 1800 annunciasse l'inizio della seconda rivoluzione industriale, che ha sfruttato l'elettrificazione. La terza rivoluzione industriale, le cui origini risalgono al 1969, ha sfruttato i progressi dell'elettronica, dell'informatica e dell'automazione. Per arrivare ai giorni nostri, la quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0), proposta per la prima volta nel 2011, introduce nel settore manifatturiero tecnologie e concetti come l'Internet delle cose (IoT), i sistemi cyber-fisici (CPS), le reti, il cloud computing, il cognitive computing e l'intelligenza artificiale (AI).

Il successo di FANUC si basa su un'impresa pionieristica. L'azienda ha introdotto una porta Ethernet nei suoi prodotti già negli anni '90, intuendo l'enorme potenziale delle apparecchiature collegate a una rete industriale. All'epoca, questa funzione facilitava la lettura e la scrittura dei parametri del dispositivo, le attività di trasferimento dei programmi e la raccolta dei dati di back-up. Oggi, tutte le macchine utensili, i sistemi CNC e i robot FANUC sono predisposti per l'IIoT.

FANUC sa che gli impianti di produzione ospitano in genere apparecchiature di molti fornitori diversi. Di conseguenza, la maggior parte delle soluzioni IIoT di FANUC è in grado di supportare apparecchiature non proprietarie.

Traducendo l'ambiente fisico in un'arena di segnali digitali, l'IoT è in grado di apportare miglioramenti attraverso comunicazioni più veloci e analisi migliori. La connettività e lo scambio efficiente di dati costituiscono la parte fondamentale dell'IoT, motivo per cui questa tecnologia ha già avuto un impatto così ampio sulla società. Esempi comuni di tecnologia IoT "quotidiana" sono i fitness tracker, i dispositivi per la casa intelligente (altoparlanti intelligenti, contatori intelligenti, interruttori della luce intelligenti, videocamere per campanelli), i monitor personali dell'inquinamento atmosferico e i dispositivi di informazione sul traffico in tempo reale, solo per citarne alcuni. L'Industrial Internet of Things (IIoT) è l'etichetta data a un caso d'uso specifico dell'IoT, ovvero l'utilizzo delle tecnologie IoT nell'industria o nella produzione. Adottando un approccio IIoT, le aziende manifatturiere possono beneficiare di vantaggi quali una maggiore produttività, una riduzione dei costi di produzione, un migliore controllo della qualità dei processi e una riduzione delle attività ad alta intensità di lavoro. I dispositivi IIoT sono essenzialmente qualsiasi dispositivo installato nel processo di produzione che scambia dati (stato di funzionamento, condizioni, aggiornamenti delle impostazioni, ad esempio) attraverso una rete. I dispositivi IIoT più comuni nell'industria moderna includono macchine utensili CNC, bracci robotici, robot mobili automatizzati (AMR), PLC e sistemi specifici del processo come macchine di misura, robot di saldatura o sistemi di visione. Naturalmente è anche possibile adattare i sensori a macchine o sistemi manuali per renderli pronti per l'Industria 4.0.

No. Per ottenere i vantaggi dell'IIoT, i produttori devono solo utilizzare la loro rete interna, alcune apparecchiature collegate e soluzioni IIoT FANUC selezionate. Tuttavia, in alcuni casi, la connessione al server cloud apporta un valore aggiunto, come il monitoraggio della produzione da postazioni esterne o un migliore supporto da parte di tecnici remoti.