Sei pronto a portare il tuo processo di stampaggio a iniezione a un livello superiore? Scopri l'ultima tecnologia di stampaggio a iniezione elettrico ROBOSHOT, progettata per garantire precisione, velocità ed efficienza energetica eccezionali. Scopri il controllo CNC avanzato con un'interfaccia touchscreen intuitiva, il monitoraggio integrato dei consumi energetici e funzionalità pensate per massimizzare l'efficienza produttiva. Grazie a un hardware robusto progettato per garantire affidabilità a lungo termine, ROBOSHOT ti aiuta a ottenere una qualità costante e prestazioni elevate in ogni ciclo.
Služba Nitra, a Slovakian manufacturer supplying mostly to the automotive sector, has transformed its production through extensive automation in the shape of FANUC CNC injection moulding machines and high-performance industrial robots. By upgrading its assembly lines and moulding shop, the company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates. The result is a highly efficient, reliable and sustainable manufacturing environment supporting major auto OEMs and tier-one suppliers.
Tutti i produttori in crescita hanno bisogno di un partner tecnologico affidabilita', con macchine e soluzioni innovative in grado di sostenere il successo in un mercato globalmente competitivo. In grado di fornire una testimonianza adeguata è la tedesca AKO Kunststoffe GmbH, un'azienda di stampaggio a iniezione a conduzione familiare di quarta generazione che si affida a circa 30 macchine ROBOSHOT FANUC completamente elettriche, di cui otto automatizzate con robot industriali FANUC.
Although electricity prices levelled off across 2023 and 2024 following huge spikes in 2020 and 2022, they are still significantly higher than pre-pandemic levels, with many experts predicting they may remain high for the rest of this decade and potentially beyond. The way for beleaguered manufacturers to fight back is to invest in energy-efficient machinery, just like the FANUC ROBOSHOT injection moulding machine.
Elevata efficienza produttiva, bassi costi energetici ed emissioni acustiche, unitamente a un ottimo supporto tecnico e a un'ottima assistenza: questo è ciò che i clienti possono aspettarsi dalla macchina ad iniezione completamente elettrica ROBOSHOT di FANUC.