Skip to main content
VIGAP

Taglio della torta con precisione a ultrasuoni

I colli di bottiglia nella produzione sono spesso causati da attività manuali di precisione che richiedono molto tempo. In questi casi, una fase di automazione innovativa ma semplice può moltiplicare il volume di produzione.
Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

In un ambiente altamente competitivo in cui è necessario garantire l'eccellenza dei processi, come l'industria alimentare, Vigap voleva aumentare la produttività risolvendo il collo di bottiglia del taglio delle torte.

Soluzione

Vigap ha automatizzato il processo di taglio, che prima veniva effettuato a mano, con l'introduzione di un robot FANUC che utilizza una lama a ultrasuoni, in uno spazio ridotto, portando perfezione e velocità alla produzione. 

Risultato

Se prima Vigap tagliava 300 torte al giorno, oggi, grazie alla cella robotica sviluppata da Demur, Vigap può tagliare fino a 2.000 torte al giorno. Il personale che era responsabile di questo compito ripetitivo è ora impiegato in funzioni di ricerca e sviluppo.

VIGAP

Con sede ad Alì Terme, in provincia di Messina, Vigap è una delle aziende di panificazione leader in Sicilia. Dal 1975, Vigap produce prodotti da forno surgelati dolci e salati per il settore Ho.Re.Ca e per i bar, realizzati secondo le ricette tradizionali e nel rispetto degli standard qualitativi imposti.

PER SAPERNE DI PIÙ SUL VIGAP
FIT success story featuring cake cutting with a FANUC LR Mate 200iD in a compact cell.

Aumento della produttività del 650

Vigap è a conduzione familiare; la visione della seconda generazione è quella di mantenere un alto livello di qualità ottimizzando le risorse. "Abbiamo scelto di automatizzare alcune fasi della produzione per essere più stabili e per aumentare la nostra capacità produttiva in vista dei nostri progetti futuri. Non volevamo perdere l'opportunità di rendere più efficienti i nostri processi", sottolinea il direttore di produzione Massimiliano Pistone.

Vigap ha scelto di automatizzare il processo di taglio dei dolci da forno introducendo in produzione una robotica dotata di lama a ultrasuoni, che consente un taglio pulito e preciso dei dolci.

"Ora, grazie a questa tecnologia, siamo più efficienti, più precisi e possiamo garantire un taglio netto del prodotto, oltre a beneficiare di un concreto aumento della nostra capacità produttiva", spiega Pistone.

Testimonial image related to the success story VIGAP

"Abbiamo scelto un robot FANUC per la sua precisione e affidabilita' e per l'interfaccia grafica che rende le operazioni molto semplici per l'operatore. Infatti, tutti i robot FANUC sono dotati di 𝑖HMI, un'interfaccia innovativa, intuitiva ed ergonomica che rende molto più facile per gli operatori interagire con il robot."

Testimonianze

Carlo Depu

Amministratore delegato di Demur

Come spiega Carlo Depu, amministratore delegato di Demur, system integrator specializzato in sistemi robotici industriali con sede a Savoca (ME), il collo di bottiglia nella catena di produzione delle torte era il taglio delle torte. Questo veniva effettuato con l'aiuto di una macchina manuale che poteva tagliare 300 torte al giorno. Demur ha sostituito la macchina con una cella composta da un robot FANUC LR Mate articolato e da una lama a ultrasuoni. Vigap può ora tagliare fino a 2.000 torte al giorno (+650%).

Il personale che in precedenza era responsabile del taglio delle torte è stato trasferito nel reparto di ricerca e sviluppo.

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.

Quando taglia, il robot è guidato da un sistema di visione artificiale in grado di riconoscere l'oggetto e di calcolarne il centro di gravità. Questo rende la macchina versatile e flessibile nelle sue operazioni.

Il taglio avviene grazie alla tecnologia a ultrasuoni, che fa vibrare la lama in titanio a 20 kHz. In questo modo, il taglio è preciso, pulito, veloce e, poiché soddisfa i requisiti di pulizia e igiene, non rimangono residui di cibo sulla lama.

"Ho scelto il robot FANUC, ma soprattutto il team FANUC, perché è composto da persone altamente competenti, con le quali è possibile parlare di soluzioni tecnologiche di alto livello, per lo sviluppo di applicazioni complesse che richiedono soluzioni articolate in un contesto economicamente e organizzativamente valido", conclude Depu.

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.