Skip to main content
Gnutti

W pełni zautomatyzowana produkcja części, od kasety do kasety

Produkcja bez nadzoru i łatwe zdalne zarządzanie to marzenie wielu firm produkcyjnych. Gnutti Transfer podjęło wyzwanie stworzenia wysoce zautomatyzowanej jednostki produkcyjnej o elastycznej architekturze.
Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Wdrożenie systemu produkcyjnego IoT, który obejmowałby wszystkie etapy pracy wymagane do produkcji aluminiowych obudów odlewanych ciśnieniowo.

Rozwiązanie

Instalacja integruje różne maszyny, w tym elastyczny transfer do 10 stacji i pięć robotów zaangażowanych w automatyzację wszystkich faz procesu. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch jednostek FANUC 30𝑖-B Plus NC.

Wyniki

System zaprojektowany przez Gnutti Transfer umożliwia klientowi w pełni automatyczną i bezpieczną produkcję części od kasety do kasety.

Gnutti

W 1955 roku Quirino Gnutti założył w Brescii firmę Gnutti Transfer zajmującą się budową tokarek i maszyn transferowych. Na przestrzeni lat firma rozwijała się i ewoluowała, integrując nowe, elastyczne, modułowe i innowacyjne rozwiązania, jednocześnie zwracając szczególną uwagę na projektowanie maszyn oraz zrównoważony rozwój produkcji. Każdego roku Gnutti Transfer wysyła 35-40 maszyn ze swojego zakładu w Ospitaletto.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O GNUTTI
Image related to the success story Gnutti. FANUC Italy.

Collaboration between Gnutti and FANUC has been ongoing for 21 years and has seen the two companies combine their respective skills to implement large-scale projects and technical solutions. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus NC units.

W pełni zautomatyzowana produkcja części

Każdy warsztat marzy o w pełni pionowej, zautomatyzowanej i zintegrowanej produkcji części, zapewniającej maksymalną niezawodność i elastyczność, wraz z możliwością zdalnego nadzoru i kontroli całego procesu. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu Gnutti Transfer marzenie to stało się rzeczywistością.

Projekt był bardzo złożony, jak wyjaśnia Giovanni Gualco, kierownik obszaru sprzedaży Gnutti Transfer: „Celem klienta było rozpoczęcie procesu od surowych części w kasecie i zakończenie go gotowymi elementami z powrotem w kasecie – wszystko w jednym cyklu.”

 

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti.

Na początku procesu załadunek odbywa się poprzez automatyczne rozpoznawanie, dzielenie i kontrolę części kaset, po czym każdy komponent trafia do stacji kontroli w celu oznaczenia laserowego. Następnie maszyna transferowa wykonuje operacje obróbki skrawaniem przed pobraniem do mycia. Po umyciu w celu usunięcia wszelkich pozostałości, system zwraca części do kasety.

Roboty są obecne na wszystkich etapach: robot wyposażony w system wizyjny wyjmuje surowe części z kasety i umieszcza je na przenośniku taśmowym, który zasila maszynę laserową w celu znakowania; drugi robot następnie ładuje komponenty do maszyny transferowej, zanim trzeci robot rozładuje maszynę i umieści części w stacji pośredniej. Czwarty robot ładuje komponenty do myjki; wreszcie piąty robot pobiera części z myjki i umieszcza je z powrotem w kasecie, gotowe do automatycznego przekazania na linię montażową.

 

 

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Maszyna transferowa jest częścią elastycznej serii transferowej GR-MR firmy Gnutti Transfer. Składa się z 10 stacji z 11 jednostkami operacyjnymi zamontowanymi na poprzeczce i obejmuje 45 osi sterowanych w jednym procesie, z czasem cyklu wynoszącym zaledwie 8 sekund. Wszystkie 33 osie liniowe i 10 osi obrotowych są wyposażone w urządzenia FANUC z napędami cyfrowymi i połączeniami światłowodowymi.

Złożoność projektu i duża liczba sterowanych osi wymagały ogromnych inwestycji w czas i zasoby ludzkie. Zaangażowanie strategicznego partnera, takiego jak FANUC, było kluczem do zwycięskiego wkładu technologicznego."Strategicznym, ponieważ FANUC jest jedyną firmą, która jest w stanie wesprzeć nas w tak złożonym projekcie; zwycięskim, ponieważ technologia FANUC zapewnia doskonałą funkcjonalność systemu" - stwierdza Giovanni Gualco.

Giovanni Gualco

„Wybraliśmy FANUC ze względu na ich wiedzę, wsparcie i technologię. FANUC jest jedynym dostawcą dysponującym kompetencjami niezbędnymi do osiągnięcia tego rezultatu.”

Cytat z referencji

Giovanni Gualco

Kierownik obszaru sprzedaży Gnutti Transfer

Urządzenie posiada certyfikat Industry 4.0: uchwyty i wszystkie części są wyposażone w czujniki, które analizują dane związane z funkcjonalnością urządzenia. Komputer przemysłowy jest całkowicie dedykowany do zarządzania maszyną i kontrolowania ponad 12 000 zmiennych, co umożliwia dostosowanie funkcjonalności, począwszy od konserwacji prewencyjnej/prognostycznej po regulację parametrów procesu. Klient może zalogować się zdalnie, nadzorować maszynę, uruchamiać cykle i zmieniać konfigurację całego systemu w celu wykonywania różnych rodzajów przetwarzania.

 

>

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.