ZAP-Mechanika

FANUC prezentuje wizję przyszłości ZAP

Choć obróbka maszynowa zyskuje wiele dzięki zastosowaniu robota do obsługi maszyn, to dodanie kamer 3D wprowadza dodatkowy poziom inteligencji, który umożliwia autonomiczną produkcję i przynosi szczególne korzyści producentom.
Case study video ZAP from FANUC Poland about electronics

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Gdy międzynarodowy producent z branży elektrycznej poprosił ZAP-Mechanika o obróbkę nowego projektu odkuwki narzędzia zaciskowego, pojawiła się wyraźna potrzeba w pełni zautomatyzowanej komórki produkcyjnej, która zapewniłaby stały, określony czas cyklu.

Rozwiązanie

ZAP-Mechanika zwróciła się do siostrzanej firmy ZAP-Robotyka z prośbą o projekt i stworzenie zautomatyzowanego gniazda obróbczego. Cela składa się z dwóch centrów obróbczych FANUC ROBODRILL obsługiwanych przez jednego sześcioosiowego robota przemysłowego FANUC wyposażonego w dwa systemy wizyjne 3D FANUC 𝑖RVision.

Rezultat

Dzięki dużemu polu widzenia czujniki wizyjne 3D FANUC 3DV/1600 umieszczone w systemach 𝑖RVision rozpoznają i pobierają losowo rozmieszczone elementy bezpośrednio z dużego pojemnika. Robot następnie ładuje i rozładowuje części z dwóch maszyn ROBODRILL. Co istotne, komórka wyposażona w system wizyjny pozwala również ZAP-Mechanika działać autonomicznie. Firma może dzięki temu produkować dwa różne elementy w jednej komórce, co znacząco przyspiesza proces obróbki przy mniejszym wykorzystaniu zasobów.

ZAP-Mechanika

Success story FANUC Poland - ZAP-Mechanika Headquaters

Założona w 2000 roku firma ZAP-Mechanika zatrudnia 173 pracowników w zakładzie produkcyjnym o powierzchni 5800 m2 w Ostrowie Wielkopolskim. Obsługując główne marki z Ameryki Północnej, Europy i Azji, firma jest wiodącym producentem hydrauliki mobilnej i narzędzi mocujących. Jako ekspert w precyzyjnej obróbce metali, usługi ZAP-Mechanika obejmują obróbkę elementów, obróbkę cieplną, precyzyjne pomiary i metalurgię. Szczególnie mocną stroną tej firmy jest ścisła współpraca z klientami na wczesnym etapie projektu, aby pomóc w opracowaniu optymalnego procesu obróbki.

Dowiedz się więcej o ZAP-Mechanika

Dwa różne komponenty produkowane w pojedynczej komórce

"W naszym najnowszym projekcie dla międzynarodowego producenta narzędzi zaciskowych działającego w branży elektrycznej, mieliśmy za zadanie stworzyć w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną, która zapewniłaby stały, określony czas cyklu obróbki odkuwek narzędzi zaciskowych" - wyjaśnia Krystian Młynarczyk, Technolog w ZAP-Mechanika. ZAP-Mechanika zaangażowała następnie usługi siostrzanej firmy ZAP-Robotyka, doświadczonego specjalisty w zakresie rozwoju i integracji zrobotyzowanych i zautomatyzowanych stacji roboczych. ZAP-Robotyka, również z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podjęła wyzwanie, projektując, konstruując, dostarczając i wdrażając całą komórkę produkcyjną w imieniu ZAP-Mechanika.

Paweł Wróbel, specjalista ds. projektów w ZAP-Robotyka, wyjaśnia projekt i konfigurację: "W celi zrobotyzowanej znajduje się sześcioosiowy robot przemysłowy FANUC M-20𝑖D/35 wyposażony w dwa systemy wizyjne 3D FANUC 𝑖RVision. Robot z wizją obsługuje dwa centra obróbcze ROBODRILL [𝛼-D21L𝑖A5 i 𝛼-D21L𝑖B5]. Każdy system 𝑖RVision ma bezpośrednie połączenie z robotem, dzięki czemu ZAP-Mechanika może korzystać z niezwykle szybkiej komunikacji."

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and a FANUC robot M-20iD/35 equipped with two FANUC 𝑖RVision 3D vision systems, at the Polish company ZAP Mechanika.

Dzięki dużemu polu widzenia systemy wizyjne FANUC 𝑖RVision są w stanie rozpoznawać i pobierać losowo rozmieszczone obiekty prosto z pojemnika na części o wielkości palety. Robot następnie ładuje i rozładowuje części do i z maszyn ROBODRILL. Ale to nie wszystko, istnieje dodatkowa innowacja w celi zaprojektowanej przez ZAP-Robotyka.

"System pozwala ZAP-Mechanika pracować autonomicznie" - ujawnia Marta Portasiak, konstruktor w ZAP-Robotyka. "To niestandardowe podejście umożliwia produkcję dwóch różnych komponentów w jednej celi, przy użyciu jednego robota, co znacznie przyspiesza proces produkcji."

W ramach projektu ZAP-Robotyka opracowała również nowatorski system chwytania i manipulowania częściami oraz zaprojektowała specjalne oprzyrządowanie dla stacji roboczej.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and a FANUC robot M-20iD/35 equipped with two FANUC 𝑖RVision 3D vision systems, at the Polish company ZAP Mechanika.

"Aplikacja zwiększyła naszą produktywność przy mniejszej ilości zasobów, jednocześnie ułatwiając nam pracę i zapewniając ciągłość całego procesu" - mówi Tomasz Krażyński, dyrektor generalny ZAP-Mechanika.

Tradycyjna konfiguracja do obróbki odkuwek narzędzi zaciskowych wymagałaby trzech obrabiarek i trzech operatorów. W przeciwieństwie do tego, ZAP-Mechanika używa tylko jednego operatora, jednego robota FANUC, dwóch maszyn FANUC i dwóch kamer 3D FANUC.

"Ta komórka jasno określa nasze cele na przyszłość", podsumowuje Krażyński. "Będziemy nadal inwestować w automatyzację i rozwijać zrobotyzowane gniazda produkcyjne".

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.