FANUC presenta l'automazione pratica ad Automatica
Dal 24 al 27 giugno 2025, FANUC presenterà soluzioni innovative per l'automazione pratica ad Automatica a Monaco, Padiglione B6, Stand 233. All'insegna del motto "L'efficienza incontra la pratica", il produttore leader mondiale di robot industriali dimostrerà come la robotica moderna possa aumentare la produttività e semplificare i processi in un'ampia gamma di settori automobilistici, elettronici, metallurgici e farmaceutici.
L'attenzione si concentrerà sulle tecnologie intuitive che rendono particolarmente facile l'avvio dell'automazione. Tra queste, i gemelli digitali, i moderni strumenti di simulazione e programmazione e la possibilità di programmare in Python. FANUC sta quindi abbassando le barriere all'ingresso per le aziende di tutte le dimensioni e offre soluzioni che possono essere integrate in modo rapido ed efficiente nei processi produttivi esistenti.
Queste soluzioni e interfacce moderne costituiscono anche la base per applicazioni AI avanzate progettate per supportare gli operatori. Dopo prodotti consolidati come l'AI Error Proofing per il rilevamento automatico degli errori nel processo di produzione e l'elaborazione delle immagini supportata dall'AI, FANUC sta dimostrando un esempio di implementazione di un agente AI che supporta attivamente gli operatori dell'impianto sulla base dei dati in tempo reale dei robot, dei modelli di previsione di FANUC Zero Downtime e dei relativi manuali.
Un'attrazione particolare della fiera è la soluzione di automazione per il catering presente nello stand FANUC: i robot si occupano autonomamente di riempire i panini e preparare i pasti caldi, per tutto il giorno. Questa applicazione, che può essere utilizzata anche nelle cucine commerciali, è un ottimo esempio dell'approccio pratico di FANUC, che si concentra sulla facilità d'uso e sull'elevata flessibilità.
Anche numerosi nuovi prodotti faranno il loro debutto ad Automatica. Il robot di pallettizzazione M-410/800F-32C con una portata massima di 800 kg sarà presentato per la prima volta in Germania e movimenterà in modo impressionante un grande pacco con pallet di legno in loco. La gamma è completata dal nuovo M-950iA che, con un carico utile di 500 chilogrammi, è in grado di gestire applicazioni che coinvolgono, ad esempio, componenti pesanti.
Con il CRX-10iA/L Paint, FANUC presenta anche il primo robot collaborativo al mondo a prova di esplosione, appositamente progettato per l'industria della verniciatura, delle polveri e dei liquidi. Il cobot è progettato per l'uso in ambienti sensibili ed è particolarmente facile da programmare tramite un'intuitiva interfaccia drag-and-drop su tablet.
Un'altra pietra miliare è il nuovo controller robotico R-50iA. Colpisce per il suo progetto compatto, la maggiore potenza di calcolo e, soprattutto, la sicurezza informatica certificata. Sarà esposto in fiera in combinazione con un robot M-10 e un LR Mate. Uno dei punti di forza del controllore R-50iA è il SoftPLC integrato basato su Codesys. Gli utenti beneficiano della massima flessibilità grazie al supporto di tutti i più comuni linguaggi di programmazione.
FANUC sta definendo nuovi standard anche nel campo della simulazione. L'ultima versione del software di simulazione ROBOGUIDE V10 presenta una grafica rinnovata, una rappresentazione 3D realistica e una guida utente ottimizzata. Consente una programmazione offline efficiente e aiuta a evitare gli errori in anticipo, riducendo al minimo i tempi di inattività durante i cambi di produzione. I visitatori della fiera avranno l'opportunità di immergersi in un ambiente di produzione virtuale con occhiali VR e di esplorare lo stand FANUC in modo interattivo.
La presentazione della fiera sarà completata da numerose aziende partner che presenteranno soluzioni pratiche di automazione presso lo stand FANUC. FMB Maschinenbaugesellschaft, ad esempio, mostrerà il semplice carico e scarico di una fresatrice ROBODRILL. In collaborazione con IPG LightWELD, Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff mostrerà un'applicazione di saldatura laser in cui il cobot FANUC CRX viene programmato con i movimenti della mano, ideale per una produzione flessibile in piccoli lotti.
Lewa Attendorn presenterà una cella di saldatura con due robot, che vengono programmati interamente tramite il sistema di controllo FANUC, senza PLC aggiuntivi. L'azienda voraus.robotik combina la tecnologia dei sensori con l'intelligenza artificiale per sviluppare soluzioni flessibili per la pallettizzazione e la depalettizzazione. Frei Fördertechnik utilizza il software PalletTool di FANUC per impiegare un cobot CRX per semplici attività di pallettizzazione. HAHN Automation Group, invece, presenta un'applicazione di tecnologia medica con il nuovo modello di robot LR-10iA, sviluppato specificamente per gli ambienti alimentari e le camere bianche.
L'apparizione di FANUC ad Automatica 2025 dimostra in modo impressionante come la moderna tecnologia robotica possa aumentare l'efficienza in tutti i settori industriali - in modo pratico, intuitivo e lungimirante.