Skip to main content
Loop Technology

L'automazione delle preforme composite a ritmi produttivi elevati diventa realtà

Loop Technology utilizza i robot industriali della serie M-2000 di FANUC per supportare lo sviluppo del proprio sistema di automazione delle preforme in materiale composito FibreLINE destinato al settore aerospaziale. I robot gestiscono end effectors di grandi dimensioni e complessi con eccezionale precisione, contribuendo a garantire velocità di deposizione rivoluzionarie, un migliore accesso alle celle e una ripetibilità della qualità per le strutture aeronautiche di nuova generazione.
Loop Technology case study video.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Key Insights from Task to Result

TASK

As demand grows for higher-rate aerospace composite manufacturing, Loop Technology required a robotic automation platform capable of manipulating extremely heavy and complex end effectors over a large working envelope. Achieving tight production tolerances and supporting flexible, cost-effective automation were key objectives.

SOLUTION

Loop Technology selected FANUC M-2000 series industrial robots, including M-2000𝑖A/1700L, M-2000𝑖A/1200 and M-2000𝑖A/900L models, to support its FibreLINE system. Combining ultra-heavy payload capability with long reach and high rigidity, the FANUC robots provide the performance necessary to manoeuvre large end effectors with high precision for demanding composite structure manufacturing tasks.

RESULT

The FANUC robots are enabling Loop Technology to deliver a step change in automated composite preform manufacturing. By combining high payload handling, precision positioning and flexible cell access, FibreLINE can achieve significantly higher deposition rates than traditional production methods. The robots also support the tight tolerances and repeatability required for next-generation single-aisle aircraft programmes. 

INFORMAZIONI SU Loop Technology

Loop Technology è un'azienda specializzata in soluzioni di automazione industriale. Fondata nel 1998 da Alun Reece, l'azienda, certificata ISO 9001, gestisce stabilimenti nel Regno Unito a Dorchester, Sheffield e Bristol, dove impiega circa 80 dipendenti. Loop Technology sviluppa sistemi di produzione avanzati che combinano robotica, visione artificiale e controllo del movimento per migliorare l’efficienza in una vasta gamma di applicazioni, tra cui le strutture in materiale composito. La sua tecnologia FibreLINE consente il taglio, la selezione, la stratificazione, l’ispezione, fissaggio e consolidamento ad altissima velocità dei materiali compositi per programmi aerospaziali a livello globale.

SCOPRI DI PIÙ SU Loop Technology
Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Una soluzione rivoluzionaria per la produzione di strutture in materiale composito

Per i produttori del settore aerospaziale che puntano alla produzione di velivoli di nuova generazione, accelerare il ritmo di produzione delle strutture in composito mantenendo al contempo rigorosi standard di qualità rappresenta una sfida importante. È proprio questa sfida che ha spinto Loop Technology a sviluppare FibreLINE, un avanzato sistema automatizzato per la produzione di preforme in composito supportato dai robot industriali FANUC con portata massima.

FibreLINE è dedicato alla produzione di strutture composite primarie per il settore aerospaziale. Il cuore del sistema è FibreFORM, un end effector conformabile attivo di tipo “pick-and-place”. FibreFORM è in grado di movimentare grandi strati compositi di oltre 20 m di lunghezza e di posizionarli con precisione su complessi profili 3D a doppia curvatura ad alta velocità. 

Tuttavia, mentre il materiale composito è di per sé leggero, l'end effector è sia di grandi dimensioni che pesante. L’azienda necessitava quindi di robot in grado di manipolare carichi pesanti su un’ampia area volumetrica. Per Loop Technology, la serie M-2000 di FANUC si è rivelata la soluzione ideale.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Loop Technology case study website quote element picture
Testimonianze

Alun Reece

Amministratore delegato

Ross Horrigan, direttore tecnico di Loop Technology, aggiunge: “L’unica alternativa era quella di costruire ogni volta un portale su misura. In confronto, l’uso dei robot FANUC ci permette di essere molto più competitivi in termini di costi con la nostra offerta FibreLINE”.

A differenza dei sistemi a portale, che limiterebbero l’accesso all’interno della cella di produzione, i robot FANUC operano su una configurazione a binario monoassiale che garantisce una migliore accessibilità e una maggiore flessibilità per le operazioni di deposizione e ispezione.

La precisione rimane fondamentale durante l’intero processo. Le strutture aeronautiche in materiale composito richiedono tolleranze estremamente strette durante la lavorazione di materiali delicati che possono facilmente deformarsi durante la produzione.

«Le strutture destinate al volo richiedono standard di qualità verificati per controllare la costruzione», afferma Reece. «Devono rientrare nelle tolleranze di produzione. E quelle tolleranze sono molto strette.»

Per soddisfare questi requisiti, Loop Technology combina la rigidità e la precisione dei suoi robot FANUC con tecnologie avanzate che includono la guida visiva e la fotogrammetria.

«Ora stiamo puntando a una tolleranza di ±1 mm, anche su strutture di grandi dimensioni”, afferma.

Anche gli incrementi di produttività sono significativi.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

“I produttori OEM del settore aerospaziale stanno puntando sugli aerei a corridoio singolo di nuova generazione, con l’obiettivo di produrre tra gli 80 e i 100 velivoli al mese”, rivela Reece. “Si tratta di una grande quantità di fibra di carbonio che deve essere inserita in uno stampo molto rapidamente. FibreLINE rappresenta una vera e propria rivoluzione in questo senso grazie alle velocità di deposizione che siamo in grado di raggiungere. Con l’ausilio dei robot FANUC, siamo in grado di produrre a una velocità che potrebbe sostituire, a dir poco, da cinque a dieci macchine tradizionali.”

Lasciati ispirare

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
HAGE Sondermaschinenbau

Una collaborazione senza attriti garantisce risultati ottimali

HAGE Sondermaschinenbau aveva l'obiettivo di sviluppare un impianto automatizzato di saldatura a frizione (FSW - Friction Stir Welding) per i vassoi batteria dei veicoli elettrici (EV), un progetto che richiedeva funzionalità multimandrino e multiasse.

L'azienda ha stretto una partnership con FANUC, che ha fornito il CNC 30i-B Plus e il robot a sei assi M-900iB/330L, oltre a un servizio di assistenza tecnica completo. Grazie alla tecnologia e al supporto di FANUC, HAGE Sondermaschinenbau ha completato questo sistema di saldatura avanzato in soli 10 mesi. I primi impianti sono ora pienamente operativi presso lo stabilimento del cliente.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Scoprite la nostra gamma completa di soluzioni di automazione industriale, illustrate in approfonditi casi di studio e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo produttivo.