Skip to main content
Metalac Inko

Il produttore di lavelli e vasche da bagno sfrutta i vantaggi dell'automazione FANUC

Molte attività industriali sono fatte su misura per l'automazione. La rettifica e la pulitura sono tra queste, soprattutto quando i materiali difficili rendono questi processi lenti e onerosi per gli operatori umani.
FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Di fronte a processi di finitura lunghi, laboriosi e difficili da ripetere sui suoi lavelli e vasche da bagno in materiale composito di alta gamma, Metalac Inko voleva individuare una soluzione di automazione che superasse tutti questi problemi.

 

La soluzione

Grazie al suo fornitore Technosoft, un'azienda serba specializzata in soluzioni di robotica e automazione, Metalac Inko sta ora sfruttando un robot FANUC M-710𝑖C/50 a sei assi multiuso. Parte di una cella di finitura automatizzata, l'installazione offre la soluzione ottimale per le esigenze di Metalac Inko in materia di rettifica e pulitura giorno dopo giorno. L'azienda sfrutta anche i vantaggi del software di simulazione 3D ROBOGUIDE FANUC.

 

Risultato

Con l'installazione del nuovo robot FANUC, Metalac Inko afferma di aver moltiplicato la produzione e di aver ottenuto un processo ad alta ripetibilità a sostegno di una migliore qualità per i clienti. In particolare, la combinazione del controller del robot FANUC e del software di simulazione offre un controllo completo del processo per questa azienda manifatturiera lungimirante.

Metalac Inko

Fondata nel 1995 a Gornji Milanovac, nella Serbia centrale, Metalac Inko è l'unico produttore di lavelli da cucina in Serbia e nei Paesi limitrofi. L'azienda è una filiale del Gruppo Metalac, le cui origini risalgono al 1959 e che offre un portafoglio prodotti altamente diversificato che comprende pentole, scaldabagni, materiali per il confezionamento in cartone e parti per il settore automobilistico. Il Gruppo Metalac ha 15 filiali e impiega circa 2.200 persone. L'attività principale di Metalac Inko è la produzione di lavelli in acciaio inox e compositi con marchio CE, oltre ad altri prodotti come le vasche da bagno. L'intero programma di produzione dell'azienda è certificato secondo i requisiti della norma ISO 9001 per la gestione della qualità e ISO 14001 per la gestione ambientale.

SCOPRI DI PIÙ SU Metalac Inko
Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Migliore finitura dei prodotti con la rettifica e la pulitura automatizzate

Metalac Inko ha due unità di produzione presso la sede centrale e l'impianto di produzione di Gornji Milanovac: una per i lavelli tradizionali in acciaio inossidabile e l'altra per i prodotti realizzati con materiali ingegneristici innovativi come i polimeri/compositi fusi. Questi materiali includono Granmatrix, il materiale composito per superfici solide di proprietà di Metalac. Il componente principale di Granmatrix è una resina poliestere modificata con acrilico, miscelata con il minerale triidrossido di alluminio, che conferisce forma e durezza alla resina.

"Le operazioni di finitura dei nostri lavabi e vasche in composito, come la rettifica e la pulitura, sono piuttosto impegnative", rivela Ivan Milošević, Project & Design Engineer di Metalac Inko. "Di conseguenza, volevamo ideare una soluzione che garantisse un'elevata produttività, una qualità stabile e liberasse i nostri operatori dal duro lavoro manuale". 
 

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Installando questa cella robotica abbiamo garantito la ripetibilità dei processi di produzione multipla e, di conseguenza, una migliore qualità di finitura. Il software di simulazione ROBOGUIDE FANUC, che fa parte della soluzione FANUC, consente un'impostazione rapida e precisa della produzione e ci assiste nell'analisi e nella scelta del giusto strumento di lavoro. Abbiamo quindi il pieno controllo del processo.

Testimonianze

Ivan Milošević

Ingegnere di progetto - Metalac Inko

Con l'aiuto di Technosoft, azienda serba specializzata in prodotti robotici e di automazione, e di un robot FANUC M-710𝑖C/50 a sei assi multiuso, Metalac Inko ha trovato la soluzione ottimale per la finitura dei suoi lavelli e vasche in materiale composito. L'elevata velocità degli assi e la versatilità dei sei assi fanno del FANUC M-710𝑖C/50 la scelta perfetta per la gestione di carichi pesanti. Per questo motivo, è una robotica molto apprezzata per le applicazioni di rettifica, pulitura e sbavatura.

Il controllo è affidato a un robot FANUC System R-30𝑖B Plus che offre più di 250 funzioni software e fornisce la chiave delle prestazioni del robot in termini di tempo ciclo, velocità, precisione e sicurezza.Metalac Inko si avvale anche del software di simulazione 3D ROBOGUIDE FANUC.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

ROBOGUIDE FANUC simula sia il movimento del robot che i comandi dell'applicazione, riducendo in modo significativo il tempo necessario per creare nuovi set-up di movimento. Per garantire un impatto minimo sulla produzione, è possibile progettare, testare e modificare le celle interamente offline. Per risparmiare tempo nella modellazione 3D, gli utenti possono importare i modelli dei pezzi da un PC come dati CAD. L'ampia libreria del software di simulazione robotica consente inoltre agli utenti di selezionare e modificare parti e dimensioni a seconda delle necessità. Progettato per essere intuitivo ed estremamente facile da usare, ROBOGUIDE richiede una formazione minima.

"ROBOGUIDE consente di impostare la produzione in modo rapido e preciso, assistendoci nell'analisi e nella scelta dello strumento di lavoro ottimale", conferma Milošević. "Abbiamo quindi il pieno controllo del processo".

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Lasciati ispirare

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Un trio di robot FANUC aumenta l'efficienza dell'imballaggio a Inoverde

In un impianto di distribuzione di alimenti freschi in rapida evoluzione, l'efficienza delle operazioni di confezionamento automatizzate è fondamentale per tenere il passo con la richiesta. Come sottoprodotto di questo approccio, chi adotta i robot ottiene anche un minore sforzo fisico per i dipendenti, una gestione più delicata di prodotti delicati come frutta e verdura e un processo più uniforme e ripetibile. Tra gli ultimi stabilimenti che hanno beneficiato di questo valore aggiunto c'è quello di Bätterkinden, in Svizzera, del grande distributore alimentare Inoverde, dove le operazioni di riempimento, confezionamento e pallettizzazione delle carote stanno beneficiando dell'introduzione di tre robot industriali FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.