Chip as an example for the electronics industry

Elektronik

Elektronik üretimi ve temiz oda ortamları için otomatik çözümler sunuyoruz.

Elektronik Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon

FANUC'un hassasiyet, güvenilirlik ve dinamik pazar tepkisi sunan otomatik çözümleriyle elektronik üretim verimliliğini artırın.

3D simulation of a production line for Electronics. High-res industry rendering.

Injection Moulding

Complex machining

Hard turning

High-accurate Drilling

Hard turning

Laser, Plasma and Waterject cutting

Assembly

Soldering

Picking & Placing

End-of-the-line automation

Montaj

FANUC, becerikli, tekrarlanabilir, kompakt ve hızlı olan çeşitli yüksek güvenilirlikli montaj robotları sunar. 5 ila 6 eksenli mafsallı robotlardan 3-6 eksenli Delta robotlara, SCARA Serisi ve İşbirlikçi Robotlarımıza kadar, üretim hedeflerinizi yolunda tutmak için gereken robotlara ve akıllı özelliklere sahibiz.

Toplama ve Yerleştirme

𝑖RVision ve 3D Alan Sensörü ile donatılmış FANUC robotları, hareketli bir konveyör üzerinde ürünleri alır, ayırır, yerleştirir ve düzenler. Örneğin delta robotlar, parçaları almak, ayırmak, incelemek, yerleştirmek ve takmak için mükemmel bir seçimdir. Bu işlemler, hareketli konveyörler üzerinde yüksek hızda gerçekleştirilebilir.

Lehimleme

Lehimleme ve kaynaklama işlemlerinde kullanılan robotlar, lehim veya kaynak malzemesinin tutarlı ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak elektronik ürünlerin kalitesine ve güvenilirliğine katkıda bulunur.

Hat Sonu Otomasyonu

Görüş sistemi ile donatılmış robotlarımızla ürünlerinizi teslimat için sıralayın. Sarma, etiketleme, paketleme ve paletleme gibi son aşama süreçlerini otomatikleştirerek, paketleme sürecini kolaylaştırın ve genel lojistik verimliliğini artırın.

Enjeksiyon

Çok sayıda küçük elektrikli bileşen üretmek hız ve tekrarlanabilirlik gerektirir. ROBOSHOT'un elektrikli servo motorlarının sağladığı hızlanma, elektrikli parçaların sıklıkla gerektirdiği ince duvarların oluşturulması için idealdir. Ayrıca, ROBOSHOT akıllı işlevleri viskozite değişikliklerini telafi ederken, aktif gaz tahliyesi kaliteyi daha da artırır.

Tel Erozyon

Kusursuz yüzeyler ve inanılmaz parça hassasiyeti sağlayan geniş seçenek yelpazesiyle ROBOCUT, elektronik endüstrisi için mükemmel bir çok yönlü makine olarak öne çıkıyor. FANUC'un tel erozyon makinesi, kalıplar gibi takımlarda son derece yüksek hassasiyet gösterir. Makinenin inanılmaz tekrarlanabilirlik seviyeleri, aynı yüksek standartların tutarlı bir şekilde elde edilmesini garanti eder.

Yüksek Hassasiyetli Delme

Elektrik endüstrisi uygulamaları genellikle hassas bileşenlere çok küçük delikler açılmasını gerektirir. Bunu yapmak için FANUC ROBODRILL, çok yüksek tekrarlanabilirlik hassasiyeti sağlamak üzere hassas bir şekilde dengelenmiş bir iş mili ile birlikte gelir. Bu tür uygulamalarda hassasiyeti en üst düzeye çıkarmak için ROBODRILL ayrıca bir takım temizleme ünitesi içerir. Takım değiştirme sırasında hem takımı hem de iş milini temizleyen bu özellik, tekrarlanabilirliği büyük ölçüde artırır.

Karmaşık İşleme

FANUC CNC'ler, tüketim elektroniğinden havacılık elektroniğine kadar her türlü karmaşık parça muhafazasının hızlı ve hassas 5 eksen frezeleme, tornalama, taşlama veya kesme işlemlerinde yüksek üretim verimi ve en yüksek kalite standartlarını elde etmenizi sağlar. FANUC'un ROBODRILL'i, karmaşık kalıpların, elektrotların ve 3D parçaların hassas ve hızlı üretimi için eşzamanlı kontrol ve ileriye bakma, enterpolasyon ve akıllı yumuşatma işlevleri gibi gelişmiş özellikler sunar.

Sert Tornalama

Elektrik ve elektronik bileşenlerin üretiminde, FANUC sürücü ve kontrol sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen hızlı ve ultra hassas sert tornalama teknolojisi, dairesel taşlama işlemine ekonomik bir alternatif sunar ve mikron aralığında hassasiyet sağlar.

Frezeleme

FANUC, ROBODRILL işleme merkezi ve en yüksek verimlilik için makine robotizasyonu ile elektronik bileşenlerin frezelenmesini geliştirir. CNC kontrolümüz, çok çeşitli uygulamalarda kolay kullanım ve üstün sonuçlar sağlar.

Lazer, Plazma ve Su Jeti Kesim

FANUC'un gelişmiş CNC kontrolörleri (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus), lazer, plazma ve su jeti kesim uygulamalarında öncü rol oynayarak eşsiz hassasiyet ve verimlilik sunar. Robotizasyon ile birleştirilen FANUC, bu kesim süreçlerini bir üst düzeye taşıyarak en titiz üretim ortamlarında üstün kalite ve hız sağlar.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Kahve Öğütücülerin Tam Otomatik Montajı

Kahve değirmeni gibi popüler ev aletlerinin üretiminde, üretim başarısını belirleyen bir dizi ön koşul vardır. Örneğin, yalnızca açık bir şekilde yapılandırılmış, verimli ve hedef odaklı süreçler, gerekli üretim güvenilirliği düzeylerini sağlayabilir. Pazar lideri Eugster/Frismag AG, 14 FANUC LR Mate endüstriyel robot ve FANUC ZDT (Zero Down Time) kullanmaya başladıktan sonra, bu hedefe ulaşmanın çok daha gerçekçi hale geldiğini doğrulamıştır. Bu robotlar, artık her 7 saniyede bir kahve değirmeni montajını kesintisiz ve otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

Diğer Sektörler için Çözümlerimiz

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri

Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.