FAMAR

Le cobot de FANUC apporte de la flexibilité aux opérations de tournage vertical

Famar, constructeur italien de tours verticaux, a intégré un système de prélèvement en bacs réalisé par un robot collaboratif FANUC (cobot) dans sa machine Ciao 6 récemment mise au point. Le système facilite la reconnaissance, le prélèvement en bacs et la manipulation des pièces vers et depuis le convoyeur de la machine, ce qui rend l'application flexible et adaptable à différents composants.
Success Story video featuring Italian customer Famar. CNC and CRX in use. Italian language with EN subtitles. Duration: 4:35

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

Bien que le tournage vertical soit un processus mature, les constructeurs progressifs de ces machines recherchent constamment des moyens de faire progresser la technologie. Le fabricant italien de tours verticaux Famar, par exemple, souhaitait introduire davantage de flexibilité grâce à un système d'automatisation spécialement conçu pour son nouveau tour vertical Ciao 6. Le succès de cette idée reposait sur la conception d'une solution spéciale de prélèvement en bac mettant en œuvre un robot collaboratif (cobot). En tant qu'utilisateur de systèmes CNC FANUC depuis plus de 25 ans, Famar s'est tourné vers le spécialiste mondial de l'automatisation pour obtenir des conseils.

Solution

FANUC a recommandé son cobot CRX-10𝑖A. Pesant seulement 39 kg, l'agilité du CRX-10𝑖A lui permet d'effectuer un mouvement de bascule très fonctionnel pour prélever une pièce dans un bac situé à l'avant et la placer sur un convoyeur placé derrière, en un seul mouvement fluide. Autre point à noter, Famar adapte également le système CNC FANUC 0𝑖-TF à son nouveau tour vertical Ciao.

Résultat

En adoptant le cobot FANUC CRX-10𝑖A, Famar a réussi à introduire l'automatisation flexible dans le processus de tournage vertical. En outre, la CNC FANUC 0𝑖-TF pour les tours offre une fiabilité éprouvée et un rapport qualité-prix compétitif. Le plus important est sans doute que FANUC fournit à Famar (qui exporte 80 % de ses machines) un service et une assistance fiables dans le monde entier, même dans les pays où Famar n'est pas présent.

FANUC est un fabricant de machines à commande numérique.

À propos de Famar

FAMAR success story

Famar construit des tours verticaux pour l'industrie automobile, ainsi que pour des secteurs complémentaires tels que les camions, les tracteurs et les engins de terrassement. Fondée en 1973, l'entreprise dispose d'un site de production de 27 000 m² à la pointe de la technologie, situé sur les pentes du mont Pirchiriano, à l'ombre de l'imposant Sacra di San Michele, près de Turin, en Italie. Au total, Famar a construit plus de 6 000 machines pour des clients du monde entier. L'entreprise, qui emploie environ 210 personnes, génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 70 millions d'euros.

en savoir plus sur famar

FANUC aide Famar à ajouter une nouvelle dimension aux tours verticaux

Pour concrétiser ce concept, l'entreprise a entrepris de développer un système spécial de prélèvement en bac pour la Ciao 6, qui peut tourner des pièces d'un diamètre allant jusqu'à 260 mm. Au cœur du système de prélèvement en bac, Famar a choisi un robot collaboratif (cobot) FANUC CRX-10𝑖A, apportant une réelle innovation dans le monde du tournage vertical.

La société a également mis au point un système de prélèvement en bac pour la Ciao 6, qui peut tourner des pièces d'un diamètre allant jusqu'à 260 mm.

FAMAR success story
Devis de témoignages

Maruo Martin

Directeur technique chez Famar

Le Ciao 6 combine haute performance, automatisation et stabilité en une seule solution. Elle offre aux utilisateurs finaux l'équilibre optimal Famar entre productivité et flexibilité, ce qui devient de plus en plus important dans le secteur automobile. L'adoption d'un cobot FANUC apporte également une différenciation sur le marché, en permettant aux opérateurs de machines de travailler aux côtés du CRX-10𝑖A sans gardes ni barrières.

Famar a choisi le cobot FANUC en raison de sa facilité de programmation. Le CRX-10𝑖A reconnaît, prélève et transporte les composants entre un bac de réception et le convoyeur de la machine, ce qui rend l'application adaptable à différentes pièces.

L'association de la nouvelle machine avec la technologie FANUC ne s'arrête pas au CRX-10𝑖A, comme l'explique le PDG de l'entreprise, Fausto Marinello : "Notre Ciao 6, moderne et flexible, a évolué à partir des modèles précédents. La machine est maintenant équipée d'une CNC FANUC pour soutenir ce tour vertical flexible, rapide et léger. La CNC apporte la satisfaction du client en ce qui concerne la fiabilité, la productivité et la précision."

La machine est maintenant équipée d'une CNC FANUC.

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Le support mondial est un autre aspect de l'offre de FANUC que Famar et ses clients apprécient beaucoup. La société exporte environ 80 % de ses machines.

" La technologie fait preuve d'une excellente fiabilité, mais dans le cas rare d'une panne, FANUC nous garantit un service mondial ", explique Martin. "Avoir cette sécurité de l'assistance de FANUC, en particulier dans les pays où nous ne sommes pas présents, est très bénéfique."

 

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.