brand new cars for the automotive industry

Robotique et automatisation pour l'industrie automobile

L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.

Automatisation des processus automobiles grâce aux robots

 

FANUC propose une grande variété de solutions de fabrication automobile pour les processus standardisés couramment rencontrés dans l'industrie automobile. Cela va des robots dédiés équipés de systèmes de vision et de contrôle de mouvement avancés aux solutions dédiées à l'assemblage, au soudage, à la manutention, à l'usinage, à l'inspection ou à la peinture. Souvent, ces solutions sont parfaitement adaptées à l'exécution de tâches répétitives qui exigent de hautes performances et qui pourraient présenter un risque pour la santé des humains. Dans tous les cas, FANUC dispose d'une solution pour améliorer votre temps de cycle et augmenter votre débit.

FANUC

3D simulation of an Automotive Line. Low resolution.

Soudage efficace

Soudage par points Swift

Manutention précise, chargement, déchargement

Assemblage polyvalent

Peinture précise

Dosage efficace

Enlèvement de matière / Usinage / Finition

Détection des pièces

Soudage efficace

 

FANUC fournit des produits et des interfaces personnalisés pour automatiser le soudage par résistance, MIG/MAG, MIG pulsé, TIG et plasma. Fournir une qualité et des temps de cycle améliorés et des soudages par points cohérents est une option particulièrement intéressante les entreprises qui veulent automatiser pour réduire les coûts.

Les produits de la gamme FANUC sont conçus pour répondre aux besoins des entreprises en matière d'automatisation.

Soudage par points Swift


Les faisceaux de câbles entièrement intégrés garantissent la protection des câbles de processus et empêchent toute interférence avec les équipements du système. La fonction FANUC Learning Vibration Control permet à votre robot d'apprendre automatiquement un mouvement fluide à grande vitesse qui accélère les applications de soudage par points et de perçage jusqu'à 15 %.

Manutention précise, chargement, déchargement

Vous avez besoin de déplacer des pièces automobiles ? De la plus petite pièce à une carrosserie entière, FANUC propose une gamme étendue de robots de transfert de pièces capables de manutentionner jusqu'à 2300 kg. Ces robots sont prêts pour l'iRVision et les capteurs de force, et capables d'effectuer des transferts à grande vitesse dans un système bien optimisé

.

Assemblage polyvalent

 

FANUC propose une variété de robots d'assemblage très fiables qui sont dextres, répétables, compacts et rapides. Des robots articulés de 5 à 6 axes, des robots Delta de 3 à 6 axes, à nos robots SCARA et nos robots collaboratifs, nous avons les robots d'assemblage et les fonctionnalités intelligentes nécessaires pour maintenir vos objectifs de production sur la bonne voie.

 

Peinture précise

 

Les robots de peinture FANUC conviennent à une grande variété d'applications de peinture et de revêtement automobile, offrant un accès facile, des enveloppes de travail optimales et un débit maximisé. Avec certains modèles conçus pour fonctionner dans des environnements dangereux et une large gamme de portées et de capacités de manipulation proposées, quelles que soient vos exigences en matière de peinture ou de distribution, vous pouvez être sûr qu'il existe un modèle pour répondre à vos besoins.

Les robots de peinture FANUC sont adaptés à une grande variété d'applications de peinture et de revêtement automobile, offrant un accès facile, des enveloppes de travail optimales et un débit maximal.

Distribution efficace

 

Appliquez vos adhésifs avec plus de précision, d'exactitude et d'efficacité grâce aux robots de dépose de FANUC. L'utilisation de robots de dosage pour les applications de scellement offre de nombreux avantages, notamment une meilleure homogénéité, des vitesses et une productivité plus élevées, ainsi qu'un temps de fonctionnement accru du système.

Enlèvement de matière / Usinage / Finition

 

Les systèmes de vision de FANUC offrent un avantage concurrentiel en fournissant une assurance qualité grâce à une détection précise des défauts, en facilitant une automatisation sans faille grâce à une identification fiable des pièces à la fois sur un convoyeur ou dans un bac, et en optimisant l'efficacité de la production en permettant des processus adaptatifs basés sur des données visuelles en temps réel.

FANUC

Détection des pièces

 

Les systèmes de vision de FANUC offrent un avantage concurrentiel en fournissant une assurance qualité grâce à une détection précise des défauts, en facilitant une automatisation sans faille grâce à une identification fiable des pièces à la fois sur un convoyeur ou dans un bac, et en optimisant l'efficacité de la production en permettant des processus adaptatifs basés sur des données visuelles en temps réel.

FANUC

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Les robots FANUC automatisent un processus automobile précis

Les applications automobiles comptent parmi les tâches d'automatisation les plus exigeantes de toute l'industrie. Bien sûr, des vitesses d'axe rapides et une productivité élevée sont des paramètres clés, mais dans ce projet particulier, la précision et la répétabilité figuraient également en tête de liste des priorités. Face à ces exigences, ce sont les robots industriels FANUC qui se sont montrés à la hauteur.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Automatisation de l'usinage de grands roulements annulaires à l'aide de robots

Une cellule robotisée a été créée pour usiner de grands roulements en forme d'anneau. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, d'une charge utile de 210 kg et doté d'un capteur 3D Vision, charge et décharge les anneaux dans un tour CNC vertical. Mikron Plus a utilisé l'oscillation d'apprentissage CNC Servo de FANUC pour casser les longs copeaux en plus petits morceaux. Cette solution a permis d'augmenter la productivité, de réduire les coûts et d'assurer une précision et une qualité élevées tout en minimisant la dépendance à la main d'œuvre.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Levage de charges lourdes pour la construction de camions

NTM a pu augmenter la capacité de production de ses véhicules de collecte des ordures ménagères en optant pour l'automatisation de l'équipe de nuit. Grâce à l'utilisation d'un robot lourd pouvant soulever jusqu'à deux tonnes et d'une solution de robot soudage, l'usine finlandaise de l'entreprise peut désormais travailler sans personnel la nuit ou le week-end.

Nos solutions pour d'autres secteurs

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Solutions d'automatisation pour tout processus de fabrication

Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.