Skip to main content
Chip as an example for the electronics industry

Elettronica

Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.

Robotica e automazione per l'industria elettronica

Aumenta l'efficienza della produzione di elettronica con le soluzioni di automazione FANUC, che offrono precisione, affidabilita' e reattivita' dinamica sul mercato.

3D simulation of a production line for Electronics. High-res industry rendering.

Injection Moulding

Complex machining

Hard turning

High-accurate Drilling

Hard turning

Laser, Plasma and Waterject cutting

Assembly

Soldering

Picking & Placing

End-of-the-line automation

Montaggio

FANUC offre una varietà di robot di assemblaggio altamente affidabili che sono abili, ripetibili, compatti e veloci. Dai robot antropomorfi da 5 a 6 assi, ai robot Delta da 3 a 6 assi, alla nostra serie SCARA e ai robot collaborativi, abbiamo i robot e le funzioni intelligenti necessarie per mantenere i vostri obiettivi di produzione in linea.

Raccolta e collocazione

Equipaggiati con 𝑖RVision e sensore di area 3D, i robot FANUC prelevano, selezionano, posizionano e sistemano i prodotti su un nastro trasportatore in movimento. Ad esempio, i robot Delta sono la scelta perfetta per il prelievo, lo smistamento, l'ispezione, il posizionamento e l'inserimento di parti. Queste operazioni possono essere eseguite ad alta velocità su nastri trasportatori in movimento.

Saldatura

I robot utilizzati per le attività di saldatura assicurano un'applicazione coerente e accurata del materiale di saldatura, contribuendo alla qualità e all'affidabilita' dei prodotti elettronici.

Automazione di fine linea

Selezionate i vostri prodotti per la consegna con i nostri robot dotati di sistema di visione. L'automazione dei processi di fine linea, come l'avvolgimento, l'etichettatura, l'imballaggio e la pallettizzazione, snellisce il processo di confezionamento e migliora l'efficienza logistica complessiva.

Stampaggio a iniezione

La produzione di un numero elevato di piccoli componenti elettrici richiede velocità e ripetibilità. L'accelerazione fornita dai servomotori elettrici di ROBOSHOT è ideale per creare le pareti sottili spesso richieste dai componenti elettrici. Inoltre, le funzioni intelligenti di ROBOSHOT compensano le variazioni di viscosità e lo sfiato attivo dei gas migliora ulteriormente la qualità.

Taglio con elettroerosione a filo

Con la sua vasta gamma di opzioni che assicurano superfici immacolate e un'incredibile precisione dei pezzi, ROBOCUT si distingue come il perfetto tuttofare per l'industria elettronica. L'elettroerosione a filo di FANUC dimostra una precisione estremamente elevata sugli utensili, come gli stampi. Gli incredibili livelli di ripetibilità della macchina garantiscono inoltre l'ottenimento di standard elevati.

Foratura ad alta precisione

Le applicazioni dell'industria elettrica richiedono spesso la realizzazione di piccoli fori in componenti di precisione. A questo scopo, ROBODRILL di FANUC è dotato di un mandrino finemente bilanciato per garantire un'elevata ripetibilità. Per massimizzare la precisione in questo tipo di applicazioni, ROBODRILL include anche un'unità di pulizia dell'utensile. Questa funzione, che pulisce sia l'utensile che il mandrino durante il cambio utensile, migliora notevolmente la ripetibilità.

Macchine complesse

I CNC FANUC consentono di ottenere un'elevata produzione e i più alti standard qualitativi per la fresatura, la tornitura, la rettifica o il taglio rapido e preciso a 5 assi di alloggiamenti di parti complesse di ogni tipo, dall'elettronica di consumo a quella aerospaziale. ROBODRILL di FANUC offre controllo simultaneo e funzioni avanzate come look-ahead, interpolazione e funzioni di levigatura intelligente per una produzione precisa e veloce di stampi complessi, elettrodi e parti 3D.

Giramento duro

Per la produzione di componenti elettrici ed elettronici, la tecnologia di tornitura dura ultrarapida e veloce che utilizza gli azionamenti e i controlli FANUC è un'alternativa economica alla rettifica circolare e consente di ottenere precisioni nell'ordine dei micron.

Fresatura

FANUC migliora la fresatura dei componenti elettronici con il centro ROBODRILL e la robotizzazione delle macchine per la massima efficienza. Il nostro controllo CNC assicura un funzionamento semplice e risultati superiori in un'ampia gamma di applicazioni.

Taglio laser, al plasma e a getto d'acqua

I controllori avanzati CNC FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) sono all'avanguardia nelle applicazioni di taglio al laser, al plasma e a getto d'acqua, offrendo precisione ed efficienza senza pari. Insieme alla robotizzazione, FANUC eleva questi processi di taglio, garantendo qualità e velocità superiori negli ambienti di produzione più richiesti.

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè

Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.

FANUC Robot M-10iA polishing and handling electronic devices at Fastlog AG.
Fastlog

Fastlog AG utilizza robot FANUC per la pulitura industriale

La pulitura manuale è un'attività delicata e fisicamente richiesta. In Fastlog, questo sistema comportava spesso assenze per motivi di salute, per cui l'azienda ha deciso di automatizzare il processo per alleviare la pressione sui dipendenti.

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis

Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.

Le nostre soluzioni per altri settori

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluzioni di automazione di fabbrica per qualsiasi processo produttivo

Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarvi a risolvere le vostre sfide di automazione.