I robot industriali LR Mate sono la migliore soluzione compatta per la manipolazione e la lavorazione rapida di pezzi fino a 14 kg in un'ampia gamma di settori. I robot industriali LR Mate sono disponibili in diversi modelli, tra cui le versioni per alimenti e bevande, per camere bianche e a prova di lavaggio, ciascuno con diversi sbracci e velocità di polso per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Questi robot da tavolo a carico ridotto possono essere dotati di una serie di funzioni intelligenti, tra cui la visione robotica e il sensore di forza, per livelli ancora più elevati di precisione e produttività.
Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.
Nexteer Automotive sta sfruttando nove robot industriali ad alte prestazioni di FANUC per automatizzare la produzione di componenti di sterzo richiesti da BMW. Installati dallo specialista dell'automazione di processo AKE Robotics, l'impianto sta raggiungendo nuovi livelli di produttività e affidabilita'.
Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.
Quando un nuovo produttore raggiunge rapidamente il successo, diventa necessario trovare un partner adeguato per l'automazione di fabbrica. La scelta del fornitore ottimale aiuterà il produttore a crescere rapidamente in linea con la crescente richiesta dei clienti, facilitando al contempo livelli più elevati di produttività ed efficienza.
Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.
Automatizzare l'intero processo di coniazione, dalle singole monete alle scatole finite e pallettizzate, non è un'impresa da poco. Tuttavia, questo era il compito di Swissmint, la Zecca Federale della Svizzera. Per trasformare questo complesso concetto in realtà, Swissmint impiega robot FANUC ad alte prestazioni in attività che comprendono il pick and place, l'assemblaggio di scatole e la pallettizzazione.
.