I robot FANUC aiutano un produttore di mascherine ad affrontare la sfida
Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.
Linea di produzione automatizzata con robot FANUC realizzata in un solo mese.
I robot FANUC sono veloci da installare, programmare e mettere in funzione.
60 mascherine prodotte ogni minuto.
Soluzione altamente economica e affidabile.
Approfondimenti
Azienda
La storia
Prodotti
Approfondimenti
Approfondimenti chiave dal compito al risultato
Compito
Con la pandemia di Covid-19 in atto, Lemoine Holland aveva bisogno di un modo super-veloce di produrre maschere facciali per aiutare a controllare il virus. Era chiaro che l'automazione avrebbe rappresentato la soluzione migliore.
La soluzione
Presso Lemoine Holland sono stati installati diversi robot FANUC, tra cui quelli industriali, mini e SCARA, che hanno rappresentato un modo efficace per automatizzare i processi di produzione dell'azienda. Per garantire una rapida integrazione e messa in servizio, Simple Robotic Automation e Alpha Robotica hanno fornito rispettivamente l'integrazione del sistema e la programmazione dei robot.
Risultato
Con l'aiuto dei robot FANUC e degli esperti di applicazioni, Lemoine Holland è stata in grado di realizzare una linea di produzione di maschere facciali completamente automatizzata in un solo mese. La linea opera a una velocità di 60 maschere al minuto senza alcuna necessità di intervento umano.
Azienda
Alfa Robotica
Alpha Robotica è nata dal primo integratore di robot FANUC nella regione del Benelux. Dopo aver accumulato più di 10 anni di esperienza, l'azienda è stata lanciata nel 2001, diventando presto un esperto rispettato nella programmazione di robot industriali sia per gli utenti finali che per gli integratori di sistemi. Grazie alla sua vasta esperienza, Alpha Robotica è in grado di gestire tutte le versioni e le applicazioni software, nuove ed esistenti. Gli specialisti dell'azienda collaborano con i principali integratori e possono facilmente apportare modifiche ai sistemi esistenti o preparare software per altri programmatori.
Lemoine Holland fa parte del gruppo globale Groupe Lemoine, con sede in Francia, che vanta un'esperienza unica nella produzione di prodotti per la cura e l'igiene della pelle a base di cotone.
Con l'inizio della pandemia di Covid-19, Lemoine Holland voleva installare una linea di produzione automatizzata di maschere facciali in tempi doppiamente rapidi. Sfruttando le soluzioni e le capacità di FANUC (produttore di robot), Simple Robotic Automation (fornitore di soluzioni di automazione industriale, robotica e movimento) e Alpha Robotica (specialista nella programmazione di robot), l'azienda è riuscita a creare una linea di produzione di mascherine completamente automatizzata in un solo mese.
La linea di produzione è composta da quattro stazioni di assemblaggio collegate tra loro e dotate di una serie di robot FANUC SCARA e industriali. Le operazioni comprendono la produzione di mascherine, l'impilamento, il confezionamento e le funzioni di pallettizzazione, producendo maschere facciali a una velocità di 60 al minuto.
La prima operazione è la produzione/assemblaggio delle maschere. Alla fine di questa linea si trova un robot FANUC SCARA SR-3𝑖A, che scarica e impila le maschere completate alla velocità di 1 al secondo. Qui, una telecamera di visione esegue un controllo di qualità.
Le maschere impilate viaggiano attraverso un nastro trasportatore verso un robot FANUC R-2000𝑖B/210F, che trasferisce tutte le pile a due macchine di confezionamento. Il robot solleva un'intera sezione del nastro trasportatore modulare prima di orientarla e posizionarla in modo appropriato.
Alla fine di ogni macchina confezionamento, che inserisce le mascherine impilate in confezioni di plastica sigillate, un robot FANUC LR Mate 200𝑖D inscatola due confezioni contemporaneamente. Infine, un altro robot FANUC R-2000𝑖B/210F pallettizza le confezioni pronte per la spedizione.
Oltre alle prestazioni affidabilita' ed efficienti dei robot FANUC, la chiave del successo di questo progetto è stato il coinvolgimento precoce di partner tecnologici esperti, Simple Robotic Automation e Alpha Robotica. Per ogni progetto, Alpha Robotica adotta un approccio pragmatico e orientato agli obiettivi, caratterizzandosi per il coinvolgimento nella fase di progettazione/concetto. In questo modo, Alpha Robotica si concentra sulla creazione di una relazione forte e di valore reciproco.
Il processo di produzione di maschere facciali di Lemoine Holland è caratterizzato da una completa automazione, che elimina la necessità di manodopera umana e fornisce una soluzione altamente economica e affidabile. Questo risultato era molto necessario durante un'emergenza sanitaria di tale portata e oggi continua a fornire una fonte sicura di maschere facciali con livelli di richiesta sempre elevati.
L'R-2000iC/210F è un robot a 6 assi progettato come tuttofare per la movimentazione di carichi pesanti fino a 210 kg. Questo modello è dotato di un polso sottile che garantisce tempi ciclo eccellen...
LR Mate 200iD: il robot compatto che ti assomiglia
Il LR Mate 200iD è un robot compatto a 6 assi, con dimensioni e portata simili a quelle di un braccio umano. Unisce la migliore capacità di car...
L’SR-3𝑖A, con una capacità di carico di 3 kg e un raggio operativo orizzontale di 400 mm e verticale di 200 mm, è progettato su misura per attività robotiche di piccola scala come assemblaggio, pi...
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
L'automazione del processo di pallettizzazione può aumentare la sicurezza e l'efficienza delle vostre operazioni. Grazie a un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, troverai la soluzione perfetta per le varie dimensioni, le portate massime, i tempi di ciclo e le esigenze di precisione, il tutto garantendo che i tuoi prodotti siano trattati con la massima cura.