Skip to main content
STIHL

Kobot uwalnia pracowników od wysiłku fizycznego

Kontrole jakości i pakowanie mogą być fizycznie wymagające. Jednak integracja robotów współpracujących może znacznie poprawić ergonomię takich działań.
Success story of successful implementation of FANUC Collaborative robots at the German company STIHL.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Firma STIHL chciała wprowadzić elastyczne, zautomatyzowane rozwiązanie, które zmniejszyłoby fizyczne obciążenie pracowników na linii produkcyjnej przecinarek spalinowych. Ponieważ jedna z takich pił waży około 10 kg, obciążenie do obsłużenia w ciągu jednej zmiany wynosiło około 8 ton na pracownika

Rozwiązanie

Zainstalowano robota współpracującego CR-35A𝑖, który zdejmuje piłę z zawieszonego przenośnika, przeprowadza testowanie oraz utrzymuje ją w za-
wieszeniu do momentu pozytywnego zakończenia ostatecznej inspekcji wizualnej. Następnie robot umieszcza przecinarkę w pudełku wysyłkowym.

Rezultat

Robot odciąża pracowników na linii pakowania, poruszając się z prędkością 250 mm/s. Oprogramowanie FANUC "Line Tracking" oraz opcja "Collision Guard" upraszczają cały proces.

STIHL

Firma STIHL produkuje urządzenia dla leśnictwa, ogrodnictwa, architektury krajobrazu i budownictwa. Założona w 1926 roku firma jest znana na całym świecie ze swoich pilarek łańcuchowych i zatrudnia ponad 20,000 pracowników. Firma STIHL, z siedzibą w pobliżu Stuttgartu w Niemczech, sprzedaje swoje produkty w ponad 160 krajach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O STIHL
Success story of successful implementation of FANUC Collaborative robots at the German company STIHL.

Firma STIHL otwiera nowe możliwości dzięki robotowi współpracującemu FANUC

W firmie STIHL, produkującej piły motorowe, używano już setek robotów, kiedy firma zdecydowała się wdrożyć swojego pierwszego robota współpracującego.

Dzięki intensywnym przygotowaniom wdrożenie robota do produkcji zajęło tylko trzy dni. Wewnętrzny zespół inżynierów produkcji firmy STIHL spędził cały rok opracowując wymagania techniczne i przygotowując miejsce pracy dla robota FANUC CR-35𝑖A. Zespół kierownika grupy, André Lange, odpowiedzialnego za serwis i planowanie w zakresie sprzętu, skorzystał z bliskiej znajomości technologii robotów FANUC: "Pozwoliło nam to skoncentrować się na wdrożeniu koncepcji współpracującego miejsca pracy", mówi Lange .

W nowej linii pakującej zadaniem robota jest zdjęcie piły z podwieszonego przenośnika, przeprowadzenie "testu wstrząsowego", a następnie utrzymanie jej w podwieszeniu do czasu zakończenia ostatecznej kontroli wizualnej. Następnie robot umieszcza piłę tnącą w gotowym pudełku transportowym. W tym współpracującym obszarze pracy robot porusza się tylko z dozwoloną prędkością 250 mm/s.

 

CR-35iA, FANUC, STIHL, automation, case studies success story, collaborative Robot, germany, green, handling, line production, pick and place
Success Story Stihl testimonial

Zawsze zadajemy sobie pytanie: w jaki sposób roboty mogą odciążyć pracowników w ich codziennych obowiązkach? Robotyka współpracująca to technologia, która otwiera nowe możliwości: teraz mamy szansę, by umożliwić ludziom pracę ramię w ramię z robotem. Chcemy to przetestować, aby móc iść naprzód i uzyskać przewagę konkurencyjną.

Cytat z referencji

André Lange

Test wstrząsowy to akustyczny test jakości, w którym piła jest potrząsana. Jeśli słychać dźwięk "kliknięcia", głowica ssąca jest prawidłowo zamontowana, a piła może zostać zapakowana.

Ponieważ pojedyncza piła waży około 10 kg, całkowita waga podnoszona przez pracownika wynosi około ośmiu ton na zmianę. Dlatego robot zapewnia pracownikowi znaczną ulgę.

Pracownicy linii pakowania byli zaangażowani w projekt od samego początku. Nie tylko byli w stanie dokonać eksperckiej oceny konfiguracji testowej, ale także wpłynęli na projekt i ergonomię, co z kolei zwiększyło akceptację wśród pracowników. Markus Wahl, z działu inżynierii produkcji w firmie STIHL, odpowiedzialny za budowę systemów montażowych: "Pracownicy linii pakowania wprowadzili wiele dobrych pomysłów, które wdrożyliśmy."

 

CR-35iA, FANUC, STIHL, automation, case studies success story, collaborative Robot, germany, green, handling, line production, pick and place
Success story pictures and content for STIHL, displaying collaborative robots

Podwieszony przenośnik ma około 80 uchwytów na przedmioty obrabiane. Ponieważ jednak czas trwania prac regulacyjnych na każdej pile, podczas testów na końcu linii, może być różny, nie wszystkie uchwyty na przedmioty obrabiane na przenośniku taśmowym są zajęte. Załadowany hak na podwieszonym przenośniku jest rozpoznawany przez kilka systemów kamer rozmieszczonych wzdłuż toru przenośnika, a informacje te są przekazywane do głównego kontrolera i systemu zarządzania danymi.

Robot synchronizuje swoją prędkość z przenośnikiem za pośrednictwem oprogramowania FANUC "Line Tracking", a następnie chwyta w odpowiednim momencie. Jak wyjaśnia Markus Wahl: "Celem jest wykorzystanie robota w sposób jak najbardziej ciągły, aby nie miał czasu na bezczynność."

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.