La nuova generazione di ROBODRILL promette una qualità e una precisione senza pari a tariffe orarie vantaggiose. Con un tempo imbattibile di cambio utensile di 0,7 secondi e una torretta in grado di gestire utensili fino a 4 kg, la nuova versione avanzata è il centro di lavoro verticale più veloce e potente sul mercato. Grazie ai tempi ciclo più brevi nella maggior parte delle operazioni di lavorazione, tutte le macchine ROBODRILL sono veri e propri tuttofare ad alta velocità, offrendo prestazioni incredibili ed efficienza impareggiabile.
Quando si tratta di nuovi prodotti o della modifica dei codici articolo, la versatilità intrinseca di ROBODRILL diventa un vantaggio concreto. Invece di affidarsi a una macchina transfer dedicata, distribuire la lavorazione su più ROBODRILL consente una maggiore flessibilità in un’ampia gamma di applicazioni e settori – con un notevole risparmio economico.
Progettato per adattarsi a ogni tua esigenza, FANUC ROBODRILL offre una flessibilità che copre 3, 4 o persino 5 assi simultanei, rappresentando così un eccellente complemento per i tuoi impianti produttivi. Libera i centri di lavoro verticali più grandi per lavorazioni più impegnative, utilizzando i nostri CNC per gestire la domanda aggiuntiva.
Vuoi che lo adatti per una brochure, un sito web o una presentazione tecnica? Posso anche aiutarti a creare una versione più promozionale o sintetica!
Con le sue nuove macchine FANUC, EUROEDIL ha aumentato la velocità di taglio e la produttività per soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Inoltre, l'accuratezza e la precisione degli strumenti di fustellatura dell'azienda sono notevolmente migliorate.
Quando si tratta di trovare il giusto equilibrio tra alta precisione, efficienza e costi, il produttore di componenti di precisione Vedos si affida ai centri di fresatura FANUC ROBODRILL.
What do most contract machining companies consider when looking to reach the next level of efficiency, productivity and reliability? The answer, of course, is automation. For this very reason, Germany-based WU Mechanische Werkstätte GmbH built an automation cell -featuring a FANUC industrial robot - for loading and unloading one of its own machine tools. Two years later, a visitor liked the concept so much he asked WU to build him one. This marked the beginning of an additional revenue stream based on the design and build of automation cells featuring high-performance industrial robots from FANUC.
Automated CNC machining cells comprising various machine tools and robots require astute design and integration. So why not simplify the process by turning to the world’s most prominent manufacturer of both CNC machine tools and robots: FANUC. That was precisely the strategy of RADMOT, a major Poland-based provider of machining services when it wanted to implement a new CNC milling cell involving three machining centres and two robots that could run unmanned 24 hours a day, 7 days a week – without any collisions between robots.