Skip to main content
PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY

Intelligenza artificiale fisica per la robotica industriale e l'automazione

Scopri come le piattaforme aperte e l’Intelligenza Artificiale Fisica (Physical AI) possono trasformare la tua strategia di automazione, offrendoti la flessibilità necessaria per scalare, adattare e integrare funzionalità avanzate in grado di migliorare le prestazioni nell’intero ambiente di produzione.

Applicazioni fisiche dell'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale fisica consente ai robot di percepire, adattarsi e agire in ambienti produttivi reali. Queste applicazioni evidenziano come i robot FANUC possano utilizzare l'intelligenza artificiale, il controllo in tempo reale, le istruzioni in linguaggio naturale e la simulazione per eseguire complesse attività di automazione con maggiore flessibilità e precisione.

Un robot dotato di intelligenza artificiale rileva le parti in movimento e stringe le viti

I robot FANUC sono in grado di identificare e seguire i pezzi in movimento su tre assi, accompagnandoli con precisione in tempo reale. Ciò consente di eseguire operazioni quali il serraggio di viti su parti in movimento, un’attività che tradizionalmente richiedeva un fissaggio preciso o la stabilizzazione del pezzo. Con prestazioni di tracciamento ad alta velocità di 1 millisecondo, il tracciamento 3D ad alta velocità garantisce una precisione costante anche in ambienti dinamici.

Scopri la guida visiva con intelligenza artificiale di Inbolt
Image for AI webpages. Website only. Dynamic line tracking Inbolt.
Image for AI webpages. Website only.

Operazioni di kitting gestite da agenti di intelligenza artificiale

Emanando istruzioni in linguaggio naturale all’agente di intelligenza artificiale per attività quali la fotografia dei moduli d’ordine, il riconoscimento del testo e il trasporto di vassoi e componenti, un robot è in grado di eseguire il kitting dei pezzi. Combinando un agente di intelligenza artificiale, in grado di comprendere il linguaggio naturale per controllare il robot ed eseguire autonomamente le attività, con una funzione di riconoscimento AI senza master che identifica gli oggetti sulla base di input in linguaggio naturale, diventa possibile modificare la logica operativa, proprio come se si dessero istruzioni a una persona.

Robot dotato di intelligenza artificiale con monitoraggio dinamico della prossimità

I robot FANUC dotati di sistemi di percezione basati sull’intelligenza artificiale sono in grado di rilevare la presenza di persone nelle vicinanze e di modificare la propria traiettoria in tempo reale senza interrompere la produzione. Grazie al comando di coppia della funzione “Stream Motion”, la forza generata dal braccio robotico viene limitata entro un intervallo operativo sicuro. Se una persona entra nell’area di lavoro del robot, quest’ultimo modifica automaticamente la propria traiettoria per evitare il contatto. Una volta che l’area è libera, il robot torna al percorso originale e prosegue l’attività. Ciò consente una collaborazione sicura e ininterrotta in fabbrica.

Image for AI webpages. Website only.
Image for AI webpages. Website only.

L'intelligenza artificiale controlla i due bracci per installare un cavo flessibile

Grazie al modello di base Vision-Language-Action (VLA), due robot FANUC possono lavorare insieme per imitare attività umane, come piegare una maglietta o eseguire operazioni di cablaggio che richiedono grande destrezza. Il sistema rileva in tempo reale la tensione dei cavi e manipola cavi morbidi e flessibili con una sensibilità simile a quella umana. Sfruttando l’articolazione multiasse, i robot instradano i cavi lungo percorsi 3D complessi, che includono altezza, profondità e inclinazione, mantenendo al contempo una manipolazione accurata ed evitando danni.

Programmazione dei robot tramite comandi vocali con l'IA generativa

I robot FANUC sono in grado di riconoscere comandi vocali in diverse lingue, generare automaticamente programmi Python utilizzando l’intelligenza artificiale generativa ed eseguire le attività risultanti percependo al contempo l’ambiente circostante. Gli utenti forniscono istruzioni verbalmente e il robot interpreta il linguaggio, genera il programma appropriato ed esegue l’azione richiesta.

Queste funzionalità supportano anche attività complesse quali:

Lanciare un dado e posizionarlo nel punto corretto in base al numero ottenutoImpilare un dado di un colore specifico sopra un altro

Queste attività, che in precedenza richiedevano una programmazione specializzata, ora possono essere eseguite tramite comandi vocali intuitivi.

Image for AI webpages. Website only.
Image for AI webpages. Website only.

Simulazione avanzata e supporto per il digital twin

FANUC supporta tecnologie avanzate di simulazione e digital twin che consentono ai produttori di progettare, testare e convalidare i sistemi robotici prima della loro implementazione. Ambienti di fabbrica virtuali fotorealistici aiutano i team a modellare il comportamento dei robot, valutare la disposizione delle celle e ottimizzare le prestazioni in un contesto privo di rischi. Utilizzando NVIDIA Isaac GR00T per addestrare i movimenti dei robot e il comportamento degli oggetti, i robot imparano in modo autonomo a gestire situazioni precedentemente “inedite”. I robot FANUC sono disponibili in formati compatibili con le moderne piattaforme di simulazione, consentendo l’analisi dei tempi di ciclo, la convalida delle traiettorie e la generazione di dati di addestramento per l’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro di produzione virtuale. Questi strumenti riducono i tempi di messa in servizio e migliorano la precisione complessiva del sistema.

Maggiore integrazione con gli strumenti di simulazione FANUC

L'ecosistema di simulazione di FANUC — come ad esempio i suoi strumenti di programmazione offline — supporta lo scambio di dati relativi alle traiettorie e alle prestazioni con ambienti di simulazione esterni. Ciò consente agli sviluppatori di modellare il comportamento reale dei robot con maggiore fedeltà e di verificare le prestazioni del sistema in una fase più precoce del processo di progettazione.

Image for AI webpages. Website only.

IA fisica: domande frequenti

La Physical AI sta rivoluzionando l’automazione industriale grazie alla combinazione di robotica, intelligenza artificiale, controllo in tempo reale, simulazione e piattaforme di sviluppo aperte. Scopri le risposte alle domande più frequenti su come FANUC supporta la Physical AI, su come queste tecnologie interagiscono tra loro e su come i produttori possono utilizzarle per realizzare sistemi di automazione più flessibili, intelligenti e adattivi.

Domande frequenti

Per "Physical AI" si intende l'intelligenza artificiale in grado di percepire il mondo reale, prendere decisioni e compiere azioni fisiche tramite macchine quali i robot industriali. Nel settore manifatturiero, la Physical AI consente ai robot di comprendere l'ambiente circostante, adattarsi alle condizioni mutevoli e svolgere compiti complessi con maggiore autonomia.

FANUC supporta l’Intelligenza Artificiale Fisica (Physical AI) attraverso tecnologie a piattaforma aperta quali il supporto a ROS 2, la programmazione in Python, il controllo del movimento in tempo reale con Stream Motion, le funzionalità di simulazione con gemello digitale e le collaborazioni con leader tecnologici globali. Questi strumenti aiutano sviluppatori e produttori a realizzare sistemi di automazione intelligenti in grado di percepire, adattarsi e agire.

ROS 2 è importante perché offre un framework flessibile per collegare robot, sensori, strumenti di pianificazione del movimento, piattaforme di simulazione e applicazioni di intelligenza artificiale. Il driver ROS 2 di FANUC aiuta gli sviluppatori a integrare i robot FANUC nei moderni flussi di lavoro di robotica, tra cui MoveIt, la simulazione e il controllo avanzato dei robot.

Gli sviluppatori possono iniziare esplorando il driver FANUC ROS 2, i pacchetti di descrizione dei robot, le funzionalità di Stream Motion, il supporto alla programmazione in Python e gli strumenti di simulazione di FANUC. Queste risorse aiutano i team a integrare i robot FANUC con i moderni ambienti di sviluppo dedicati all’intelligenza artificiale, alla robotica e all’automazione.

L'automazione industriale tradizionale si basa spesso su una programmazione fissa, ambienti strutturati e attività con ripetibilità. L'intelligenza artificiale fisica aggiunge percezione, apprendimento, simulazione, controllo in tempo reale e processi decisionali adattivi, consentendo ai robot di rispondere in modo più intelligente agli ambienti di produzione dinamici.

FANUC sta collaborando con aziende leader nel settore tecnologico, quali NVIDIA e Google, per promuovere la Physical AI attraverso ambiti quali i gemelli digitali, la simulazione in tempo reale, l’apprendimento per imitazione, l’AI generativa, la programmazione dei robot basata sull’AI e il software avanzato per la robotica. Queste collaborazioni contribuiscono a rendere i robot industriali più intelligenti, adattabili e facili da usare.

Sì. I controllori dei robot FANUC sono in grado di eseguire direttamente programmi Python, consentendo agli utenti di applicare modelli di intelligenza artificiale e logiche di automazione sviluppati in Python. Ciò contribuisce a colmare il divario tra lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e il controllo dei robot industriali.

Il controllo del movimento in tempo reale consente di regolare la posizione, la velocità e la coppia di un robot grazie a una comunicazione estremamente rapida. La funzionalità Stream Motion di FANUC supporta il controllo ad alta velocità, rendendo possibili applicazioni quali il tracciamento della traiettoria, il movimento adattivo e l’automazione guidata dall’intelligenza artificiale.

*ROS è un marchio commerciale della Open Source Robotica Foundation.

**Python è un marchio registrato della Python Software Foundation.

***GitHub è un marchio registrato di GitHub, Inc.