Skip to main content
Euroedil

EUROEDIL migliora la velocità di taglio e aumenta la produttività grazie alle macchine FANUC

Con le sue nuove macchine FANUC, EUROEDIL ha aumentato la velocità di taglio e la produttività per soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Inoltre, l'accuratezza e la precisione degli strumenti di fustellatura dell'azienda sono notevolmente migliorate.
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT α-C400iB wire-cut electric discharge machine and a FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertical machining centre at Euroedil. With the new FANUC machines, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Task

Nonostante le buone prestazioni ottenute con alcune vecchie macchine FANUC, la crescente richiesta da parte dei clienti ha spinto EUROEDIL ad avviare un programma di modernizzazione presso il suo stabilimento di Skopje. A sostegno di questa iniziativa, l'azienda aveva bisogno di un nuovo centro di lavoro CNC e di una macchina a elettroerosione a filo per ottenere i guadagni richiesti dalla sua linea di produzione di fustellatura.

Soluzione
Sulla base dell'esperienza di EUROEDIL con le macchine FANUC esistenti, che avevano dimostrato un basso costo di proprietà per molti anni, l'azienda ha deciso di rivolgersi nuovamente a FANUC per i suoi nuovi investimenti, optando per un ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B e una macchina CNC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B per l'elettroerosione a filo.

Risultato
Con le nuove macchine FANUC in loco, EUROEDIL ha aumentato la velocità di taglio e la produttività per soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Inoltre, l'accuratezza e la precisione degli strumenti di fustellatura dell'azienda sono notevolmente migliorate.

Euroedil Holding

EUROEDIL Holding Macedonia ha iniziato a operare nel 2004, dopo la fondazione da parte dell'amministratore delegato Rakip Ramadanoski. Nel 2015 l'azienda ha aperto un nuovo stabilimento nella capitale e città più grande del Paese, Skopje. Qui, l'officina utensili di EUROEDIL produce utensili per l'industria delle costruzioni. Le specializzazioni includono utensili di fustellatura progressiva per lo stampaggio della lamiera, nonché utensili per le operazioni di estrusione e piegatura. L'azienda possiede una serie di importanti accreditamenti, tra cui la gestione della qualità ISO 9001, la gestione ambientale ISO 14001 e la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001.

Per saperne di più su Euroedil
Building of Euroedil. Success story FBG.

Produrre utensili per la fustellatura in modo più rapido e preciso con FANUC

Dall'idea al prodotto finito: questa è l'etica su cui EUROEDIL costruisce il proprio successo. L'innovazione e il miglioramento continuo sono al centro della crescita aziendale di questa azienda manifatturiera all'avanguardia.

Con questi pensieri in mente - e di fronte a un portafoglio ordini in crescita e a richieste di consegna sempre più brevi da parte dei clienti - EUROEDIL ha deciso che era giunto il momento di investire ulteriormente nella sua officina utensili. In particolare, la linea di produzione di stampi progressivi dell'azienda aveva bisogno di un rinnovamento per migliorare i livelli di produzione.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at  EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.

"Quasi 20 anni fa, nel 2003, abbiamo acquistato la nostra prima macchina FANUC, un'elettroerosione a filo di seconda mano prodotta nel 1981", spiega Toni Dimitrievski, responsabile dell'officina utensili di EUROEDIL Holding. "

Poco dopo l'introduzione di altri modelli FANUC, queste macchine hanno garantito molti anni di produzione efficiente ed efficace a EUROEDIL. Tuttavia, con il passare degli anni, l'azienda ha ritenuto prudente investire in nuove macchine, una mossa che avrebbe anche fornito il tanto necessario impulso alla produttività in linea con il suo portafoglio ordini in espansione.

"Con il recente aumento dei volumi di lavoro e la nostra prevista espansione aziendale, c'era la chiara necessità di investire in nuove macchine utensili", conferma Dimitrievski. "Sulla base della nostra esperienza positiva con le macchine FANUC, abbiamo deciso di fare un nuovo investimento: un elettroerosione a filo FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B e un centro di lavoro verticale FANUC ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B".

EUROEDIL testimonial image for the website

Dopo l'installazione e la messa in funzione, abbiamo massimizzato la nostra produttivita' utilizzando le nuove macchine FANUC, in particolare aumentando le velocità di taglio. Oggi possiamo produrre utensili di fustellatura molto più velocemente e con una precisione molto più elevata.

Testimonianze

Toni Dimitrievski

Responsabile dell'officina utensili

Un altro vantaggio significativo per EUROEDIL è il rinomato basso costo di proprietà di tutte le macchine FANUC.

"I nostri vecchi modelli FANUC si sono dimostrati convenienti in quanto sono abbastanza robusti e raramente necessitano di riparazioni, mantenendo bassi i costi di manutenzione", spiega il Sig. "Con le nostre nuove macchine FANUC, posso dire che nei due anni successivi all'installazione non abbiamo sostenuto alcuna spesa di manutenzione."

Aggiunge che i modelli FANUC si distinguono dalle altre macchine dell'officina utensili, offrendo un funzionamento e una manutenzione più semplici, supportati dalla risposta locale di FANUC per l'assistenza e i pezzi di ricambio, se necessari. "Grazie alla nostra modernizzazione e all'installazione delle due nuove macchine FANUC abbiamo migliorato notevolmente il nostro processo di produzione di utensili per la fustellatura", conclude il sig. Dimitrievski.

EUROEDIL Success Story, image.
Image related to the the success story EUROEDIL. FANUC Bulgaria

Dietro la tecnologia: Scopri i prodotti correlati

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.