Solutions adhésives AS

Unir nos forces : Le cobot FANUC est la solution optimale pour les solutions adhésives AS

L'automatisation n'est pas réservée aux applications à haut volume. AS Adhesive Solutions, consultant spécialisé et partenaire de l'industrie des adhésifs, reconnaît que de nombreuses PME traitant de petites quantités peuvent bénéficier de processus entièrement ou partiellement automatisés. Dans de tels cas, un robot collaboratif (cobot) constitue souvent la solution optimale.
FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Avec l'évolution du marché, AS Adhesive Solutions souhaitait identifier une solution automatisée capable de faciliter sa large gamme de services pour l'industrie des adhésifs. Ces services comprennent le développement de nouveaux processus d'assemblage, la fourniture de services d'encollage à façon et la conception de concepts de formation qui aident les clients à former leurs employés à l'application des adhésifs les plus récents.

Solution

AS Adhesive Solutions s'est tournée vers la technologie des robots collaboratifs (cobots), en particulier le FANUC CRX-10𝑖A. Les facteurs qui ont influencé la décision d'achat comprennent le mouvement innovant de basculement du CRX, son pendentif d'apprentissage sur tablette avec une fonctionnalité de programmation par " glisser-déposer " et la possibilité de guider le CRX à la main pour " enseigner " une série de positions.


Résultat

Désormais pleinement opérationnel chez AS Adhesive Solutions, le FANUC CRX-10𝑖A aide la société à fournir à ses clients une liste étendue de services, facilitant l'application précise et fiable d'adhésifs sur des pièces complexes. La société a également développé un système de contrôle sur mesure et implémenté ses propres icônes dans le CRX qui permettent une programmation et une intégration encore plus faciles.

 

Solutions adhésives AS

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions

C'est à Dreieich, au sud de Francfort, en Allemagne, que se trouve AS Adhesive Solutions, un consultant et partenaire spécialisé dans l'industrie des adhésifs. Grâce à des années d'expérience dans le conseil en matière d'adhésifs et l'offre de services d'encollage à façon, l'entreprise propose à ses clients une grande variété de solutions adhésives pour toutes les exigences. AS Adhesive Solutions aide également ses clients à réaliser des travaux de laboratoire et des essais, et propose des concepts pour aider les entreprises à former leurs employés à l'utilisation des adhésifs les plus récents. Ces dernières années, l'entreprise s'est de plus en plus impliquée dans l'encollage avec des robots collaboratifs (cobots).

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS ADHÉSIVES AS

Pas de points de friction avec les cobots FANUC CRX

 

"Les cobots sont intéressants car ils offrent de nombreux avantages par rapport aux robots industriels conventionnels", déclare Marco Rodriguez, directeur général d'AS Adhesive Solutions. "Nous pouvons réaliser une intégration facile dans les PME, où nous pouvons traiter de petites quantités de manière entièrement ou partiellement automatisée. Nous remarquons que les PME sont engagées et prêtes à adopter cette technologie innovante."

Rodriguez affirme que la pandémie a montré à tout le monde que l'industrie doit s'automatiser, même celle qui traite de petites quantités, si le monde veut garantir son approvisionnement en produits manufacturés.

AS Adhesive Solutions Success Story image (Germany)
(Snapshot from video MVI-04452-RO Success Story as adhesive solutions)

 

"Ce sont des choses que nous pouvons très bien résoudre avec les cobots", ajoute-t-il. " Le cobot FANUC CRX, en particulier, présente plusieurs avantages de mon point de vue. L'un des principaux avantages est le mouvement de bascule très fonctionnel. Le FANUC CRX peut pivoter sur son axe en un seul mouvement fluide, ce qui double presque la plage de travail disponible. Il peut ainsi travailler à l'avant et à l'arrière en même temps sans avoir à pivoter au-dessus de sa tête. Cette capacité nous fait gagner beaucoup de temps, car il est facile de travailler rapidement."

Rodriguez fait également l'éloge du pendentif d'apprentissage de la tablette, qui facilite la programmation par 'glisser-déposer'. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de programmer facilement une application en quelques minutes, tout en offrant une bonne vue d'ensemble du processus de programmation.

"En outre, je peux ajuster la position fine à l'aide de la tablette d'apprentissage, ce qui est très important car nous devons faire attention à des dimensions très précises", déclare Rodriguez

D'autre part, la tablette d'apprentissage nous permet d'ajuster la position fine à l'aide de la tablette d'apprentissage.

AS Adhesive Solutions Success Story image (Germany). 
(Snapshot from video MVI-04452-RO Success Story as adhesive solutions)
Devis de témoignages

Marco Rodriguez

Directeur général, Solutions adhésives

 

Une autre caractéristique impressionnante du CRX est que les utilisateurs peuvent le guider à la main pour " enseigner " une série de positions. Les opérateurs déplacent simplement le bras du cobot vers une position, la confirment et la déplacent vers la position suivante.

AS Adhesive Solutions rapporte que la coopération avec FANUC a été de premier ordre tout au long du projet, du contact initial à la mise en service, et jusqu'à l'assistance après-vente.

" Après la mise en service, nous avions de l'aide disponible par téléphone si nous avions des questions ", conclut M. Rodriguez. "FANUC nous a toujours fourni une réponse rapide. Je ne peux que faire l'éloge d'une très bonne relation de projet.

Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.