Dovy Keukens

Un fabricant de cuisines va de l'avant avec les robots FANUC

Dovy Keukens est une véritable histoire à succès : d'une start-up utilisant un hangar à lin en 1980 à une usine de production ultramoderne de 55 000 m2 comptant aujourd'hui quelque 430 employés. Ce fabricant progressiste de cuisines sur mesure est l'un des plus sophistiqués qui soient. Au cœur de son usine de production se trouvent plusieurs robots industriels à six axes de FANUC.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

En raison de l'augmentation de son carnet de commandes, un important fabricant de cuisines sur mesure souhaitait accroître à la fois la qualité et la quantité de sa production. L'entreprise belge Dovy Keukens a décidé que la meilleure façon de répondre à cette ambition était d'investir dans des robots pour une variété de tâches de production internes. Une seule question subsistait : quel fabricant de robots choisir ?

Solution

Il y a une dizaine d'années, Dovy a opté pour un partenariat avec FANUC, installant ainsi son premier robot industriel à six axes. Aujourd'hui, l'usine de 55 000 m2 située à Roulers est équipée de plusieurs robots FANUC, dont les modèles M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 et M-710𝑖C/70. Grâce à leur rapidité, leur efficacité et leur fiabilité, les robots FANUC sont à l'origine de ce que M. Dovy décrit comme une " augmentation considérable de la qualité et de la quantité de la production ". En outre, en plus de 10 ans de partenariat, l'entreprise se dit entièrement satisfaite de l'équipe de service de FANUC.

Dovy Keukens

Image related to the success story as Dovy Keukens

En 1980, la première cuisine Dovy voit le jour dans un ancien hangar à lin appartenant à Donald Muylle, fabricant de meubles de formation, et à son épouse Yvette Claeys. La famille et les amis ont rapidement demandé au couple de créer la cuisine de leurs rêves, et ces clients satisfaits ont rapidement attiré de nouveaux clients. Quelque 44 ans plus tard, Dovy Keukens est devenu l'un des plus grands fabricants de cuisines sur mesure de haute qualité. Avec environ 430 employés à son siège et dans son usine de Roeselare, en Belgique, l'entreprise produit et installe environ 25 cuisines sur mesure par jour.

en savoir plus sur dovy keukens

Les robots FANUC offrent un ticket repas à un fabricant de cuisines

 

Dovy Keukens est une entreprise familiale qui compte plus de 40 ans d'expérience dans l'artisanat et qui a contribué à faire d'elle un fabricant de cuisines sur mesure progressiste et à la pointe de la technologie. La société entreprend des processus de production en interne qui comprennent le sciage, le fraisage, l'assemblage, la peinture et l'installation pour des clients dans toute la Belgique.

Le fait de tout contrôler en interne permet à Dovy de s'assurer que les prix restent abordables pour les clients. Au cours de la dernière décennie, cette philosophie a permis à l'entreprise d'adopter un nombre croissant de robots FANUC dans ses processus de production, améliorant ainsi la qualité et la quantité.

Christ Muylle, qui dirige Dovy avec son père et son frère, explique que la croissance continue au fil des ans entraîne la nécessité d'une fabrication plus rapide et plus efficace.

Les robots FANUC sont utilisés dans les processus de production de l'entreprise et sont utilisés dans les processus de production de l'ensemble des clients.

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial
Devis de témoignages

Chris Muylle

Propriétaire Dovy Keukens

Parmi les robots industriels à six axes de FANUC présents sur le site aujourd'hui, on trouve les modèles M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 et M-710𝑖C/70. Certains bénéficient d'un rail linéaire à septième axe.

Image related to the success story as Dovy Keukens

En conclusion, après plus d'une décennie de travail avec ces robots, l'entreprise se dit entièrement satisfaite de l'équipe de service après-vente de FANUC. En fait, grâce à l'adoption de stratégies de maintenance préventive, Dovy n'a fait appel au service de FANUC qu'une seule fois pendant tout ce temps.

L'équipe de service de FANUC est entièrement satisfaite.

Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.