Gnutti

Production entièrement automatisée de pièces, d'une cassette à l'autre

Une production non supervisée et une gestion à distance facile sont le rêve de nombreuses entreprises manufacturières. Gnutti Transfer a relevé le défi de créer une unité de production hautement automatisée avec une architecture flexible.
Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Des tâches aux résultats

 

Tâche

 

La mise en œuvre d'un système de production IoT qui intégrerait toutes les phases de travail nécessaires à la fabrication de boîtiers en aluminium moulé sous pression.

Solution

L'installation intègre diverses machines, notamment un transfert flexible vers 10 stations et cinq robots impliqués dans l'automatisation de toutes les phases du processus. La commande est assurée par deux unités CN FANUC 30𝑖-B Plus.

Résultat

Le système conçu par Gnutti Transfer permet au client de produire des pièces de cassette à cassette de manière entièrement automatique et en toute sécurité.

Gnutti

Image related to the success story Gnutti. FANUC Italy.

Collaboration between Gnutti and FANUC has been ongoing for 21 years and has seen the two companies combine their respective skills to implement large-scale projects and technical solutions. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus NC units.

En 1955, Quirino Gnutti a créé Gnutti Transfer à Brescia pour la construction de tours et de machines de transfert. Au fil des ans, l'entreprise s'est développée et a évolué, intégrant de nouveaux concepts flexibles, modulaires et innovants, tout en accordant une attention particulière à la conception des machines et à la durabilité de la production. Chaque année, Gnutti Transfer expédie 35 à 40 machines depuis son site d'Ospitaletto.

EN SAVOIR PLUS SUR GNUTTI

Production entièrement automatisée de pièces

Le projet était très complexe, comme l'explique Giovanni Gualco, responsable de la zone de vente de Gnutti Transfer : "L'objectif du client était de commencer avec des pièces brutes dans une cassette et de terminer avec des pièces finies dans la cassette en un seul cycle.

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti.

Les robots sont présents à toutes les étapes : un robot équipé d'un système de vision extrait les pièces brutes de la cassette et les place sur un tapis roulant qui alimente la machine laser pour le marquage ; un deuxième robot charge ensuite les composants dans la machine de transfert avant qu'un troisième robot ne décharge la machine et place les pièces dans une station intermédiaire. Un quatrième robot charge les composants dans la laveuse ; enfin, un cinquième robot prend les pièces dans la laveuse et les replace dans la cassette, prêtes pour le relais automatique vers l'assemblage.

 

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

La complexité du projet et le nombre élevé d'axes contrôlés ont nécessité un investissement considérable en temps et en ressources humaines. L'implication d'un partenaire stratégique comme FANUC a essentiellement été la clé d'une contribution technologique gagnante." Stratégique parce que FANUC est la seule entreprise capable de nous soutenir dans un projet aussi complexe que celui-ci ; gagnant parce que la technologie de FANUC offre une fonctionnalité parfaite du système ", déclare Giovanni Gualco.

Giovanni Gualco
Devis de témoignages

Giovanni Gualco

Responsable de la zone de vente Gnutti Transfer


L'unité est certifiée Industrie 4.0 : les mandrins et toutes les pièces sont équipés de capteurs qui analysent les données relatives à la fonctionnalité de l'unité. Un PC industriel est entièrement dédié à la gestion de la machine et au contrôle de plus de 12 000 variables, ce qui permet de personnaliser des fonctionnalités qui vont de la maintenance préventive/prédictive à la régulation des paramètres du processus. Le client peut se connecter à distance, superviser la machine, lancer des cycles et modifier la configuration de l'ensemble du système pour exécuter différents types de traitement.

 

 

 

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.