Le moulage par injection est généralement associé à des coûts énergétiques élevés - ce n'est pas le cas avec les machines ROBOSHOT entièrement électriques de FANUC, qui ont permis à ITD de réaliser des économies d'énergie de 50 %. Associé à un excellent service, ce système a convaincu ITD de poursuivre l'automatisation avec FANUC.
Excellent service pour un fonctionnement sans problème.
Machines de moulage par injection et centres d'usinage tout électriques à faible consommation d'énergie.
Des économies d'énergie importantes de 50 % avec les machines FANUC ROBOSHOT.
Qualité exceptionnelle des machines FANUC à bon prix.
Perspectives
Entreprise
Histoire
Produits
Perspectives
Des tâches aux résultats
Tâche
Pour garantir son cycle de production continu, la société ITD s'efforce d'obtenir une facilité d'entretien maximale et un fonctionnement sans problème de toutes ses machines.
Solution
Les machines de moulage par injection hydrauliques existantes ont été remplacées par des machines entièrement électriques. Les installations de production d'ITD comprennent désormais cinq machines de moulage par injection FANUC ROBOSHOT avec un niveau de force de fermeture différent. En outre, ITD a déployé deux centres d'usinage verticaux FANUC ROBODRILL pour couvrir ses besoins de production d'instruments.
Résultat
ITD a réussi à réduire ses coûts de production et a atteint un niveau de qualité élevé et constant. Lors du contrôle de la consommation d'énergie, il a été établi que les machines FANUC permettent de réaliser 50 % d'économies d'énergie, ce qui rend les produits d'ITD extrêmement compétitifs.
L'entreprise a réussi à réduire ses coûts de production et à atteindre un niveau de qualité élevé et constant.
Entreprise
ITD EOOD
ITD EOOD est une entreprise bulgare fondée en 1990 dans la ville de Saedinenie. ITD est spécialisée dans la production de moules, de préformes, de bouteilles en plastique, de flacons, de bouchons et d'autres types d'emballages en plastique. Elle s'occupe également du recyclage d'emballages en PET, faisant figure de pionnière dans ce domaine en Bulgarie. L'entreprise emploie environ 250 personnes.
ITD recommande le service et l'équipement de FANUC pour garantir un fonctionnement sans problème
Depuis plus de 30 ans, ITD fait confiance aux services de maintenance de FANUC Bulgarie pour assurer une facilité d'entretien maximale et un fonctionnement sans problème de ses équipements FANUC. Les services utilisés par ITD comprennent des contrats pour l'entretien des machines, la maintenance, la formation du personnel et la reprogrammation des options pour répondre à des besoins de production spécifiques.
Ivan Daradjanski
Propriétaire et gérant d'ITD.
"Nous n'avons que rarement dû faire appel à leur aide pour des réparations, mais dans ces cas-là, ils ont réagi rapidement. Nous avons l'esprit tranquille. Nous sommes extrêmement satisfaits et si nous devions évaluer le service de FANUC, nous le qualifierions d'excellent ", a déclaré le directeur d'ITD.
" Nous avons choisi FANUC parce que ses machines nous aident à réduire les coûts requis pour nos produits finis. La machine ROBOSHOT de moulage par injection avec commande CNC se caractérise par une mécanique stable, une fiabilité et une facilité d'utilisation, et peut produire des moulages de haute précision. L'un de ses principaux avantages est sa faible consommation d'électricité - une fois que nous avons commencé à travailler avec elle, nous n'avons pas tardé à constater que nous avions réalisé plus de 50 % d'économies d'énergie. Par rapport aux machines hydrauliques, notre production avec ROBOSHOT est respectueuse de l'environnement, car il n'y a pas d'huiles, de filtres ou de pompes, ni de chauffage de ces pompes", a partagé Daradjanski.
La production avec ROBOSHOT est également respectueuse de l'environnement.
"ROBODRILL, en revanche, est une machine rapide de haute qualité, dotée de toutes les options d'un centre d'usinage à 4 axes. Avec ses 24 000 tours, nous pouvons atteindre une qualité exceptionnelle dans nos produits manufacturés à un très bon prix, grâce à la très faible consommation d'énergie", a-t-il ajouté.
La prochaine étape réside dans la robotisation de la production, tant dans la construction de machines que dans la production de produits en plastique.
"Suivant les tendances du marché, l'avenir réside dans un haut degré d'automatisation, de robotisation et d'intelligence artificielle. C'est ce à quoi nous aspirons. En tant qu'entreprise, nous comptons sur la loyauté de nos partenaires lorsqu'ils ont prouvé leur fiabilité. Pour nous, FANUC est synonyme de confiance et de sécurité et nous préférons travailler avec eux", a conclu M. Daradjanski.
FANUC
Produits
Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes
Chaque secteur de l'industrie manufacturière a ses propres exigences en matière d'applications plastiques. Grâce à sa polyvalence dans une grande variété de conditions de traitement, ROBOSHOT répond à la majorité d'entre elles.
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Le moulage par injection est un procédé de fabrication très efficace qui permet de produire des composants plastiques complexes et de haute qualité avec précision et régularité. Utilisant une automatisation et une robotique avancées, cette technologie est essentielle pour les industries nécessitant une production à grande échelle, garantissant des solutions rentables sans compromettre l'intégrité ou la performance du produit final.