GF Wavin

Des robots plus performants

L'automatisation ne s'arrête jamais. Même lors de la duplication d'une cellule de production, il est possible d'apporter des améliorations telles que l'optimisation des temps de cycle et de la fiabilité.
Video for Success Story of GF Wavin

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

Automatisation des processus manuels dans la production de raccords électriques pour les systèmes d'alimentation en gaz et en eau afin de répondre à la demande croissante des clients dans le monde entier.

Solution

GF Wavin avait besoin d'une technologie capable de fournir une construction rapide, efficace et facile afin d'obtenir des temps de cycle améliorés et de satisfaire l'augmentation de la demande.

Résultat

Automatisation des tâches et des processus répétitifs pour garantir de meilleures performances grâce à l'utilisation de produits d'automatisation d'usine de haute qualité, notamment deux grands robots FANUC R-2000 et un petit robot de manutention M-20𝑖A.

GF Wavin

Images for Success Story of GF Wavin

GF Wavin appartient au groupe GF et fait partie de sa plus grande unité commerciale, Piping Systems. Dans son usine de Subingen, en Suisse, l'entreprise emploie une centaine de personnes et se concentre sur le moulage par injection de raccords électriques ainsi que sur la production de composants de tuyauterie et d'éléments de raccordement.

en savoir plus sur gf wavin

Georg Fischer Wavin soutient "Swiss Made"

Pour répondre à la demande accrue, GF Wavin a décidé d'augmenter sa capacité en installant une machine de moulage par injection supplémentaire automatisée avec des robots FANUC. La conception des robots eux-mêmes a été simple, puisqu'un système existant a été dupliqué, mais cette fois avec des robots FANUC.

La nouvelle cellule se compose principalement de deux machines de moulage par injection Engel, d'une bobineuse, de deux grands robots R-2000𝑖 et d'un petit robot de manutention M-20𝑖A. L'un des deux grands robots décharge la première machine de moulage par injection et place l'ébauche devant la machine à enrouler. Le M-20𝑖A manipule la machine à enrouler et installe un autre connecteur après l'enroulement. Ce connecteur fournit directement l'énergie nécessaire au soudage ultérieur des composants sur le site.

Images for Success Story of GF Wavin

La cellule est commandée par un automate maître. Un simple panneau qui se limite généralement à allumer et éteindre permet à l'opérateur de saisir des données importantes. Cependant, l'intégrateur de cellules Paro a également effectué une mise à jour ici et a amélioré la clarté de l'écran et la navigation dans les menus.

La cellule est commandée par un automate principal.

Images for Success Story of GF Wavin; testimonial
Devis de témoignages

Andreas Pauli

Directeur du site de production de Georg Fischer à Subingen

En ce qui concerne les temps de cycle, GF Wavin adopte une position proactive, comme l'explique Thomas Ettlin, responsable de BMP : "Nous préférons travailler un peu plus lentement et passer deux secondes sur un cycle, ce qui double notre MTBF (temps moyen entre deux défaillances)."

Comme la cellule a été planifiée comme une extension de capacité, certaines données clés et certains critères de conception ont été définis dès le départ. Par exemple, les mêmes outils devaient être utilisés dans les cellules 1 et 2. La fiabilité du processus étant décisive, l'agencement de la cellule a été conservé dans la mesure du possible.

Depuis la mise en service de la première cellule robotisée pour les raccords électriques il y a dix ans, les performances se sont améliorées de 40 %. Plus vous maîtrisez le processus, plus vous avez de "possibilités de contrôle" et meilleurs sont les résultats", explique Pauli. Il ajoute : "Sans l'automatisation, ce site n'existerait pas.

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.