METZ

Broyage de haute précision

En matière de meulage, un système de commande fiable et puissant peut faire toute la différence. Combiné à une mise en réseau de l'ensemble des opérations de type Industrie 4.0, même les petits spécialistes de l'outillage peuvent devenir ultimement compétitifs.
Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

Metz vise à fournir des résultats rapides, flexibles et de haute qualité à ses clients en mettant en œuvre une commande de machine avancée pour le réaffûtage et la production d'outils de fraisage à coupe de métal.

Solution

La commande 31𝑖-B5 de FANUC se caractérise par un usinage simultané sur 5 axes, un asservissement précis, des cycles de contrôle de position courts et un système de commande à haute résolution. L'interface utilisateur uniforme sur toutes les machines garantit une séquence de traitement rentable et optimisée en termes de temps

Résultat

En employant des machines avec CNC FANUC, Metz garantit à la fois l'efficacité et la flexibilité de la production jusqu'à la taille de lot 1.

METZ

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

L'entreprise Metz est située à Zell am Harmersbach, en Allemagne, et a été fondée par Wolfgang Metz. Son fils Daniel est entré dans l'entreprise en 2009. L'ingénieur industriel diplômé est aujourd'hui directeur général et entend maintenir la spécialisation de Metz dans les outils de fraisage. Environ 70 % des commandes concernent le réaffûtage, le reste étant constitué d'outils spéciaux. Les plus petits outils ont un diamètre de trois millimètres, les plus grands de 32 millimètres. Le travail est effectué en une seule équipe. La nuit, la production d'outils spéciaux se fait de manière autonome.

EN SAVOIR PLUS SUR METZ

Le puissant système de commande FANUC donne à Metz un avantage concurrentiel

Le réaffûtage des outils de fraisage et la production d'outils spéciaux sont l'affaire de Metz Metal Cutting Tools. Cette petite entreprise flexible met l'accent sur la qualité - dans l'intérêt de ses clients.

Cependant, cela ne s'applique qu'à l'étendue de la gamme de produits. Metz considère que la force de l'entreprise réside dans le fait que "nous livrons rapidement, de manière flexible et avec une qualité élevée"

En fonction de l'outil et des exigences du client, les tolérances obtenues se situent dans une fourchette allant jusqu'à ± 1/100 mm. Ceci n'est pas toujours basé sur la précision requise pour le processus de coupe, mais sur le processus, la fiabilité résultant de l'utilisation d'outils précis.

Les tolérances peuvent varier en fonction de l'outil et des exigences du client.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.
Devis de témoignages

Daniel Metz

Directeur général

 

À Metz, six machines ISOG 20+ équipées de la CNC FANUC et du logiciel du spécialiste suisse MTS AG sont en service. La technologie de FANUC a convaincu Metz grâce à des cycles de contrôle de position courts et à la haute résolution du système de contrôle. Les qualités qu'un opérateur peut optimiser par son expérience dans le domaine bidimensionnel ne peuvent être atteintes en fonctionnement simultané sur 5 axes, comme dans l'affûtage d'outils, que par un système de commande performant.

Comme l'équipement de la machine et l'interface utilisateur sont uniformes, chaque employé peut travailler sur n'importe quelle machine, ce qui garantit des temps d'installation courts et maintient les coûts de formation à un niveau bas.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

La surveillance des collisions est ici essentielle.

machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

 

Daniel Metz est plutôt réservé lorsqu'il s'agit d'"Industrie 4.0" - et pourtant, il a déjà réalisé quelques points élémentaires. La flexibilité de l'entreprise dans la production jusqu'à la taille de lot 1 résulte non seulement d'un parc de machines uniforme, mais aussi de la mise en réseau de l'ensemble des opérations.

En outre, un grand moniteur affiche toutes les données de commande actuelles dans l'atelier : Quelles sont les commandes prioritaires ? La commande respecte-t-elle le calendrier ? Quels sont les éléments qui manquent encore pour compléter une commande ? Quel est le délai d'exécution par commande ? Daniel Metz a simplement écrit une appli pour le système basé sur le web qui visualise les données de production à partir d'une base de données centrale.

Metz : "Nous voulons que nos processus soient aussi légers que possible. C'est là que nous restons minces. Et nous restons flexibles à cet égard.

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.