Image of simulation software for Palletising Robots.

Paletleme

Paletleme işleminizi otomatikleştirerek, operasyonlarınızın hem güvenliğini hem de verimliliğini artırabilirsiniz. Geniş seçenek yelpazesinden, çeşitli boyutlar, yük kapasiteleri, döngü süreleri ve hassasiyet ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulabilir ve ürünlerinizin en üst düzeyde özenle taşınmasını sağlayabilirsiniz.

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

FANUC Robot, Un Fabrikasında Paletleme Kapasitesini Artırıyor

Ağır kaldırma işlemlerinde yükü üstlenmek, endüstriyel robotların klasik uygulama alanlarından biridir. Ancak, kaldırma görevlerinde robotların kullanılması, çalışanlara fiziksel rahatlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda alanın sınırlı olduğu durumlarda bile verimi artırma potansiyeline sahiptir. Un üreticisi Lindmühle, FANUC simülasyon yazılımının mevcut çalışma alanı için en uygun robotu belirlediği bir örnek teşkil etmektedir.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

FANUC Robotları Swissmint'te Madeni Para Üretimini Otomatikleştiriyor

Tek tek madeni paraların basımından paletlere yerleştirilmiş bitmiş kutulara kadar tüm basım sürecini otomatikleştirmek kolay bir iş değildir. Ancak bu, İsviçre Federal Darphanesi Swissmint'in karşı karşıya olduğu görevdi. Bu karmaşık konsepti gerçeğe dönüştürmek için Swissmint, FANUC'un yüksek performanslı robotlarını, parçaların alınması ve yerleştirilmesi, kutuların montajı ve paletleme gibi görevlerde kullanıyor.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Üç FANUC Robot, Inoverde'de Paketleme Verimliliğini Artırıyor

Hızlı hareket eden taze gıda dağıtım tesislerinde, talebe ayak uydurmak için otomatik paketleme işlemleri yoluyla verimlilik çok önemlidir. Bu yaklaşımın bir yan ürünü olarak, robot kullanıcıları çalışanların fiziksel yükünün azalması, meyve ve sebze gibi hassas ürünlerin daha nazik bir şekilde taşınması ve daha tekdüze ve tekrarlanabilir bir süreçten de faydalanmaktadır. Tüm bu katma değerden faydalanan en yeni fabrikalar arasında, büyük gıda distribütörü Inoverde'nin İsviçre'nin Bätterkinden kentindeki tesisi bulunmaktadır. Burada havuç doldurma, paketleme ve paletleme işlemleri, üç FANUC endüstriyel robotun kullanıma girmesiyle fayda sağlamaktadır.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

FANUC Robot, Gıda Fabrikasında Ambalajlama Sorununu Ortadan Kaldırıyor

Bir darboğaz sürecine iyileştirmeler uygulandığında, genellikle fabrikanın başka bir yerinde yeni bir darboğaz ortaya çıkar. Geçmişte bu durum daha fazla işçi istihdamını gerektirirken, günümüzde otomasyon, darboğazlar için endüstrinin başvurduğu çözüm haline gelmiştir. Robotların sağlayabileceği faydaların tümünü bilen, salata sosu üretiminin lider firması Brunos'a sormanız yeterlidir.

Diğer Uygulamalar için Çözümlerimiz

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

FANUC'un Farklı Uygulamalara Yönelik Çözümleriyle Verimliliği, Hassasiyeti ve Üretkenliği Artırın

Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.