FANUC, plastik işlerinizi daha verimli hale getirmenize yardımcı olacak çok çeşitli otomasyon çözümleri sunar. Enjeksiyon, işleme, makine bakımı, parça taşıma veya paletleme gibi süreçler ne olursa olsun, FANUC size ROBOSHOT plastik enjeksiyon makinesi veya plastik işleme merkezi gibi bağımsız makinelerden robotlar ve gelişmiş Power Motion kontrolü ile donatılmış özel üretim hücrelerine kadar her şeyi sağlayabilir. Seçiminiz ne olursa olsun, çözümünüz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, her FANUC kurulumunun merkezinde dünyanın en güvenilir CNC'si yer alır. FANUC'un ürettiği her şey için ortak bir platform sağlayan bu sistem, gelişmiş FANUC işleme ve robotik çözümleriyle birleştirildiğinde, üretkenliğinizi artırmanın, verimliliğinizi iyileştirmenin ve döngü sürelerinizi kısaltmanın anahtarıdır.
Malzeme Kaldırma
Boyama ve Kaplama
Hat Sonu Otomasyonu
Enjeksiyon
Tel Erozyon
Toplama ve Yerleştirme
Montaj
Toplama, yerleştirme ve ayırma görevlerini otomatikleştirmek, üretim süreçlerini optimize eder ve esnekliği artırarak plastik üreticilerinin rekabet gücünü korumasını sağlar. FANUC'un hat izleme ve toplama görevleri için akıllı görsel tanıma ve sensör sistemleri, plastik üretiminde taşıma işlemlerini önemli ölçüde iyileştirir.
FANUC'un geniş Robot ve Cobot yelpazesi, montaj hızını, doğruluğunu ve genel üretim verimliliğini artıran hassas ve güvenilir otomasyon sağlar.
Gelişmiş Kuvvet Sensörleri ile donatılmış FANUC robotları, plastik malzeme çıkarma uygulamalarında mükemmeldir. Kuvvet Sensörleri, manuel müdahaleyi en aza indirerek ve israfı azaltarak, yüksek kaliteli yüzeyler ve tutarlı sonuçlar sağlayan hassas çapak alma ve parlatma sağlar.
FANUC boya robotları, çok çeşitli boyama, toz/sıvı kaplama ve fiberglas takviyeli plastik (FRP Chop/Gel) uygulamaları için uygundur. Çalışanları zararlı kimyasallara maruz bırakabilecek görevleri otomatikleştirerek operasyonları hızlandırmak ve çalışanların güvenliğini sağlamak için sektörün en geniş boya robotu yelpazesine sahibiz.
Etiketleme, paketleme ve paletleme gibi hat sonu süreçlerini yüksek hızlı ve uyarlanabilir FANUC robotlarla otomatikleştirmek, plastik üretiminin son aşamalarında genel verimliliği ve tutarlılığı artırır.
FANUC, ROBOSHOT makinelerinde de aynı son teknoloji CNC teknolojisini kullanarak rakipsiz bir elektrikli enjeksiyon çözümü sunar. Sonuçlar, büyük çok yönlülük, en yüksek hareket hassasiyeti ve daha büyük miktarlarda tutarlı yüksek kaliteli parçalar üretmek için son derece kısa döngü süreleridir.
Kusursuz yüzeyler ve inanılmaz parça hassasiyeti sağlayan geniş seçenek yelpazesiyle ROBOCUT, plastik endüstrisi için mükemmel bir çok yönlü makine olarak öne çıkıyor. FANUC'un tel erozyon, kalıplar gibi takımlarda son derece yüksek hassasiyet gösterir. Makinenin inanılmaz tekrarlanabilirlik seviyeleri, aynı yüksek standartların tutarlı bir şekilde elde edilmesini garanti eder.
Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.
Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.
Piyasada çok sayıda plastik enjeksiyon makinesi bulunmaktadır, ancak çoğu modern üretici esneklik, enerji verimliliği ve performansa dayalı temel özellikler arar. Sonuç olarak, hızlı takım değişimi ve tamamen elektrikli düşük enerji tüketimi potansiyeline sahip yüksek performanslı FANUC ROBOSHOT, rekabet gücünü artırmak ve pazar payını büyütmek isteyen tüm plastik ürün üreticileri için kanıtlanmış bir seçimdir. Bu konuda referans verebilecek şirketlerden biri Macaristan merkezli Viskiplast'tır.
Üreticiler her yerde kalifiye işgücü sıkıntısı çektiği için ve kendini mükemmelliğe adamış bir şirket olarak Kunstoff-Packungen sürekli olarak otomasyon seviyesini iyileştirmenin yollarını aramaktadır.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.