VIGAP

Ultrasonik Hassasiyetle Pasta Kesimi

Üretimdeki darboğazlar genellikle zaman alan manuel hassasiyet faaliyetlerinden kaynaklanır. Bu gibi durumlarda, yenilikçi ancak basit bir otomasyon adımı üretim hacmini katlayabilir.
Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Gıda endüstrisi gibi süreç mükemmelliğini sağlamanın gerekli olduğu son derece rekabetçi bir ortamda Vigap, kek kesimindeki darboğazı çözerek üretkenliği artırmak istedi.

Çözüm

Vigap, daha önce elle yapılan kesim işlemini, ultrasonik bıçak kullanan bir FANUC robotu ile daha az alanda otomatikleştirerek üretime mükemmellik ve hız getirdi. 

Sonuç

Vigap daha önce günde 300 kek kesirken, bugün Demur tarafından geliştirilen robot hücresi sayesinde Vigap günde 2.000 kek kesebiliyor. Bu tekrarlayan görevden sorumlu olan personel artık araştırma ve geliştirme fonksiyonlarında istihdam edilmektedir.

VIGAP

FIT success story featuring cake cutting with a FANUC LR Mate 200iD in a compact cell.

Messina eyaletindeki Alì Terme'de bulunan Vigap, Sicilya'nın önde gelen fırıncılık şirketlerinden biridir. Vigap, 1975 yılından bu yana Ho.Re.Ca sektörü ve barlar için geleneksel tariflere göre ve uygulanan kalite standartlarına uygun olarak tatlı ve tuzlu dondurulmuş unlu mamuller üretmektedir.

VIGAP HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Verimliliği %650 artırmak

Vigap bir aile işletmesidir; ikinci neslin vizyonu kaynakları optimize ederken yüksek kalite seviyesini korumaktır. "Daha istikrarlı olmak ve gelecekteki projelerimizi göz önünde bulundurarak üretim kapasitemizi artırmak için bazı üretim aşamalarını otomatikleştirmeyi seçtik. Süreçlerimizi daha verimli hale getirme fırsatını kaçırmak istemedik" diyor Üretim Müdürü Massimiliano Pistone.

Vigap, keklerin temiz ve hassas bir şekilde kesilmesini sağlayan ultrasonik bıçakla donatılmış bir robotu üretime dahil ederek pişmiş kekleri kesme sürecini otomatikleştirmeyi seçti.

"Artık teknoloji sayesinde daha verimli, daha hassas ve temiz bir ürün kesimini garanti edebiliyor ve üretim kapasitemizde somut bir artıştan yararlanabiliyoruz," diye açıklıyor Pistone.

Testimonial image related to the success story VIGAP
Referans alıntısı

Carlo Depu

Demur Genel Müdürü

Savoca (ME) merkezli endüstri̇yel robotik sistemler konusunda uzmanlaşmış bir sistem entegratörü olan Demur'un genel müdürü Carlo Depu'nun açıkladığı gibi, kek üretim zincirindeki darboğaz keklerin kesilmesiydi. Bu işlem, günde 300 kek kesebilen manuel bir makine yardımıyla gerçekleştiriliyordu. Demur, makineyi eklemli bir FANUC LR Mate robot ve ultrasonik bir bıçaktan oluşan bir hücre ile değiştirdi. Vigap artık günde 2.000 kek kesebiliyor (+e0).

Daha önce keklerin kesilmesinden sorumlu olan personel, araştırma ve geliştirme departmanına kaydırıldı.

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.

Kesim yaparken robot, nesneyi tanıyabilen ve ağırlık merkezini hesaplayabilen bir makine görüş sistemi tarafından yönlendirilir. Bu da makineyi operasyonlarında çok yönlü ve esnek kılıyor.

Kesim, titanyum bıçağı 20 kHz'de titreştiren ultrasonik teknoloji kullanılarak yapılır. Bu sayede kesim hassas, temiz, hızlıdır ve temizlik ve hijyen gerekliliklerini karşıladığı için bıçak üzerinde hiçbir gıda kalıntısı kalmaz. "FANUC robotunu ve her şeyden önce FANUC ekibini seçtim çünkü bu ekip, ekonomik ve organizasyonel olarak sağlam bir bağlamda eklemli çözümler gerektiren karmaşık uygulamaların geliştirilmesi için üst düzey teknolojik çözümler hakkında konuşmanın mümkün olduğu son derece yetkin insanlardan oluşuyor" diyerek Depu sözlerini tamamladı.

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.