WU Mechanische Werkstätte GmbH

FANUC Robot Hücresinin Başarısı Yeni Gelir Kaynağı Oluşturdu

Çoğu sözleşmeli imalat şirketi, verimlilik, üretkenlik ve güvenilirlikte bir üst seviyeye ulaşmak için neyi göz önünde bulundurur? Cevap elbette otomasyondur. Bu nedenle Almanya merkezli WU Mechanische Werkstätte GmbH, kendi takım tezgahlarından birini yüklemek ve boşaltmak için FANUC endüstriyel robotlu bir otomasyon hücresi kurdu. İki yıl sonra, bir ziyaretçi bu konsepti o kadar beğendi ki WU'dan kendisi için de bir tane yapmasını istedi. Bu, FANUC'un yüksek performanslı endüstriyel robotlarını içeren otomasyon hücrelerinin tasarımı ve yapımına dayalı ek bir gelir akışının başlangıcı oldu.
Video WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL. English subtitles.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Takım tezgahlarının otomasyonu, üreticilere kullanım, ikincil işlemler, işgücü kaynakları ve verimlilik açısından belirgin avantajlar sağlar. Bir makine boşta kaldığında veya makineyi destekleyecek bir operatör bulunmadığında, verimlilik ve kâr kaybı yaşanır. Robot tabanlı bir makine besleme çözümünün görevi, işlem verimini ve güvenilirliğini artırmaktır. Yüksek performanslı bir takım tezgahıyla eşleştirildiğinde, hızlı çevrim sürelerine ve tam işlem tekrarlanabilirliğine erişim imkanı sunar.

Çözüm

Uygun bir otomasyon ortağı için pazar araştırması yapan WU Mechanische Werkstätte GmbH, FANUC ile karşılaştırılabilecek hiçbir tedarikçi bulamadı. Bu, 2010 yılında gerçekleşti. Bugün, iki şirket, küçük otomasyon hücreleri için tamamen kapalı bir endüstriyel robot olan FANUC LR-10𝑖A/10 gibi endüstriyel robotları temel alan eksiksiz otomasyon çözümleri birlikte üretmektedir. Şirket şu anda, özellikle FANUC ROBODRILL CNC işleme merkezleri için WU Robodrill RZ-1/10 gibi sistemler sunmaktadır. WU'da, kendi sözleşmeli işleme operasyonlarının bir parçası olarak iki ROBODRILL makinesi günlük olarak çalışmaktadır.

Sonuç

FANUC robotları ile WU tarafından üretilen otomasyon hücreleri, kompakt bir çalışma alanında verimliliği ve üretimi artırırken esneklik gibi önemli avantajlar sunmaktadır. Tesislerinde bulunan iki otomatik FANUC ROBODRILL işleme merkezi ile ilgili olarak WU, makine dinamiklerinin bazı döngü sürelerinde %30 tasarruf sağladığını belirtiyor. Ayrıca ROBODRILL makineleri, bileşen başına son derece rekabetçi bir maliyet sağlayarak, basit parça işlemenin bile Almanya içinde kalmasını destekliyor.

WU Mechanische Werkstätte GmbH Hakkında

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

1993 yılındaki kuruluşundan bu yana, CNC işleme (frezeleme, delme, tornalama) alanındaki endüstri bilgisi ve uzmanlığının birleşimi, Almanya merkezli WU GmbH'de dikkate değer bir başarıya imza atmıştır. Bechhofen yakınlarındaki Waizendorf'da bulunan, ISO9001 sertifikalı son teknoloji üretim tesisinde 25 çalışan ve çok çeşitli gelişmiş CNC takım tezgahları bulunmaktadır. Metal ve plastik bileşenlerin fason işlenmesinin yanı sıra, WU, otomasyon sistemleri tasarlayan, üreten ve programlayan bir Makine Mühendisliği Bölümü de işletmektedir.

WU Mechanische Werkstätte GmbH HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Otomatik işleme, sözleşmelerin yurt dışına taşınmasını önler

CNC frezeleme alanında temel yetkinliğe sahip olan WU Mechanische Werkstätte GmbH, müşterilerinin gereksinimlerine göre hassas parçalar üretmektedir.

“İki iş alanımız var: klasik fason imalat ve makine mühendisliği,” diye açıklıyor Genel Müdür Tobias Unger. “İkincisi, CNC makinelerinin otomatik yükleme ve boşaltma işlemleri için robot sistemleri üretmektedir. Birkaç yıldır FANUC ile işbirliği içinde, FANUC LR-10𝑖A/10 tam kapalı endüstriyel robotu içeren WU Robodrill RZ-1/10 küçük otomasyon hücresi gibi komple çözümler de üretiyoruz.”

Otomasyon teknolojisine çeşitlilik katma fikri, WU'ya 2010 yılında, şirketin kendi işleme hizmetlerini geliştirmek istemesi nedeniyle ortaya çıktı.

“Piyasada uygun bir robot ortağı araştırdıktan sonra, FANUC ile karşılaştırılabilir bir tedarikçi bulamadık,” diyor Unger. “Ardından, makinelerimizden birini yüklemek/boşaltmak için kendi otomasyon hücresini kurduk. İki yıl sonra, bir ziyaretçi konsepti çok beğendiğini ve kendisi de bir tane istediğini söyledi.”

WU'nun otomasyon sistemlerinin sağladığı en önemli avantajlar arasında, FANUC tarafından tasarlanan ve üretilen endüstriyel robotların temel özelliği olan esneklik yer alıyor.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

“Örneğin WU Robodrill RZ-1/10 ile kullanıcılar, otomatik iş parçası taşıma [parçaları doğrudan mengeneye yerleştirme] ve otomatik palet taşıma ve takım taşıma gibi avantajlardan yararlanabilir.”

Unger'e göre, FANUC ROBODRILL CNC işleme merkezi (WU Robodrill RZ-1/10 için tasarlanmıştır) Almanya'da çok küçümsenen bir makinedir.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.

Makinelerin otomatik ve insansız çalışması, WU'nun yurtdışında düşük maliyetli ekonomilerde faaliyet gösteren rakiplerinin bile önünde olmasını sağlıyor.

Unger, “Çok zorlu bir fiyat segmentinde çalışıyoruz ve rekabet gücümüzü korumak için otomatik FANUC ROBODRILL işleme merkezleri gibi teknolojilere güveniyoruz” diyor. “Bu sayede, normalde yurtdışına taşınacak birçok basit parça Almanya'da kalıyor.”

Unger sözlerine şöyle devam ediyor: “FANUC'u seçmek kesinlikle doğru bir karardı. 15 yıldır hiç servis çağrısı yapmadık! FANUC makinelerinin, robotlarının ve yazılımlarının güvenilirliği olağanüstü. Ayrıca FANUC'un ömür boyu ürün desteğinden de yararlanıyoruz, bu sayede geleceğe her zaman tam bir güven ve huzurla bakabiliyoruz.”

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
Referans alıntısı

Tobias Unger

WU GmbH'de Genel Müdür

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.