Deplast

FANUC Makineleri, Enjeksiyon Sektöründe Üstün Performans Gösteriyor

Plastik endüstrisi, sürdürülebilirliğini artırma baskısı altındadır. Bu noktada, FANUC ROBOSHOT tamamen elektrikli enjeksiyon makineleri, plastik ürün OEM'leri ve fason atölyeleri için enerji tüketimini azaltmak, faturaları düşürmek ve karbon ayak izini en aza indirmek için giderek daha popüler ve proaktif bir yol olarak kendini kanıtlamaktadır.
Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Önde gelen enjeksiyon uzmanı Deplast, Macaristan'daki giderek otomatikleşen fabrikasının kapasitesini artırırken, aynı zamanda ISO14001 sertifikalı üretim faaliyetlerinin çevresel özelliklerini de geliştirmek istiyordu.

Çözüm

Deplast, 2017 yılından bu yana FANUC'un yüksek performanslı, tamamen elektrikli beş adet ROBOSHOT enjeksiyon makinesini kurdu. Bu makineler, benzer hidrolik enjeksiyon makinelerine kıyasla %70'e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Tesislerdeki ROBOSHOT makineleri şunlardır: 𝛼-S50𝑖A (iki), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A ve 𝛼-S220𝑖A modelleridir.

Sonuç

Deplast'ın kendi ölçüm ve analizleri, FANUC'un tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerinin, şirketin hidrolik modellerinden çok daha enerji verimli olduğunu kanıtlamıştır. Bugün, beş ROBOSHOT makinesi, bu ilerici imalat şirketinin, ertesi gün teslimat için son dakika siparişleri de dahil olmak üzere, müşterilerinin artan taleplerini karşılamasına yardımcı olmaktadır.

Deplast

Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

Macaristan'ın Budapeşte kentinin yaklaşık 50 km batısında, Tatabánya'da bulunan Deplast, mühendislik plastiklerinin enjeksiyon alanında 30 yıllık deneyime sahiptir. Şirketin üretiminin yaklaşık %60'ı fason üretimden, %40'ı ise kendi gıda endüstrisi ve ev plastik ürünleri yelpazesinden oluşmaktadır. Deplast'ın şu anda tesislerinde 11 enjeksiyon makinesi bulunmaktadır ve bunların beşi FANUC ROBOSHOT modelidir. Şirket, bugün 35 ila 220 ton arasında sıkıştırma kuvvetleri ve 0,5 ila 330 gram arasında enjeksiyon ağırlıkları ile çalışabilmektedir. Uzun yıllar boyunca oluşturduğu güçlü iletişim ağı sayesinde Deplast, tasarımdan uygulamaya kadar kapsamlı bir hizmet sunmaktadır.

Deplast HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

ROBOSHOT Makineleri, Kalıplama Uzmanında Geleceği Şekillendirmeye Yardımcı Oluyor

Deneyimli ve saygın bir enjeksiyon kalıplı plastik parça tedarikçisi olan Deplast, MSZ EN ISO 9001:2009 ve MSZ EN ISO 14001:2005 sertifikalarına sahiptir ve çevreye duyarlı bir yaklaşıma dayalı yüksek kaliteli, hızlı ve esnek bir hizmet sunmaktadır. Şirketin enjeksiyon makinesi seçimi de bu stratejiyi yansıtmaktadır.

Deplast'ın İcra Direktörü Dettre Kadosa, “Enjeksiyon teknolojilerini seçerken her zaman sürdürülebilirliğe ve enerji verimliliğine büyük önem veriyoruz” diyor.

Bugün, Deplast'ın tesislerinde bulunan 11 enjeksiyon makinesinin giderek artan bir kısmı (beş adet) FANUC'un tamamen elektrikli ROBOSHOT modelleridir. Beş makinenin tamamı 2017 yılından bu yana tesise teslim edilmiş olup, üretim istikrarı ve geleceğe dönük enjeksiyon imkanı sunmaktadır. Şirket, ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖A (iki adet), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A ve 𝛼-S220𝑖A modellerine sahiptir.

Tamamen elektrikli eksenleri ile ROBOSHOT makineleri, akıllı enerji geri kazanımı ve üstün FANUC servo teknolojisi sayesinde, benzer elektrikli makinelere göre %10-15 daha az enerji ve benzer hidrolik makinelere göre %70'e kadar daha az enerji tüketir.

FANUC ROBOSHOT success story - Dettre Kadosa testimonial
Referans alıntısı

Dettre Kadosa

Deplast Genel Müdürü

“Ayrıca, bence, daha uzun bir süre, örneğin 15 yıl düşünüldüğünde, verimlilik artışları katlanarak artıyor. FANUC'un en büyük avantajlarından biri, elektrikli enjeksiyon makineleri ve ilgili bileşen parçalarının üretiminde onlarca yıllık deneyime sahip olmasıdır. Üretimlerini dış tedarikçilere yaptırmadıkları için, tamamen elektrikli makinelerde büyük bir uzmanlık birikimi kazanmışlardır. Ayrıca, FANUC'un proaktif tutumu, her zaman bize her türlü yardımı sunmaya hazır oldukları anlamına geliyor.”

Nispeten küçük bir şirket olan Deplast, büyüklüğünü bir avantaj olarak görüyor ve bu sayede son dakika siparişlerine hızlı bir şekilde yanıt verebiliyor. Deplast, bu gibi durumlarda, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş üretim sistemi ve iki vardiya çalışması sayesinde müşterilerin parçaları her zaman ertesi gün teslim aldığını belirtiyor. Bu yapı, şirketin çalışan sayısı değişmeden satış gelirlerinin sürekli olarak artmasını da sağlıyor.

“FANUC ile ilişkilerimizin gelecekte de iyi olmasını umuyorum ve gelecekteki otomasyon projelerinde de birlikte çalışacağımızdan eminim,” diye ekliyor.

Deplast currently has 11 injection moulding machines on site, five of which are now FANUC ROBOSHOT models. All five have arrived since 2017, offering production stability and future-proof injection moulding moving forward. The company has FANUC ROBOSHOT α-S50iA (two), α-S100iA, α-S150iA and α-S220iA models at its disposal.

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.