Wiesheu

FANUC Mağaza İçi Fırınların Sıcaklığını Gideriyor

FANUC cobot tabanlı sistem ile mağaza içi fırınlar, güvenli ve güvenilir bir şekilde üretkenliklerini artırabilir. Otomatik sistem, tekrarlayan ürün işleme uygulamalarında üretkenliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için etkili bir yol sağlar.
Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Mağaza içi fırınlar tüm dünyada popülerdir, ancak pişmiş ürünlerin bütünlüğünden veya çalışan güvenliğinden ödün vermeden üretkenliği bir sonraki seviyeye taşımak nasıl mümkün olabilir?

Çözüm

FANUC CRX serisi işbirlikçi robot (cobot), FANUC 3D görüntüleme sistemi ve eklemeli imalatla üretilmiş tutucularla uyumlu bir şekilde çalışarak mağaza içi fırıncılık işlemlerinin otomasyonuna yardımcı olur. Sistem entegratörü ASA Automation, FANUC ve 3D baskı uzmanı LMD ile işbirliği yaparak, fırınlar ve ilgili mağaza içi fırıncılık çözümlerinde pazar lideri olan WIESHEU için bir çözüm geliştirdi.

Sonuç

FANUC cobot tabanlı sistem ile mağaza içi fırınlar, üretkenliklerini güvenli ve güvenilir bir şekilde artırabilir. Buna bir örnek olarak, sistemin bir kasadan rastgele konumlanmış bagetleri alıp bunları fırın tepsilerine düzgün ve eşit bir şekilde yerleştirmesi verilebilir. Pişirme işleminden sonra cobot, bagetleri satın alınmaya hazır hale getirmek için müşteriye sunulan raflara aktarır.

Wiesheu

Test Description

Sistem entegratörü ASA Automation'a başvuran proje ekibi, FANUC ve eklemeli üretim uzmanı LMD'nin (tutucu için) desteğini alarak şekillendi. Almanya'nın Stuttgart kentinin yaklaşık 30 km kuzeyinde, Grossbottwar'da bulunan WIESHEU GmbH, 50 yıl önce fırın üretimine başladı. 1990'ların sonlarından bu yana, şirket kompakt boyutlarda yüksek kaliteli unlu mamuller üreten yenilikçi mağaza içi fırınların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşarak bu segmentte pazar lideri haline geldi.

WIESHEU HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

WIESHEU Çözümlerinin Kalbinde İnovasyon Var

Son yıllarda şirket, rekabet avantajı sağlamakla kalmayıp, daha yüksek verimlilik arayan müşterilere önemli bir değer katan daha fazla otomasyon gündemini zorluyor.


WIESHEU Ürün Yönetimi'nden Maike Strecker, “Fırına ürün tepsilerini otomatik olarak yükleyen ve boşaltan TrayMotion sistemimizle pişirme sürecinin kısmi otomasyonunu zaten gerçekleştirmiştik” diye açıklıyor. “Bir sonraki adımın, önceki ve sonraki süreçleri otomatikleştirmek olacağı açıktı: fırın tepsilerini yüklemek, yüklü tepsileri TrayMotion yükleme sistemine taşımak ve pişmiş ürünleri satın almaya hazır olarak müşteri raflarına aktarmak.”


Sistem entegratörü ASA Automation'a başvuran proje ekibi, FANUC ve eklemeli üretim uzmanı LMD'nin (tutucular için) desteğini aldı ve proje şekillendi.

Test Description

ASA Automation GmbH Satış ve Mühendislik Departmanı'ndan Wolfram Lange şöyle diyor: “CRX Cobot serisinin kullanıcı arayüzünün çok kolay olması nedeniyle FANUC'u kullanacağımız belliydi. Başlangıçta, fırıncılık sektöründe robotların karmaşık olduğu düşüncesinden dolayı robotlarla çalışmaya karşı bir isteksizlik vardı, ancak FANUC bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak için çok çaba sarf etti.”

FANUC CRX cobotları, sektörün zorlu gereksinimlerini karşıladıkları için fırıncılık uygulamaları için idealdir. Bu durumda, 10 kg yük kapasitesine sahip CRX-10𝑖A/L 6 eksenli cobot, koruyucu bariyerler olmadan insan çalışanlarla yakın işbirliği içinde çalışır. Akıllı FANUC 𝑖RVision sistemi ve 3DV/600 3D görüntü sensörü, CRX cobot'un bir kasada rastgele yerleştirilmiş unlu mamulleri algılamasını ve almasını sağlar. Sistem, bilgileri dijital olarak cobot kontrolüne iletir. Ürüne özel, 3D baskılı bir tutucu kullanarak cobot, ürünleri dikkatlice alır ve eşit pişirmeyi sağlamak için her bir ürünü uygun aralıklarla doğru sayıda tepsiye yerleştirir. Tutucu, mağaza içi fırınlar için hayati öneme sahip olan ürün bütünlüğünü bozmadan her bir pişmiş ürünü nazikçe ama güvenli bir şekilde tutar. Otomatik değiştirme tutucu sistemi, farklı ürünlere uyum sağlamak için sistem esnekliğini artırır.

Otomatik sistem, tekrarlayan ürün taşıma uygulamalarında verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için etkili bir yol sağlar.

ASA Automation GmbH Satış ve Mühendislikten Wolfram Lange, “Burada, cobotları yardımcı bir el olarak gördüğümüz, fırınlanmış ürünlerin taşınması için otomatik bir çözüme sahibiz. CRX, bu tür uygulamalar, özellikle fırınlar için idealdir” diyor.

FANUC CRX serisi cobotlardan yararlanarak, fırın işçisi ve makine arasındaki uyumlu etkileşim ortaya çıkıyor. Herhangi bir koruyucu cihaz veya çalışanlar için tehlike olmadan (ISO 10218-1 güvenlik standartlarına uygun olarak), insan ve cobot “el ele” çalışıyor.

Test Description
Referans alıntısı

Maike Strecker

Ürün Yönetimi, Wiesheu

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.