ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
Massimizzare la flessibilità e l’affidabilità della lavorazione con FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK utilizza una cella di lavorazione automatizzata FANUC ROBODRILL Plus-K per produrre in modo economico componenti complessi e di alta precisione per il settore energetico, a partire da lotti di anche un solo pezzo. Grazie alla combinazione di un centro di lavorazione CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus con movimentazione integrata di utensili e pezzi tramite un robot FANUC LR Mate 200𝑖D, la soluzione consente una produzione flessibile e senza operatore, con cambi rapidi e tempi di fermo minimi.
Condividi
Produzione economica a partire da un singolo lotto con FANUC ROBODRILL.
FANUC LR Mate 200𝑖D automatizza la movimentazione di utensili e pezzi.
Robot FANUC completamente integrato nel sistema di controllo FANUC Serie 31𝑖 - Modello B5 Plus.
L'affidabilità di FANUC contribuisce a ridurre al minimo i tempi di fermo nella produzione in cui la sicurezza è fondamentale.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di studio
Applicazioni
Settori industriali
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
Massimizzare la flessibilità e l’affidabilità della lavorazione con FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK utilizza una cella di lavorazione automatizzata FANUC ROBODRILL Plus-K per produrre in modo economico componenti complessi e di alta precisione per il settore energetico, a partire da lotti di anche un solo pezzo. Grazie alla combinazione di un centro di lavorazione CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus con movimentazione integrata di utensili e pezzi tramite un robot FANUC LR Mate 200𝑖D, la soluzione consente una produzione flessibile e senza operatore, con cambi rapidi e tempi di fermo minimi.
Casi di studio FANUC
Scoprite la nostra gamma completa di soluzioni di automazione industriale, illustrate attraverso casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo produttivo.
Foratura e maschiatura ad alta velocità
La foratura e la maschiatura ad alta velocità sono processi essenziali nell'industria manifatturiera ed edile. Queste tecniche prevedono l'esecuzione di fori e la creazione di filettature in modo rapido ed efficiente, consentendo una maggiore produttività e precisione in varie applicazioni. Utilizzando la foratura e la maschiatura ad alta velocità, le aziende possono snellire le loro operazioni e ottenere tempi di esecuzione più rapidi senza sacrificare la qualità.
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Elettronica
Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.