Industria aerospaziale
Soluzioni di automazione avanzate per l'industria aerospaziale
Nel settore aerospaziale, altamente richiesto, la precisione e l'efficienza dei costi sono fondamentali. Riconoscendo la necessità critica di sicurezza e il ruolo centrale della gestione dei costi, FANUC è all'avanguardia nella fornitura di soluzioni innovative di automazione di fabbrica. La nostra vasta gamma comprende CNC ad alta precisione per complesse operazioni su più assi, versatili centri di lavoro e avanzate macchine ad iniezione, tutte progettate per migliorare la precisione e ridurre i costi della produzione aerospaziale.
La tecnologia di automazione FANUC si integra perfettamente nella vostra linea di produzione, grazie a robot dotati di sistemi di visione e sensori avanzati in grado di eseguire operazioni altamente precise a velocità impressionanti. Che si tratti di metalli, plastiche o materiali compositi, la nostra sofisticata tecnologia Power Motion assicura un controllo preciso su tutti i processi produttivi. Automatizzando la tua produzione aerospaziale, FANUC contribuisce a snellire le operazioni, a ridurre i tempi di configurazione e a tagliare significativamente i costi, portando le tue capacità produttive verso un'efficienza e un'affidabilita' ottimali.
Vantaggi per il tuo settore
Macchine a 5 assi
Macchine ad alte prestazioni
Compensazione e misurazione
Funzionamento Intuitivo e Programmazione Semplice
Automazione Iniziale della Linea per la Produzione Aeronautica
Casi di successo FANUC nell'industria aerospaziale
High-Rate Composite Preform Automation Becomes a Reality
Loop Technology is using FANUC M-2000 series industrial robots to support the development of its FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Le macchine ROBOSHOT di FANUC semplificano le cose per SIMON
Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.
FANUC fornisce l'anello mancante alla ZPM
Quando ZPM ha voluto aumentare l'utilizzo di macchine e robot, supportare la strategia di produzione a integrazione verticale dell'azienda e mappare la produzione con maggiore precisione, si è rivolta a MT-LINK𝑖 di FANUC. Con questo software avanzato, produttori come ZPM possono supervisionare e gestire i dati da una a 2.000 macchine, robot e sistemi PLC.