Skip to main content
Test Description

Stampaggio a iniezione avanzato per l'industria aerospaziale

Ottimizza la produzione aerospaziale con l'esperienza avanzata di FANUC nello stampaggio a iniezione!

Precisione e coerenza

Le macchine ROBOSHOT di FANUC portano la precisione CNC all'avanguardia nel settore aerospaziale, garantendo pezzi di alta qualità e costanti a ogni ciclo. Il loro progetto ad alta efficienza energetica e le caratteristiche superiori di protezione dello stampo le rendono una scelta ottimale per la produzione di componenti aerospaziali leggeri e durevoli

3D rendering of aerospace line. 72 DPI
Note: There are 2 duplicate of this file. Both files are needed for the website. Do not delete!

Stampaggio a inserti

Sovrastampaggio

Etichettatura nello stampo

Stampaggio a iniezione di precisione

Stampaggio LSR

Stampaggio multimateriale

Stampaggio a Inserto

Lo stampaggio a iniezione permette l'integrazione di inserti metallici all'interno di componenti in plastica, migliorando la durata e la funzionalità. La tecnologia FANUC garantisce un posizionamento e un incollaggio precisi, producendo pezzi che resistono alle condizioni estreme delle applicazioni aerospaziali.

Sovrastampaggio

Il sovrastampaggio combina più materiali per creare componenti complessi e multifunzionali in un unico processo. Le capacità di sovrastampaggio di FANUC garantiscono un'adesione e un'integrità strutturale superiori, fondamentali per i componenti aerospaziali che richiedono prestazioni avanzate.

Etichettatura In-Mould (In-Mould Labelling)

L'etichettatura nello stampo (IML) integra l'etichettatura nel processo di stampaggio, ottenendo finiture durevoli e di alta qualità. Le soluzioni IML di FANUC offrono una produzione efficiente e senza interruzioni di componenti aerospaziali con un'etichettatura precisa e permanente, che garantisce una facile identificazione e tracciabilità.

Stampaggio a iniezione di precisione

Lo stampaggio a iniezione di precisione è fondamentale per la produzione di intricati componenti aerospaziali con tolleranze esatte. La tecnologia di stampaggio di precisione FANUC garantisce ripetibilità e precisione, assicurando che ogni pezzo soddisfi i più alti standard del settore aerospaziale.

Stampaggio LSR

Lo stampaggio di Liquid Silicone Rubber (LSR) è la soluzione ideale per la produzione di componenti flessibili e ad alte prestazioni destinati all’industria aerospaziale.
I sistemi di stampaggio LSR di FANUC garantiscono qualità e precisione costanti, fondamentali per parti che richiedono durata eccezionale e performance affidabili anche in condizioni estreme.

Stampaggio Multi-Materiale

La versatilità di ROBOSHOT si estende allo stampaggio multimateriale, consentendo la produzione di componenti automobilistici con materiali diversi in un unico stampo. Questa capacità è vantaggiosa per la creazione di pezzi ibridi con proprietà diverse, come la combinazione di materiali rigidi e flessibili.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'officina di stampaggio a iniezione dà forma al suo futuro con FANUC

Esistono numerose macchine ad iniezione per la plastica disponibili sul mercato, ma la maggior parte dei produttori moderni cerca un insieme di attributi chiave basati su flessibilità, efficienza energetica e prestazioni. Di conseguenza, l'efficientissimo FANUC ROBOSHOT, con il suo potenziale di cambio utensili rapido e il basso consumo energetico completamente elettrico, è una scelta comprovata per qualsiasi produttore di prodotti in plastica che voglia diventare più competitivo e guadagnare quote di mercato. Tra coloro che sono in grado di fornire una testimonianza c'è l'azienda ungherese Viskiplast.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Le macchine ROBOSHOT di FANUC semplificano le cose per SIMON

Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.

Le nostre soluzioni per altri settori

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluzioni di automazione di fabbrica per qualsiasi processo produttivo

Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarti a risolvere le tue sfide di automazione.