Skip to main content
Kunstoff-Packungen AG

Posizionamento dello stampaggio a iniezione di plastica nelle vaschette di imballaggio

Poiché i produttori di tutto il mondo devono far fronte alla carenza di manodopera qualificata e in quanto azienda votata all'eccellenza, Kunstoff-Packungen cerca continuamente di migliorare il proprio livello di automazione.
Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Questo lavoro di automazione richiedeva il posizionamento di bottiglie di plastica stampate a iniezione in vassoi con cavità individuali progettate per mantenere ogni parte separata dalle altre. Inoltre, il cliente desiderava che un foglio di schiuma venisse posizionato tra i vassoi mentre venivano stratificati l'uno sull'altro, per mantenere una separazione netta tra i pezzi in un vassoio e l'inferiore del vassoio superiore. Normalmente, questo lavoro viene svolto manualmente.

 

Soluzione

La soluzione fornita da Roth Technik, con sede in Svizzera, ha coinvolto due robot FANUC. Il primo era il robot a sei assi M-10𝑖D/10L con un carico utile di 10 kg e il secondo era un robot a quattro assi SR-6𝑖A con un carico utile di 6 kg.

 

Risultato

La soluzione ha permesso a Kunstoff-Packungen di gestire la linea di produzione in modo autonomo, con un funzionamento autonomo per almeno 8 ore a piena velocità, raggiungendo tempi di ciclo di 0,8 secondi. Grazie all'ingombro ridotto della soluzione, è stato possibile ottenere un significativo risparmio di spazio.

Kunstoff-Packungen AG

Kunstoff-Packungen ha una storia lunga e orgogliosa. Fondata nel 1894 a Kreuzlingen, in Svizzera, oggi è gestita dai proprietari con oltre 90 dipendenti e 72 macchine per la lavorazione della plastica. L'azienda si concentra sulla fornitura di soluzioni di confezionamento specifiche per i clienti. L'azienda produce contenitori in plastica a corpo cavo, bottiglie e tubi flessibili, con una gamma volumetrica da 5 a 1500 millilitri. I clienti di Kunstoff-Packungen appartengono principalmente all'industria farmaceutica, cosmetica, alimentare e chimico-tecnica. L'azienda rifornisce clienti in tutto il mondo ed è in grado di rispettare le specifiche della camera bianca di classe 7 ISO.

PER SAPERNE DI PIÙ SU KUNSTSTOFF PACKUNGEN
Building Kunststoff-Packungen AG

Robot FANUC presso Kunstoff-Packungen AG

A causa della scarsità di manodopera specializzata riscontrata dai produttori di tutto il mondo, Kunstoff-Packungen, in quanto azienda impegnata a raggiungere l'eccellenza, cerca costantemente di migliorare le proprie capacità di automazione.

"Il nostro cliente ci ha chiesto di posizionare le cavità dei pezzi separatamente nelle scatole e di fissarle con un foglio intermedio dopo ogni strato. Questa operazione viene normalmente eseguita a mano e noi ci siamo posti l'obiettivo di automatizzare questo compito. Per noi era importante essere in grado di coprire con il sistema sia stampi di piccole che di grandi dimensioni e abbiamo iniziato a cercare i fornitori più adatti".

FANUC SCARA SR-6iA handling cosmetic boxes.

Markus Roth, proprietario di Roth Technik GmbH, descrive la soluzione:

"Abbiamo implementato una soluzione di confezionamento ad alta velocità con due robot FANUC, che prendono in consegna le bottiglie dalla macchina di stampaggio a iniezione. Otteniamo un tempo di ciclo minimo dei pezzi fino a 0,8 secondi e i pezzi vengono depositati a cavità separate, il che rappresenta un vantaggio qualitativo molto importante per il cliente. Inoltre, i dati di produzione vengono memorizzati su un truciolo RFID, che li trasferisce automaticamente al sistema di etichettatura, in modo da ridurre al minimo il tasso di errore. Grazie all'uso di due robot FANUC, otteniamo la massima flessibilità, necessaria per i diversi tipi di prodotto e di processo".

Image related to the success story KUNSTSTOFF PACKUNGEN. FANUC Switzerland.
 
This automation job required placing plastic injection molded bottles into trays with cavities. The customer wanted a foam sheet to be placed in between the layers for extra protection.  The solution provided by Switzerland-based Roth Technik involved two FANUC robots. The first was the six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and the second was a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload.

Una delle caratteristiche utilizzate dagli ingegneri di Roth Technik per migliorare l'efficienza dell'automazione è stata una pinza a doppio uso. La pinza consente al robot di gestire più bottiglie di plastica alla volta e di posizionare il sottile foglio di schiuma secondo le necessità. Marcel Fetzer descrive la sua soddisfazione per i risultati ottenuti.

Image related to Kunstoff-Packungen case study.

La linea di imballaggio con i due robot ci permette di gestire la linea di produzione in modo autonomo. Il progetto è stato realizzato con successo da Roth Technik e FANUC, il che ci ha spinto a ordinare altri due sistemi in un'area diversa.

Testimonianze

Marcel Fetzer

Responsabile Tecnologia MB - KUnststoff-Packungen AG

Lasciati ispirare

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

La robotica nella produzione lattiero-casearia

Affronta compiti di pallettizzazione impegnativi è un gioco da ragazzi per i robot. Per le applicazioni complesse, uno sviluppo e un progetto ben studiati garantiscono l'efficienza e la competitività della produzione.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmetici Erkul

Il produttore di cosmetici vede la bellezza dell'automazione FANUC

Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.

FANUC Robot palletising of turf rolls
Servizi verdi

Il robot FANUC si dedica all'agricoltura

Il sollevamento di carichi pesanti e lo sforzo fisico sono ormai un lontano ricordo alla Green Services. Il sistema di pallettizzazione automatizzato con robot FANUC garantisce oggi un funzionamento sicuro e produttivo.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè

Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alfa Robotica

I robot FANUC aiutano un produttore di mascherine ad affrontare la sfida

Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.