SABO-DEMO

L'automazione è la migliore medicina in DEMO

Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.
Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
in English with English subtitles.

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

DEMO SA, un importante produttore di soluzioni farmaceutiche con sede in Grecia, voleva automatizzare il carico e lo scarico dei processi che prevedono la sterilizzazione su vassoio di contenitori e sacchetti di plastica. A causa delle estreme differenze nelle operazioni di movimentazione di vassoi, sacchetti e contenitori, l'azienda sapeva che sarebbe stata necessaria un'ampia varietà di dimensioni e tipi di robot.

Soluzione

DEMO SA si è rivolta al suo partner di lunga data per i progetti di automazione, SABO SA, fornitore leader di soluzioni industriali e specialista nella robotica delle linee di produzione. FANUC è un partner strategico di lunga data di SABO, che ha fornito robotici per molti progetti precedenti, anche a DEMO. Per l'ultima richiesta, FANUC ha fornito un totale di otto robot di quattro modelli diversi.

Risultato

L'implementazione di questo sistema automatizzato di grande successo significa che DEMO SA è ora in grado di gestire la produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza interruzioni. Inoltre, la produttivita' e' aumentata e i costi di produzione sono diminuiti, mentre il personale ha potuto beneficiare di un'interfaccia operatore flessibile e facile da usare e di un ambiente di lavoro moderno e stimolante.

DEMO S.A.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

Fondata nel 1965, DEMO SA è attiva nella produzione e vendita di prodotti farmaceutici dalla sua sede centrale nella periferia di Atene. Oggi l'azienda dispone di 66.000 m2 di spazio produttivo e impiega 1.300 persone, diventando così un importante produttore farmaceutico con una presenza molto forte nel mercato ospedaliero. DEMO è il principale produttore di prodotti iniettabili in Grecia e fornitore ufficiale di organizzazioni mondiali.

PER SAPERNE DI PIÙ SU DEMO S.A.

I robot garantiscono i massimi livelli di igiene nel processo di sterilizzazione

DEMO SA fornisce farmaci iniettabili in diverse categorie, esportando in 85 Paesi in tutto il mondo.

Un impegno che si traduce in una grande responsabilità: ospedali e strutture sanitarie di tutto il mondo si affidano a DEMO per ricevere i prodotti in modo puntuale, efficiente e con i più alti standard di qualità.

Per questo, DEMO considera l’automazione una delle strategie più innovative e di successo per far crescere il proprio business.

Negli ultimi anni, l’azienda ha automatizzato diverse linee di produzione e confezionamento, grazie anche alla collaborazione con il partner storico per le attrezzature industriali, SABO SA.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

"Abbiamo scelto SABO per il nostro nuovo progetto di automazione per la sua esperienza in questo settore e perché utilizza robot FANUC", spiega il direttore tecnico di DEMO SA Argyris Lellos. "Preferiamo i robot FANUC: ad oggi abbiamo automatizzato quattro linee di produzione con un totale di 12 robot FANUC".

L'ultima area di produzione che ha richiesto l'automazione svolge la sterilizzazione di contenitori e sacchetti di plastica in sistemi a vassoio. Dopo la pulizia, DEMO riempie le fiale di plastica con gli iniettabili, mentre le sacche trasportano soluzioni sterili, quindi la necessità di garantire i massimi livelli di igiene è fondamentale. Per quanto riguarda l'automazione della linea, i vari robot dovrebbero eseguire una serie di operazioni di carico, scarico, prelievo, posizionamento e trasporto dei vassoi, dei contenitori e dei sacchetti.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

«Per il carico e lo scarico dei contenitori di plastica nei vassoi abbiamo scelto un robot leggero a 6 assi FANUC M-710iC», spiega Angelos Markou, Sales Manager Industrial Solutions di SABO SA.

Questo robot lavora ad alta velocità, utilizzando un sistema di presa progettato da SABO che permette di movimentare e posizionare più contenitori in un’unica operazione.

SABO ha inoltre installato due robot FANUC a 6 assi di dimensioni maggiori per la gestione dei vassoi, i modelli R-2000iC/165F, capaci di sollevare carichi fino a 165 kg e operare anche in spazi ristretti.

La nuova linea produttiva automatizzata include anche due robot compatti FANUC M-10iD/12 e tre robot delta FANUC DR-3iB/8L. Questi ultimi utilizzano ventose per movimentare i sacchetti a velocità molto elevate.

«I robot FANUC sono prodotti affidabili», sottolinea Markou. «Ma è altrettanto importante il supporto post-vendita di FANUC, che è rapido ed efficiente».

L’ultima parola va a Lellos, che riassume i principali vantaggi di questo progetto di automazione di grande successo:

«Oggi abbiamo una produzione continua 24/7, con maggiore velocità, minori costi e meno fermi macchina», afferma. «Abbiamo anche risparmiato spazio, grazie all’ingombro ridotto dei robot. Inoltre, il nuovo sistema offre un ambiente di lavoro più sicuro e piacevole per i nostri operatori, con un’interfaccia utente flessibile e facile da usare. Qui in DEMO contiamo su SABO e FANUC anche per i prossimi progetti di automazione».

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di successo FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.